Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
EDA nativa per l'intelligenza artificiale

Siemens EDA Ai

Siamo pionieri del futuro dell'EDA attraverso un'intelligenza artificiale di livello industriale e appositamente progettata che offre velocità, produttività e sicurezza nella progettazione di semiconduttori e PCB.

Perché l'EDA nativa all'intelligenza artificiale è importante

L'industria dei semiconduttori sta affrontando una convergenza di pressioni: progetti di complessità senza precedenti radicati in imballaggi avanzati, integrazione eterogenea e convergenza hardware-software, una crisi di talenti con il settore sulla buona strada per aver bisogno di oltre un milione di lavoratori qualificati aggiuntivi a livello globale entro il 2030 e una domanda crescente alimentata dallo sviluppo di infrastrutture di intelligenza artificiale. La nostra risposta a queste sfide è una chiara strategia di intelligenza artificiale a tre pilastri basata su velocità, produttività e fiducia.

10x Incremento della produttività

L'intelligenza artificiale di Aprisa si basa sulla correlazione, sulla facilità d'uso e sulla rapidità di progettazione dei vantaggi di chiusura di Aprisa e offre un aumento di 10 volte della produttività ingegneristica.

1000 volte Simulazione più rapida

Motori Solido AI per la velocità, combinati con un'intelligenza artificiale avanzata in-tool e cross-tool per automatizzare i flussi di lavoro di progettazione e verifica di circuiti integrati personalizzati sulla piattaforma Solido Custom IC.

400% Miglioramento del tempo di esecuzione

Calibre Vision AI trasforma l'integrazione dei chip con funzionalità che semplificano l'analisi delle violazioni della Repubblica Democratica del Congo per offrire un'efficienza senza precedenti e consentire al contempo una perfetta collaborazione in team.

Come Siemens e NVIDIA stanno promuovendo l'intelligenza artificiale per l'ingegneria dei semiconduttori

Scopri come Siemens e NVIDIA combinano l'esperienza EDA con l'infrastruttura AI per ridurre i tempi di esecuzione, applicare funzionalità di intelligenza artificiale generativa e agentica con Fuse EDA AI Agent e fornire risultati sicuri e verificabili supportati da motori EDA collaudati e da una revisione umana.

Guarda come l'intelligenza artificiale consente una configurazione degli strumenti fino a 20 volte più veloce, fino al 95% in meno di sforzi ingegneristici e fino a 50 volte più esplorazione dello spazio di progettazione per i circuiti integrati 3D che alimentano le fabbriche di intelligenza artificiale.

Vantaggi delle soluzioni di intelligenza artificiale Siemens EDA

Esplora il portafoglio di intelligenza artificiale Siemens EDA

Il portafoglio di intelligenza artificiale Siemens EDA migliora la produttività, accelera l'innovazione e accelera il time-to-market.

APC Keyvisual

Design funzionale IC

  • Ottenere un'implementazione dell'architettura 10 volte più veloce e tempi di test 5 volte più brevi per DFT
  • Vedere una riduzione di 3 volte della copertura delle verifiche, dei tempi di chiusura e una riduzione di 10 volte della verifica delle modifiche di progettazione
  • Ottenere una riduzione del 50% del tempo di compilazione RTL e un aumento del 100% della produttività
Semiconductor Digital Twin 3

Progettazione fisica dell'IC

  • Ridurre il tempo del ciclo di pianificazione del pavimento da ~3 a 4 settimane a 1 giorno con un miglioramento del 17% della lunghezza dei cavi e un miglioramento del 13% del TNS
  • Migliora il runtime del 60-400% per il controllo dell'affidabilità con una distribuzione delle risorse ottimizzata per il machine learning
Braccio robotico che sostiene un chip semiconduttore accanto a un wireframe digitale su sfondo blu scuro.

Produzione e test di circuiti integrati

  • Migliora il tempo di esecuzione di 2-4 volte nella sintesi delle maschere
  • Migliora il rendimento del 2,5% rispetto al diritto
Gemello digitale di un circuito stampato (PCB)

Progettazione di PCB e sistemi

  • Ottenere un miglioramento del tempo di simulazione di 100.000 volte
  • Migliora la produttività degli utenti con la previsione dei comandi di Machine Learning (ML) in tempo reale
IA agentica per EDA

Fuse EDA AI Agent

L'agente Fuse EDA AI porta l'automazione end-to-end di livello industriale alla progettazione di semiconduttori e sistemi PCB, orchestrando l'intero ciclo di vita dello sviluppo, dall'esplorazione dell'architettura e dalla codifica RTL alla progettazione di circuiti integrati digitali e personalizzati, alla verifica, al luogo e percorso, all'approvazione fisica e alla disponibilità alla produzione.

Siemens sta combinando il suo software EDA con l'accelerated computing NVIDIA, il software AI e i modelli aperti Nemotron per creare flussi di lavoro agentici autoverificanti che migliorano la qualità della progettazione, velocizzano i risultati e danno ai team di ingegneri maggiore fiducia in ogni fase del processo.
Timothy Costa, Vicepresidente e direttore generale, NVIDIA

Implementare un software di automazione della progettazione elettronica

Inizia il suo percorso con Siemens EDA con facilità. Le nostre offerte di assistenza e assistenza La guideranno lungo il percorso.

Implementa a modo tuo

Implementare alcuni strumenti EDA sul nuvola o implementa soluzioni EDA on-premise e gestiscile con il suo team IT. Adatto per aziende di tutte le dimensioni.

Accedere al training

Siemens EDA fornisce servizi di consulenza e formazione oppure può esplorare i nostri corsi di formazione su richiesta su Siemens Xcelerator Academy.

Entra a far parte di una community

Partecipa alla conversazione e ottenga risposte alle sue domande nel Progettazione IC, IC Packaging e progettazione di sistemi elettronici comunità.

Risorse di intelligenza artificiale Siemens EDA

Scopri come Siemens EDA sta sfruttando l'intelligenza artificiale nei nostri strumenti per consentire ai clienti di immettere rapidamente innovazioni sul mercato.

Select...