Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Modernizzazione dell'analisi del linguaggio SAS

Esegue programmi in linguaggio SAS e integra Python, R e SQL. Il nostro compilatore Le consente di scrivere ed eseguire codice SAS in modo indipendente. Sviluppi rapidamente modelli di apprendimento automatico, preparazione e trasformazione dei dati. Ridurre i costi, mantenere il codice SAS esistente e creare nuovi modelli in SAS, Python o R.

Cos'è il linguaggio SAS e perché è importante?

Il linguaggio SAS è un linguaggio di programmazione proprietario noto per l'analisi avanzata, la gestione dei dati e la modellazione predittiva. È stata una pietra miliare nell'analisi dei dati aziendali per decenni, soprattutto in settori regolamentati come la finanza e la sanità, grazie alle sue solide capacità statistiche e alle caratteristiche di integrità dei dati.

È importante perché offre una suite completa e affidabile di strumenti per la gestione di set di dati di grandi dimensioni e operazioni statistiche complesse. Il suo uso diffuso ha portato a una significativa base di codice esistente all'interno di molte organizzazioni, che rappresenta una preziosa proprietà intellettuale e flussi di lavoro analitici consolidati.

Usi comuni del linguaggio SAS

Il linguaggio SAS è ampiamente utilizzato in vari settori per attività critiche. Le sue applicazioni comuni includono la gestione del rischio in ambito finanziario, dove viene utilizzata per il credit scoring e il rilevamento delle frodi; l'analisi degli studi clinici e la scoperta di farmaci nel settore farmaceutico; e per la rendicontazione normativa, le previsioni aziendali e l'ottimizzazione operativa in tutti i settori. SAS fornisce informazioni affidabili da dati complessi per supportare il processo decisionale strategico.

Perché gli ambienti SAS consolidati sono difficili

La modernizzazione degli ambienti SAS consolidati è difficile a causa dell'ampia base di codice esistente, spesso fondamentale per le operazioni aziendali e talvolta priva di documentazione. Le competenze specialistiche necessarie per gestire questi sistemi, insieme alla complessità e al costo dello spostamento di grandi set di dati storici, aumentano la difficoltà. Garantire l'integrità continua dei dati e il rispetto delle normative durante qualsiasi transizione rende inoltre le organizzazioni riluttanti a modificare flussi di lavoro basati su SAS stabili e comprovati.


Il ruolo del linguaggio SAS nell'analisi dei dati aziendali

Il linguaggio SAS rimane una pietra miliare per l'analisi dei dati aziendali, offrendo solide funzionalità per la manipolazione dei dati, l'analisi statistica e il reporting. La sua presenza di lunga data in molte organizzazioni significa un patrimonio di codice e competenze esistenti. L'integrazione di SAS con linguaggi moderni come Python e R consente alle aziende di sfruttare i loro investimenti storici adottando nuove tecnologie per l'analisi avanzata e l'apprendimento automatico. Questo approccio ibrido garantisce la continuità, migliora la potenza analitica e supporta una transizione senza interruzioni verso strategie di dati a prova di futuro.


Perché le aziende stanno ripensando l'ambiente SAS tradizionale

L'analisi aziendale si è evoluta notevolmente. L'ascesa del cloud computing offre scalabilità e flessibilità senza precedenti, mentre i progressi nell'intelligenza artificiale e nell'apprendimento automatico richiedono un'elaborazione più agile e potente. Gli strumenti open source come Python e R forniscono algoritmi innovativi e una comunità vivace, spesso a un costo inferiore. Questo cambiamento sfida gli ambienti SAS tradizionali, spesso on-premise, a integrarsi, adattarsi e competere, spingendo le organizzazioni a cercare soluzioni che colmino il divario tra le loro preziose analisi esistenti e le esigenze della moderna scienza dei dati.

Il passaggio all'analisi moderna

Questa evoluzione dell'analisi ha portato a una visione cruciale: nessun singolo strumento o linguaggio si adatta a tutte le esigenze analitiche. I team moderni danno sempre più priorità all'uso del linguaggio giusto per l'attività giusta, che si tratti di SAS per il suo comprovato rigore statistico, Python per le sue librerie di machine learning, R per la modellazione statistica avanzata o SQL per la manipolazione dei dati. Questo approccio pragmatico consente alle organizzazioni di ottimizzare le prestazioni, sfruttare capacità specializzate e potenziare i loro diversi talenti analitici, andando oltre i singoli ambienti verso un ecosistema più flessibile e potente.

Maggiore flessibilità per i team di analisi

L'adozione di diversi strumenti come Python, R e SQL, insieme a flussi di lavoro di analisi basati sull'intelligenza artificiale, offre una flessibilità senza precedenti per i team di analisi. Questo approccio multilingue consente agli specialisti di lavorare nei loro ambienti preferiti, promuovendo l'innovazione e l'efficienza. I team possono ora integrare senza problemi vari punti di forza analitici, creando soluzioni più complete e potenti che mai.

Espansione oltre il linguaggio SAS

Per prosperare davvero in questo panorama in evoluzione, un ambiente di analisi moderno deve estendersi oltre i confini tradizionali. Deve supportare una perfetta interoperabilità tra vari strumenti, una solida governance per l'integrità e la conformità dei dati, un'infrastruttura scalabile per gestire volumi di dati in crescita e la flessibilità intrinseca per adattarsi alle nuove tecnologie e alle esigenze analitiche. Ciò garantisce che le organizzazioni possano massimizzare il loro potenziale analitico mantenendo il controllo e l'efficienza.

hero1-sas-language-modernization-1280x720
Le sfide

Cosa frena la modernizzazione del linguaggio SAS?

Limitazioni dell'infrastruttura

Molti ambienti SAS tradizionali utilizzano un'infrastruttura rigida in sede. Ciò ostacola l'adozione del cloud e limita la scalabilità dinamica per carichi di lavoro moderni e ad alta intensità di dati, rallentando l'innovazione e l'agilità.

Lacune nelle competenze e fabbisogni di training

L'ascesa degli strumenti Python, R e AI richiede nuove competenze. Colmare questo divario di competenze nei team esistenti richiede investimenti significativi in training e miglioramento delle competenze, spesso diventando un collo di bottiglia per gli sforzi di modernizzazione.

Complessità di integrazione

Connettere i sistemi SAS tradizionali con piattaforme cloud più recenti, diverse fonti di dati e strumenti open source è tecnicamente impegnativo. L'interoperabilità senza interruzioni richiede spesso soluzioni personalizzate, aumentando la complessità e la manutenzione.

Governance e conformità dei dati

Garantire una governance, una sicurezza e una conformità coerenti dei dati in ambienti ibridi (SAS, cloud, open source) è un ostacolo significativo. Il mantenimento di un framework unificato richiede un'attenta pianificazione ed esecuzione.

Costo e impegno percepiti

Il costo e lo sforzo percepiti della migrazione o della modernizzazione delle basi di codice SAS esistenti possono essere scoraggianti. Le organizzazioni spesso valutano l'investimento immediato rispetto ai vantaggi a lungo termine, a volte ritardando gli aggiornamenti cruciali.

Problemi relativi al lock-in del fornitore

L'affidamento a tecnologie SAS proprietarie può causare problemi di dipendenza dal fornitore, limitando la flessibilità e la scelta di strumenti e piattaforme. Questo può rendere più difficile l'adozione delle migliori soluzioni dal più ampio ecosistema di analisi.

Principali vantaggi

Migliorare le sue capacità di analisi SAS

Intelligenza artificiale e analisi dei dati

Sbloccare la crescita aziendale con analisi basate sull'intelligenza artificiale

Sfrutta l'analisi dei dati e l'automazione avanzata dell'IA per soluzioni scalabili e pronte per il futuro.

hpcworks-grid-software-key-visual-as598538618-promozione-prodotto-640x480

Domande frequenti