Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un ingegnere che lavora alla scrivania con due monitor che mostra simulazioni 3D di componenti meccanici e fluidodinamica su laptop e schermi.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter nel giugno 2026

Una nuova era per Simcenter inizia ora! I precedenti prodotti Altair entrano a far parte della famiglia Simcenter per la prima volta.

Perché Simcenter Simlab?

Simcenter Simlab è un ambiente di simulazione multifisica basato sui processi che accelera l'analisi in domini strutturali, termici, elettromagnetici e fluidi.

Progettato per assiemi complessi, il software riduce drasticamente il tempo impiegato per creare modelli a elementi finiti e interpretare i risultati. Flussi di lavoro automatizzati, integrazione CAD diretta e solutori scalabili consentono la simulazione direttamente sulla geometria aggiornata.

un'interfaccia software che mostra un circuito stampato con una mappa termica che visualizza lo stress o lo spostamento termico, indicato da un gradiente di colore dal blu al rosso.

Connetti CAD senza problemi

Accelera il processo di progettazione mantenendo le simulazioni allineate con le modifiche della geometria, le varianti delle parti e gli aggiornamenti degli assiemi che sincronizzano istantaneamente le modifiche tramite un accoppiamento CAD senza interruzioni.

Automatizza ad alto livello

Accelera la preparazione della simulazione con riconoscimento intelligente delle funzionalità, modelli di automazione riutilizzabili, flussi di lavoro guidati e un'esperienza utente intuitiva che riduce i passaggi manuali senza sacrificare il controllo.

Progettazione di sistemi elettronici resa semplice

Esegue senza problemi accurate analisi di fluidodinamica strutturale, termica e computazionale lineari e non lineari localmente o nel cloud.

Funzionalità presentate

Ottimizzare i flussi di lavoro

Elimina le attività manuali come il solid mesh, l'impostazione del modello, l'esecuzione del risolutore e la post-elaborazione. Fornisca risultati coerenti e ripetibili con flussi di lavoro di simulazione semplificati.

Un assemblaggio di circuiti è mostrato con una mappa termica sovrapposta, che mostra le variazioni di temperatura con un gradiente dal blu (il più freddo) al rosso (il più caldo) tra i suoi componenti.

Automatizza l'ottimizzazione della progettazione

Utilizza strumenti di automazione integrati per semplificare la configurazione della simulazione, inclusa la progettazione degli esperimenti (DOE) e le attività di ottimizzazione. Monitora facilmente i risultati e la convergenza per accelerare la progettazione in fase iniziale.

Un'interfaccia software mostra un catalogo di progetti di parti del motore, mostrando varie configurazioni di «slot esterno» come piccole immagini, con una vista più ampia e dettagliata di un progetto selezionato e delle sue proprietà nei pannelli adiacenti.

Sfrutta la compatibilità avanzata dei risolutori

Sfrutta un'interfaccia facile da usare per preparare e analizzare le simulazioni tra diversi solutori, facilitando il passaggio da uno strumento all'altro.

Una vista in sezione di un componente meccanico, possibilmente una scatola del cambio o del differenziale, mostra una struttura interna a maglie con una sfumatura di colore dal blu al rosso.

Scopri come gli altri usano Simcenter Simlab

Select...

Simcenter Simlab per una maggiore affidabilità dei chip e dei circuiti integrati 3D

La soluzione Simcenter Electronic System Design (ESD) semplifica e accelera la progettazione di circuiti integrati (IC) e pacchetti 3D utilizzando un processo unificato basato su un gemello digitale 3D. Con Simcenter Simlab, gli ingegneri possono esplorare diversi layout di chiplet, analizzare le prestazioni di alimentazione e raffreddamento e individuare gli hotspot termici nelle prime fasi di progettazione.

Un circuito stampato blu brillante è caratterizzato da un microchip centrale con componenti interni visibili e diversi chip traslucidi stratificati che si sollevano dalla sua superficie, su uno sfondo di tracce di circuito illuminate.

Simcenter Simlab per l'analisi di PCB e imballaggi elettronici

Simcenter Simab offre solidi flussi di lavoro per l'analisi a livello di PCB, comprese le valutazioni meccaniche, termiche e della fatica. Lavora direttamente dall'ECAD e ottimizza la progettazione degli imballaggi.

Casi d'uso:

  • Modellazione PCB dettagliata, omogeneizzata e ibrida
  • Flussi di lavoro da ECAD a simulazione
  • Mappatura delle tracce e automazione delle proprietà dei materiali
  • Analisi termomeccanica delle deformazioni e degli urti
Una vista estesa dell'assemblaggio di un circuito stampato mostra lo strato superiore con componenti montati e quattro strati sottostanti con tracce blu luminose, che illustrano l'intricata struttura interna del PCB.