Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Ingegneria immersiva

Designcenter Immersive Designer

Si prepari a provare il CAD 3D nel metaverso industriale. Il design mentre si trova nella stanza con la sua modella. Guidare l'innovazione a nuovi livelli. Scopri il software Designcenter Immersive e il display frontale Sony XR, realizzato su misura per i controlli Designcenter.

Siemens | Sony: una nuova realtà nel mondo virtuale

Siemens

Combina il mondo reale e quello digitale con il nuovissimo Designcenter Immersive Designer software, con interazione 3D precisa, straordinaria fedeltà visiva e collaborazione senza interruzioni. Le nostre soluzioni ingegneristiche immersive stanno cambiando le regole del gioco nello spazio CAD.

Sony

Il Display montato sulla testa di Sony (HMD), creato in Designcenter, fornisce controlli specifici per la progettazione su misura per gli utenti di Designcenter.

L'ingegneria di nuova generazione è coinvolgente. Essendo il modo più naturale e intuitivo per vivere il metaverso industriale, si prepari ad accelerare la sua trasformazione quotidiana.

Immagine dell'auricolare XR con display montato sulla testa (HMD) di Sony.

Dal CAD alla VR

Entra in modalità VR con un solo clic, senza la necessità di preparare o esportare i dati CAD, poiché Designcenter Immersive Designer integra perfettamente CAD e VR all'interno dell'ecosistema Designcenter. Questo non solo le fa risparmiare tempo, ma migliora anche l'efficienza complessiva del flusso di lavoro nei suoi team di progettazione collaborativa.

Sperimentare il digital twin nel modo più intuitivo

Muoversi oltre i limiti odierni e creare le innovazioni di domani man mano che Lei si trova nel stesso spazio come suo prodotto digitale. Visualizza l'intera catena di processo in un unico ambiente immersivo prima inizia la produzione.

Persona che indossa un visore VR e utilizza controller portatili in un ambiente virtuale con oggetti digitali mobili

Creazione precisa

Sperimenta il Designcenter completo in 3D ad alta fedeltà che supporta i tradizionali input da mouse e tastiera. Progetta nel contesto con una tela infinita e completamente immersiva, in cui il mondo digitale diventa il mondo reale.

Primo piano di una persona che indossa il visore VR con display montato sulla testa (HMD) di Sony.

Ideazione in alta fedeltà

Con display LED microorganici (OLED) da 4K per ciascun occhio, l'HMD di Sony offre una visione senza precedenti dei design. Usa l'immersione totale per interagire con i modelli sfruttando i nuovissimi controller manuali per un montaggio preciso.

Immagine di una donna che indossa il visore VR di Sony.

Lavoro confortevole

Lavora più a lungo con il leggero HMD Sony, con un bilanciamento ottimale del peso anteriore/posteriore e una speciale ammortizzazione della fronte. Una visiera ribaltabile facilita il multitasking e consente un'esperienza senza bordi.

Persona che indossa un visore VR che interagisce con un modello 3D virtuale in ambito industriale

Collaborazione globale

Le decisioni vengono prese nella stanza. E ora, la stanza viaggia con Lei. Collega team remoti di tutto il mondo per prendere decisioni più intelligenti e veloci.

Non più solo immaginazione

Raggiungi e tocca con mano i tuoi progetti

Utilizzo di diversi monitor virtuali

Potenzia la sua workstation e crea più monitor virtuali quando lavora all'interno di Designcenter Immersive Designer. Lavora contemporaneamente con tastiera e mouse tradizionali.

Persona che indossa un visore VR che interagisce con il design di una macchina da caffè virtuale in ambito industriale

Modifica diretta dei modelli virtuali

Progetta, studia e manipola oggetti nello spazio VR senza dover lasciare Designcenter Immersive Designer. Le modifiche alla modellazione sincrona in tempo reale possono essere apportate direttamente ai modelli virtuali accedendo alle sessioni complete del flusso di lavoro di Designcenter.

Persona che indossa un visore VR che interagisce con il modello 3D virtuale di una sega alternativa

Impiego di controller manuali intuitivi per interagire con i progetti

Raggiunga flussi di lavoro più efficaci. Usa i controller manuali per interagire con precisione con i progetti e modificare la forma, l'allocazione e l'aspetto del modello direttamente all'interno dello spazio virtuale.

Persona che indossa un visore VR che interagisce con un modello 3D olografico in uno spazio di lavoro futuristico

Riproduzione immersiva per animazioni meccatroniche

Ottieni informazioni sul mondo reale da un punto di vista virtuale esaminando i progetti tramite animazioni cinematiche. Queste simulazioni realistiche e contestuali forniscono un feedback essenziale su scala umana riducendo al contempo i costi di prototipazione fisica.

Due persone che indossano display e controlli montati sulla testa di Sony XR per visualizzare un'auto Oracle Red Bull Racing in NX Immersive Designer

Funzionalità video see-through (VST)

Esiste, progetta e collabora tra mondi con la capacità di visualizzare gli altri mentre manipola oggetti e spazi di progettazione. La funzione VST porta i modelli virtuali in un ambiente fisico.

Collaborazione immersiva

Realizzi recensioni dei prodotti più efficaci e supporti migliorati per la collaborazione in tempo reale all'interno di uno spazio immersivo condiviso. Ottenere input e convalida immediati da qualsiasi parte del mondo.

Ingegneria immersiva con Designcenter X

Accedi a tutta la potenza ingegneristica immersiva di Designcenter attraverso una soluzione basata su cloud su qualsiasi dispositivo, da qualsiasi luogo.

Il futuro dell'ingegneria è adesso

Si unisca a noi mentre Le consegniamo il mondo reale e quello digitale uniti in uno solo. Il display Sony XR montato sulla testa è disponibile per l'acquisto.

Si registri qui sotto per chiedere a un rappresentante commerciale Siemens di contattarla per iniziare il processo di acquisto.

Ingegneri che utilizzano Sony VR con Siemens NX Immersive Designer per lavorare sul volante di un'auto da corsa.