Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
CAD per settore

Ingegneria immersiva con Designcenter

Migliora la sua esperienza CAD con le principali tecnologie ingegneristiche immersive offerte da Designcenter. Queste tecnologie Le consentono di visualizzare, simulare, interagire e manipolare i progetti in un ambiente virtuale e consentono una migliore collaborazione tra team e clienti.

Cos'è l'ingegneria immersiva?

Visualizza, simula e interagisci con i progetti in un ambiente virtuale, migliorando la comprensione e la collaborazione con Immersive Engineering. Immersive Engineering parla dell'uso di tecnologie immersive di realtà estesa (XR), come la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e la realtà mista (MR), nelle pratiche ingegneristiche. Le applicazioni includono prototipazione virtuale, simulazioni immersive per il training, sovrapposizioni di realtà aumentata per attività di manutenzione e riparazione e immersive progettazione in CAD flussi di lavoro utilizzando Hardware VR ad esempio auricolari e titolari del trattamento.

L'ingegneria immersiva va oltre le tradizionali pratiche 2D creando uno spazio virtuale completamente integrato e incentrato sull'utente, che combina il mondo reale e quello digitale. Questo prossimo passo verso il futuro del design Le offre un'interazione 3D precisa, una straordinaria fedeltà visiva e una collaborazione virtuale senza interruzioni in tutto il mondo Siemens Xcelerator portafoglio.

Ingegnere che utilizza cuffie e controller per realtà virtuale davanti a un grande display digitale che mostra il modello 3D

Hardware utilizzato con le tecnologie Immersive Engineering

  • Cuffie e display: Fondamentale per offrire esperienze coinvolgenti. Le cuffie XR immergono gli utenti in un ambiente digitale.
  • Dispositivi aptici: Hardware specializzati che forniscono un feedback tattile (ad esempio vibrazioni o forze) per simulare il tocco o la resistenza in un ambiente virtuale. Questi controller sono utilizzati nei sistemi VR per migliorare il realismo e il coinvolgimento.
  • Sensori di tracciamento: Nelle configurazioni VR e AR, i sistemi di tracciamento (come fotocamere o sensori esterni) monitorano i movimenti dell'utente in tempo reale, consentendo un'interazione precisa con l'ambiente virtuale o aumentato.
Una persona che prende in mano le cuffie Sony XR montate sulla testa. I 2 controller sono seduti accanto all'auricolare sulla scrivania.

Software utilizzato con le tecnologie Immersive Engineering

  • Software di modellazione e simulazione 3D: Consentire la creazione di ambienti, prodotti e sistemi virtuali complessi.
  • Piattaforme di sviluppo: Kit di sviluppo software (SDK) e strumenti utilizzati dagli sviluppatori per creare applicazioni immersive.
  • Motori di rendering: È necessario un software specializzato per il rendering di ambienti virtuali realistici e altamente dettagliati in tempo reale.
  • Sistemi di interazione e controllo: Il software viene utilizzato per interpretare gli input provenienti dall'hardware (come controller manuali, dispositivi tattili o eye tracker) e tradurli in azioni all'interno dell'ambiente virtuale o aumentato.
Persona che indossa un visore VR che interagisce con l'interfaccia software di progettazione ingegneristica 3D

Ingegneria immersiva integrata con il CAD

Persona che indossa un visore VR che interagisce con progetti ingegneristici 3D olografici in uno spazio di lavoro futuristico

Migliora la creatività, migliora la precisione, aumenta la collaborazione e semplifica i cicli di sviluppo con una tecnologia immersiva integrata con i processi CAD e di progettazione dei prodotti. La combinazione della tecnologia immersiva con il CAD Le consente di interagire con i modelli 3D, o gemelli digitali, in modo più intuitivo e realistico, che Lei sia un designer, un ingegnere o un produttore.

Vantaggi del software CAD immersivo

La combinazione di tecnologie immersive, come VR, AR e MR con il software CAD offre vantaggi trasformativi rivoluzionari. Scopra alcuni vantaggi chiave:

Dal CAD alla VR

Si trasmetta in modalità VR con un solo clic per visualizzare e interagire immediatamente con i suoi modelli 3D in un ambiente di realtà virtuale immersivo. Colmando il divario tra la tecnologia CAD e VR, Designcenter accelera e semplifica il processo di integrazione da CAD a VR, eliminando la necessità di preparare o esportare i dati CAD.

Designcenter Immersive Designer

Lavora in un ambiente tridimensionale ad alta fedeltà che consente un'interazione perfetta con i modelli digitali come se fossero oggetti fisici con Designcenter Immersive Designer, un rivoluzionario strumento di progettazione immersiva di Siemens sviluppato in collaborazione con Sony. Unisce le funzionalità del nostro software Designcenter con il sistema di creazione di contenuti spaziali XR Head-Mounted Display (HMD) di Sony, con due microdisplay OLED 4K. Questa configurazione supporta la collaborazione in tempo reale e la manipolazione precisa dei modelli 3D, il che è particolarmente utile se si concentra sull'ingegneria avanzata dei prodotti e sulla prototipazione.

Caratteristiche di Designcenter Immersive Designer

Crei le innovazioni di domani man mano che si trova nel stesso spazio come suo gemello digitale: visualizzazione dell'intera catena di processo in un unico ambiente immersivo prima inizia la produzione.

Creazione di prodotti con precisione

Sperimenta Designcenter completo in 3D ad alta fedeltà che supporta i tradizionali input da mouse e tastiera. Progetta nel contesto con una tela infinita e completamente immersiva, in cui il mondo digitale diventa indistinguibile dal mondo reale.

Ideazione del prodotto in alta fedeltà

Sperimenta una visione senza precedenti dei design con l'HMD di Sony, dotato di microdisplay OLED 4K per ogni occhio. Usa l'immersione completa per interagire con i modelli sfruttando i controller manuali ottimizzati per DesignCenter per una modifica precisa dei modelli.

Ambiente di lavoro favorevole alla progettazione del prodotto

Lavora più a lungo con il leggero HMD Sony, con un bilanciamento ottimale del peso dalla parte anteriore e posteriore e una speciale ammortizzazione della fronte. Una visiera ribaltabile facilita il multitasking e consente un'esperienza senza bordi.

Collaborare a livello globale per la progettazione del prodotto

Collabori con il suo team in qualsiasi parte del mondo interagendo con i progetti in alta fedeltà su vasta scala, poiché Designcenter Immersive Designer combina perfettamente il mondo reale e quello digitale. Integrandosi con la piattaforma Siemens Xcelerator, Designcenter Immersive Designer supporta anche soluzioni di sviluppo scalabili e abilitate al cloud, il che significa che può essere adattato in tutti i settori, dall'automotive all'aerospaziale e oltre.

La partnership tra Siemens e Sony

Siemens e Sony hanno collaborato per abilitare Immersive Engineering con l'introduzione di Designcenter Immersive Designer.

Il display frontale Sony XR è una parte fondamentale di Designcenter Immersive Designer, una soluzione integrata che combina il software Designcenter di ingegneria di prodotto leader del settore di Siemens esclusivamente con la tecnologia di visualizzazione di Sony, offrendo funzionalità di progettazione immersiva e ingegneria di prodotto collaborativa senza pari.

La stretta integrazione dell'hardware Sony con il software Designcenter di Siemens offre ai suoi team i modi più naturali per interagire in modo intuitivo con il gemello digitale e la precisione dei controlli unita a una straordinaria fedeltà visiva consentono ai suoi team di collaborare di più, progettare meglio e innovare più velocemente.

Su uno schermo viene visualizzata una funzione di monitoraggio virtuale per la progettazione di eventi 3D.

Designcenter Immersive Explorer

Visualizza i progetti in alta fedeltà sul suo desktop o nella realtà virtuale con Designcenter Immersive Explorer, l'iterazione più recente della nostra tecnologia di visualizzazione immersiva e revisione dei progetti. Designcenter Immersive Explorer è compatibile con la maggior parte delle principali opzioni hardware HMD (head-mounted display).

Visualizza le modifiche al design nella realtà virtuale

Avvia Designcenter Immersive Explorer direttamente dall'area di lavoro standard del software Designcenter o Designcenter X. I controlli intuitivi lo rendono facile da usare per chiunque senza formazione specifica o esperienza di realtà virtuale.

Apporta modifiche alla configurazione della modellazione o dell'assieme in Designcenter e guarda gli aggiornamenti di progettazione dal vivo in un ambiente immersivo allo stesso tempo.

Accedi all'Assembly Navigator da Designcenter Immersive Explorer per modificare la visibilità delle parti all'interno dell'ambiente immersivo.

Visualizza le animazioni meccatroniche in alta fedeltà

Visualizza simulazioni accurate di progetti in movimento, basate sui dati di Designcenter Mechatronics Concept Designer, un punto di svolta per la convalida dei progetti meccatronici. Designcenter Mechatronics Concept Designer è un modulo aggiuntivo di Designcenter per la modellazione, la simulazione e la convalida di progetti di macchine con fisica multicorpo e comportamento correlato all'automazione.

Comunica con strumenti innovativi di revisione del progetto, come annotazioni ambientali e post-it, oltre alle istantanee per consentire agli utenti di tornare subito a uno stato salvato della visualizzazione in una particolare configurazione.

Designcenter Immersive Explorer è disponibile esclusivamente tramite Designcenter Value Based Licensing.

Persona che indossa un visore VR che interagisce con l'interfaccia olografica in una stanza poco illuminata
Licenze token

Che cos'è Designcenter Value Based Licensing?

Migliora l'esperienza Designcenter o Designcenter X con Value Based Licensing (licenza con token): un modo flessibile, scalabile ed economico per accedere a un'ampia gamma di funzionalità specializzate e avanzate.

Riceva un pool di token e poi distribuiscili tra i team per accedere ai moduli Designcenter, se necessario. La quantità di token nel pool determina la quantità di moduli a cui è possibile accedere contemporaneamente, con la possibilità di aggiungere altri token man mano che le esigenze aziendali cambiano.

Grafica colorata che mostra i token di licenza NX basati sul valore con forme e linee astratte

Ingegneria immersiva per settore

Scopra come gli approcci ingegneristici immersivi stanno trasformando una varietà di settori. Queste tecnologie vengono adottate in un'ampia gamma di settori per il training, la progettazione di prodotti, il marketing, l'esperienza del cliente e altre applicazioni.

Caso studio

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Azienda:Natilus

Settore industriale:Aerospaziale e difesa

Sede:San Diego, California, United States