Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Correre in anticipo

Come le startup di intelligenza artificiale stanno cambiando la produzione

I vincitori del Siemens AI with Purpose Summit 2025 sono entrati a far parte del Siemens Xcelerator Marketplace come venditori e stanno contribuendo a trasformare le fabbriche.

In pista, le auto mirano ad andare veloci, molto veloci, e, se possibile, più veloci di tutti gli altri. Lo sforzo per raggiungere questo obiettivo inizia con la progettazione dell'auto: all'interno delle gallerie del vento e dei laboratori di simulazione. In Formula 1, fino a poco tempo fa, testare l'aerodinamica significava eseguire simulazioni che richiedevano ore o addirittura giorni. Ora, una startup britannica chiamata BeyondMath ha eseguito analisi comparabili in meno di 100 secondi. La loro «galleria del vento digitale» utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per analizzare migliaia di variabili a velocità record, abbreviare i cicli di sviluppo e consentire progetti più ambiziosi.

Eppure, per quanto impressionante sia, non si tratta solo di gare. Riguarda il modo in cui l'intelligenza artificiale sta iniziando a trasformare il modo in cui interi settori progettano, pianificano e producono beni. Per anni, si è parlato più che di implementazione dell'intelligenza artificiale nel settore manifatturiero. Questo sta cambiando. Poiché i dati sono coinvolti in ogni fase della catena del valore, l'intelligenza artificiale può utilizzarli per prendere decisioni migliori, decisioni che rendono la produzione più adattiva, efficiente e sostenibile.

Raggiungere il successo con soluzioni interoperabili

Anche i fondatori di BeyondMath di Cambridge, Gran Bretagna, lo capiscono. Ecco perché, nella primavera del 2025, hanno partecipato al Siemens AI with Purpose Summit a Monaco — per fare rete, condividere idee, elaborare nuovi progetti e, insieme ad altre startup, presentare il loro lavoro alle parti interessate del settore.

Eventi come questo summit sono un'ottima opportunità per le startup, in quanto non possono riuscire da sole a far conoscere il loro prodotto, specialmente nella produzione industriale, dove le attività sono troppo complesse, troppo interconnesse. Tuttavia, con l'aiuto di altri, tra cui startup e attori affermati (come aziende come Accenture, SAP e Infineon, anch'esse presenti al summit), il successo diventa più raggiungibile. È ancora più semplice se avviene all'interno di un ecosistema di soluzioni interoperabile. Che, per puro caso, è cosa Siemens Xcelerator Marketplace è progettato per fornire.

Entrare a far parte di un ecosistema

36e2716c-ddd1-4250-a5a7-dce80238da4d | AI with Purpose Summit 2025

Al vertice, Siemens ha assegnato il premio 'Premio Industrial AI 2025 per le startup» per gli sforzi volti a promuovere il modo in cui l'IA aggiunge valore alle applicazioni industriali. Quelli riconosciuti includevano, accanto a BeyondMath, tra gli altri Pailot (pianificazione basata su cloud), Più 10 (ottimizzazione in tempo reale) e Blockbrain (acquisizione delle conoscenze in officina). Come parte del premio, sono stati recentemente inseriti nel Siemens Xcelerator Marketplace, insieme ad altre tre startup vincitrici del summit, anch'esse focalizzate sull'intelligenza artificiale nella produzione.

Promuovere l'Industrial AI

Cosa c'è di così speciale in queste aziende? Quando le persone sentono parlare di intelligenza artificiale oggi, pensano all'intelligenza artificiale generativa e ai modelli linguistici larghi (LLM). I modelli generici, tuttavia, non sono adattati al «linguaggio» del settore, che include risultati di simulazione, modelli CAD, schemi di sistema, dati dei sensori, proprietà dei materiali e altro ancora. Le aziende che addestrano l'intelligenza artificiale su questo tipo di set di dati stanno ridefinendo il modo in cui opera la produzione.

Prenda BeyondMath come esempio: le auto di Formula Uno 1 non vengono prodotte in catena di montaggio. Tuttavia, gli strumenti utilizzati possono essere applicati anche alla produzione su larga scala. Nel settore aerospaziale, ad esempio, l'azienda collabora con i partner per sviluppare innovativi sistemi di controllo ambientale e controllo della pressione in cabina, fondamentali per la gestione del comfort e della sicurezza dei passeggeri. La simulazione basata sull'intelligenza artificiale ottimizza la produzione additiva e le prestazioni nel mondo reale. Il risultato: componenti più leggeri, a basso costo e più efficienti dal punto di vista energetico, progettati in una frazione del tempo normale.

Il cervello dietro la fabbrica

Tuttavia, il design del prodotto è solo il primo passo. La produzione può anche beneficiare dell'assistenza dell'IA. Con molte variabili coinvolte, la programmazione può sembrare come dirigere un'orchestra, tranne che metà dei musicisti arriva in ritardo e la partitura continua a cambiare. Ecco dove Pailotentra in gioco la sua soluzione. Il suo software di pianificazione basato su cloud analizza dati di produzione complessi e produce piani ottimizzati in grado di ridurre i colli di bottiglia. Un produttore tedesco di elettronica, ad esempio, lo utilizza per semplificare la produzione di PCB, aggiornando i programmi al volo senza interrompere la linea di produzione.

Se Pailot è un direttore d'orchestra, Più 10 è un sintonizzatore. Il suo software funziona in una configurazione ibrida direttamente sull'apparecchiatura e nel cloud, analizzando i dati dei sensori in tempo reale e regolando i parametri. Una vibrazione qui, un piccolo ritardo lì: il software la rileva all'istante, assicurando che l'apparecchiatura funzioni al massimo 24 ore su 24. Questo tipo di ottimizzazione riduce i tempi di fermo e aiuta i macchinari a imparare da ogni ciclo, migliorando costantemente le prestazioni senza importanti retrofit. La soluzione accelera inoltre la diffusione di nuove macchine e soddisfa pienamente i requisiti di conformità, anche in settori altamente regolamentati.

9c71dd37-92f0-49b5-be3d-11550b085f1b | imageAsset

La soluzione Plus10 HOPPER (l'ottimizzatore di qualità online per la riduzione degli scarti) è ora disponibile sul Siemens Xcelerator Marketplace

Acquisire conoscenze tacite

Poi c'è Blockbrain, che supporta le persone in officina nel processo decisionale quotidiano. Lo fa acquisendo tutte le competenze che sono bloccate nella mente dei lavoratori esperti e perse quando se ne vanno.

Sebbene assomigli a un LLM, è addestrato su procedure interne e non pubbliche, registri e dati multimodali. Immagina un tecnico di fronte a un codice di errore sconosciuto: invece di sfogliare i manuali o aspettare un esperto, il programma suggerisce una guida dettagliata basata sulle correzioni precedenti. In questo modo, l'azienda crea una base di conoscenze viva e in crescita che supporta un processo decisionale coerente.

Il potere dell'ecosistema

Individualmente, queste startup affrontano diverse sfide. Insieme, indicano un approccio più connesso e basato sui dati alla gestione delle fabbriche, in cui progettazione, pianificazione e operazioni fanno parte dello stesso ecosistema digitale. Questa visione è in linea con Siemens Xcelerator e con il passaggio a soluzioni industriali interoperabili e modulari.

Come parte di questo viaggio, Siemens per le startup il programma aiuta i fondatori ad accelerare la loro innovazione fornendo un facile accesso a software di livello industriale, offrendo opportunità di co-sviluppo in cui Siemens funge da primo cliente per contribuire a trasformare le idee in realtà e collegando le loro soluzioni al nostro mercato globale per aiutarli a scalare.

In qualità di venditori del Siemens Xcelerator Marketplace, possono affiancare i propri strumenti a offerte complementari, rendendo più facile per i clienti testarli, combinarli e distribuirli. Accedono al pubblico industriale globale di Siemens, agli standard di interoperabilità comuni e alle opportunità di co-innovazione. Tutto ciò accelererà l'adozione dell'intelligenza artificiale industriale nel settore manifatturiero. Alla fine, ci ritroviamo con fabbriche che si muovono rapidamente, non così velocemente come le auto di Formula 1, ma abbastanza veloci da produrre in modo efficiente senza sprechi inutili.

Contenuti correlati

42113907-2335-406f-b5f0-9e6953a7b627 - Pailot

PAILOT

PAILOT è un sistema APS nativo per il cloud di nuova generazione basato sull'intelligenza artificiale che completa il suo ERP e consente una pianificazione precisa della produzione. Ciò aumenta l'affidabilità delle consegne, riduce i tempi di inattività, rende più efficiente l'uso delle risorse.

668e04b1-f015-4e79-9dbe-0175ea1c9ac7

GPStudio

Il nostro modello fondamentale preformato esegue i flussi di lavoro CAE senza formazione sui suoi dati. Fornisce un'intelligenza fisica generalizzata, riducendo la dipendenza dai dati.

d0197c8a-6c06-4883-850c-90c9dd43cfcf

SHANNON® - Assistenza in officina per la riduzione dei tempi di fermo

SHANNON® analizza continuamente i dati delle macchine per fornire agli operatori soluzioni situazionali in tempo reale, acquisendo e condividendo il know-how dell'officina, consentendo un aumento dell'OEE del +10% su linee automatizzate.

54d39574-ae13-41b4-9f92-11b6680936ce

HOPPER - l'ottimizzatore di qualità online

Hopper è il Process Parameter Recommender che consiglia continuamente i parametri di stampaggio a iniezione per ridurre gli scarti fino al 20%, imparando dai dati in tempo reale e adattandosi alle mutevoli condizioni.