Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Applicazione nel mondo reale

Visione artificiale basata sull'intelligenza artificiale per una produzione ad alta velocità

Trasforma i dati di visione in valore di produzione con Visual Inspection Cockpit on Industrial Edge. Applica la visione artificiale per il rilevamento, il conteggio, la misurazione e la classificazione della qualità dei prodotti. Sfrutta questi dati per ottenere informazioni fruibili e consentire risposte a circuito chiuso in officina.

Panini su una linea di produzione industriale, con intelligenza artificiale ed edge computing che supportano il controllo della qualità in tempo reale.

Immagini solo a scopo illustrativo.

Sfida

La produzione ad alta velocità rende poco pratica l'ispezione manuale di ogni prodotto, mentre il campionamento può lasciare inosservati i problemi di qualità. Le variazioni naturali di forma, consistenza e aspetto sfidano anche la visione artificiale classica. I sistemi di produzione con queste sfide richiedono una soluzione in grado di rispondere al momento giusto.

Soluzione

Visual Inspection Cockpit (VIC) porta la visione artificiale direttamente in produzione con Industrial Edge. Ispeziona ogni prodotto in tempo reale, trasforma i dati visivi in informazioni utili sulla produzione e consente risposte automatiche come la classificazione o il rifiuto. Progettato per prodotti ad alta velocità e naturalmente variabili, VIC aiuta i produttori ad agire in modo coerente su larga scala.

Vantaggi

Trasformi l'ispezione visiva in valore misurabile in tutta la produzione. Visual Inspection Cockpit La aiuta a:

  • Ispeziona la produzione ad alta velocità, con un massimo di 2.400 ispezioni al minuto.
  • Migliora la coerenza della qualità con risultati di ispezione affidabili e in tempo reale.
  • Ottieni informazioni fruibili da dati visivi e di qualità.
  • Attiva risposte automatiche con integrazione IT/OT, inclusa la classificazione e il rifiuto.
  • Scalabilità tra le linee di produzione con Siemens Industrial Edge.
Screencast del Visual Inspection Cockpit - Dimensione 4:3
Come iniziare

Dal POC alla produzione

Selezioni il suo caso d'uso e utilizzi la configurazione ingegnerizzata su Siemens Industrial Edge per il monitoraggio in tempo reale o l'automazione a circuito chiuso.

Identificare e definire gli obiettivi delle ispezioni

Verificare la fattibilità

Condividi il suo caso d'uso con i nostri esperti. Insieme, definiamo ciò che VIC deve vedere e in che modo i risultati creano valore nella sua produzione.

Creare un modello di dati

Configuri la sua applicazione

I suoi prodotti, le sue regole. Definisca cosa dovrebbe cercare VIC, cosa soddisfa i suoi standard di qualità e in che modo ogni risultato dovrebbe stimolare l'azione nella sua produzione.

Addestrare e convalidare la sua configurazione

Vada in diretta con fiducia

Inizia da una riga, guarda i risultati, poi scala. Industrial Edge Le consente di implementare il VIC vicino alla produzione ed estenderlo a più linee, tutte gestite centralmente.

Funziona localmente su Industrial Edge

Esegui l'ispezione direttamente sulla linea di produzione con Siemens Industrial Edge. Usa i risultati istantaneamente in officina o li sfrutti per l'analisi.

Si connette direttamente alla sua automazione

Invii risultati come decisioni sulla qualità, classi di prodotto o misurazioni al suo PLC per attivare il rifiuto, lo smistamento o altre azioni in produzione.

Costruito per la produzione

Adatta facilmente il modello a ogni caso d'uso con l'ambiente di training Visual Inspection Cockpit.

Caso studio

Scopri come gli altri trasformano la visione in azione

Pronto ad automatizzare l'ispezione visiva?

Ci parli della sua sfida di ispezione e scopra la visione artificiale basata sull'intelligenza artificiale con VIC on Industrial Edge.