PADS Pro Essentials
PADS Pro Essentials bietet erschwingliches PCB-Design für unabhängige Ingenieure. Die Software bietet professionelle Tools, einfachen digitalen Zugriff und Community-basierten Support.
Fangen Sie an, wo Sie es brauchen. Skalieren Sie, wenn Sie bereit sind. Die Xpedition-Familie wächst mit Ihnen.
Von unabhängigen Ingenieuren bis hin zu globalen Organisationen — die Xpedition-Familie ist eine vollständig integrierte, skalierbare Plattform für das Design von Leiterplatten und elektronischen Systemen, die Teams dabei unterstützt, gleich beim ersten Mal richtig zu entwerfen, früher zu validieren und sauberere Übergaben vom Design zur Fertigung zu ermöglichen, ohne die Plattform bei zunehmender Komplexität neu aufbauen zu müssen.
Systeme und PCB-Design Die Komplexität ist den Punktwerkzeugen und Übergaben nach dem Motto „Wirf es über die Wand“ entwachsen. Die Teams, die gewinnen, sind nicht nur schneller im Layout — sie können Respins besser verhindern, indem sie das warum (Entwurfsabsicht), die wie (Einschränkungen), die was (Komponenten) und die Können wir es bauen? (Verifizierung + DFM) durchgehend verbunden vom Konzept bis zur Veröffentlichung. Xpedition ist für diese vernetzte Realität konzipiert: eine integrierte, skalierbare Plattform, die Teams hilft, schnell voranzukommen, ohne das technische Selbstvertrauen zu verlieren, wenn die Komplexität und die Anforderungen an die Zusammenarbeit zunehmen.
PCB-Programme brechen zusammen, wenn die Absicht auf Dateien, Tools und Personen verteilt ist — Einschränkungen ändern sich, Bibliotheken divergieren und „Stammeswissen“ wird zur einzigen Möglichkeit, zu verstehen, warum etwas getan wurde. Xpedition ist als integrierte Umgebung konzipiert, in der Schaltplan, Layout, Einschränkungen, Bibliotheken und nachgelagerte Ergebnisse aufeinander abgestimmt sind, also warum hinter Entscheidungen zu stehen, ist einfacher zu bewahren und wie ist einfacher durchzusetzen, wenn sich das Design weiterentwickelt.
Wie das in der Praxis aussieht: weniger Übersetzungsschritte, weniger Diskrepanzen zwischen den Domänen und ein Workflow, in dem Änderungen einfacher zu verwalten sind, ohne das Vertrauen in die Daten zu verlieren.
Bei den heutigen Edge-Raten und der Leistungsdichte macht das Warten bis zum Ende, um SI/PI (und andere Prüfungen) zu validieren, aus der Überprüfung einen Risikomultiplikator für den Zeitplan. Der Best-Practice-Ansatz ist die Überprüfung durch digitale Prototypen — die Überprüfung erfolgt schrittweise während des Entwurfs, sodass Sie die großen Kompromisse frühzeitig eingehen können, wenn das Design noch flexibel ist. Xpedition unterstützt diese Denkweise, sich nach links zu bewegen, sodass die Überprüfung Teil der Konvergenz wird, nicht ein Tor an der Ziellinie.
Wie das in der Praxis aussieht: Probleme werden aufgedeckt, wenn Lösungen günstiger sind, die Iterationen kürzer werden und aus der Freigabe eine Bestätigung wird — nicht eine Entdeckung.
Fragen zur Herstellung, DFM Fluchten und Dokumentationsabwanderung sind selten „Herstellungsprobleme“ — sie sind Symptome einer späten Rückkopplungsschleife. Xpedition unterstützt gleichzeitige DFM- und fertigungsorientierte Prüfungen, sodass viele Probleme identifiziert und gelöst werden können, während Sie noch am Entwerfen sind, nicht nach der Veröffentlichung. Es unterstützt auch den intelligenten Austausch von Fertigungsdaten (z. B. ODB++/ IPC-2581), um Mehrdeutigkeiten zu reduzieren und Fehler zu minimieren, die durch die Übersetzung von Ausgaben oder die Neuinterpretation der Absicht im Nachhinein entstehen.
Wie das in der Praxis aussieht: weniger vermeidbare Hin- und Herzyklen mit Herstellern/Monteuren und ein besser vorhersehbarer Weg durch NPI.
Die meisten späten ECOs sind auf eine falsche Abstimmung zwischen den Stakeholdern zurückzuführen: Probleme mit der mechanischen Passform, sich ändernde Anforderungen, unklare Verantwortung für Revisionen oder „welche Stückliste ist aktuell?“ Verwirrung. Xpedition unterstützt Mitgestaltung von ECAD/MCAD Workflows, sodass ECAD- und MCAD-Teams synchron bleiben können, ohne dass eine Seite gezwungen wird, ihr bevorzugtes Tool aufzugeben. Und mit PLM-gestützter Veröffentlichungsdisziplin können Teams die Revisionskontrolle, Rückverfolgbarkeit und Sichtbarkeit des Lebenszyklus verbessern — so sind Änderungen geregelt, überprüfbar und einfacher zu kommunizieren.
Wie das in der Praxis aussieht: weniger späte mechanische Überraschungen, sauberere Versionen und weniger Zeitverlust beim Versionsabgleich.
Volatilität der Lieferkette macht aus der Teileauswahl eine technische Entscheidung mit Auswirkungen auf den Zeitplan und den Umsatz. Wenn die Stücklistenvalidierung zu spät erfolgt, entstehen Loopbacks, die Tage oder Wochen dauern können, vor allem, wenn für Alternativen Änderungen am Grundriss oder Modell erforderlich sind. Xpedition unterstützt die Bereitstellung von Informationen über die Beschaffung von Komponenten und die Sichtbarkeit von Stücklisten, sodass Ingenieure Verfügbarkeit, Alternativen und Risiken früher berücksichtigen können, während das Design noch Spielraum für Anpassungen bietet.
Wie das in der Praxis aussieht: weniger „Scramble“ -Substitutionen gegen Ende des Zyklus und weniger Neukonstruktionen, die durch veraltete oder nicht verfügbare Teile ausgelöst werden.
Ingenieure benötigen keine auffällige KI — sie benötigen weniger Klicks, weniger Suchen, weniger sich wiederholende Schritte und eine bessere Konsistenz. Der KI-Ansatz von Xpedition steht für Produktivität an erster Stelle: praktische Automatisierung, die Benutzern hilft, gängige Arbeitsabläufe schneller und mit weniger Fehlern auszuführen. Zum Beispiel Xpedition's“Befehlsvorhersage“ lernt aus ausgeführten Befehlen, um wahrscheinliche nächste Aktionen zu empfehlen, wodurch der Zeitaufwand für das Durchsuchen von Menüs reduziert wird, und es ist vom Benutzer steuerbar (Sie können Empfehlungen ausschalten). Die umfassendere KI-gestützte und algorithmische Automatisierungsstrategie von Siemens für das Leiterplatten- und Systemdesign folgt demselben Prinzip: intelligente Automatisierung, die in die tägliche Arbeit integriert ist, um den Durchsatz zu erhöhen und Reibung zu reduzieren.
Wie das in der Praxis aussieht: messbare Zeitersparnis bei der Layoutausführung, Überprüfung und Freigabe — ohne die Teams zu bitten, „einer Blackbox zu vertrauen“.
Die Abwanderung von Tools ist teuer: Umschulung, Datenmigration, defekte Bibliotheken und unterbrochene Prozesse können mehr kosten als die Lizenzeinsparungen, die den Wechsel ausgelöst haben. Xpedition ist bewusst eine Familie, die es Teams ermöglicht, mit dem zu beginnen, was sie heute benötigen, und mit zunehmender Komplexität zu skalieren, ohne ihren Arbeitsablauf oder ihre Designinvestitionen aufzugeben. Egal, ob Sie an einem Einstiegspunkt beginnen oder in einem wachsenden Team standardisieren, das Ziel ist Kontinuität: dieselbe zugrunde liegende technologische Grundlage, mit zusätzlichen Fähigkeiten und Steuerung nach Bedarf.
Wie das in der Praxis aussieht: eine reibungslosere Skalierung, weniger Unterbrechungen und eine Plattform, die Sie unterstützt, wenn Designs von einem „einfachen Board“ zur bereichsübergreifenden Produktentwicklung mit mehreren Interessengruppen übergehen.
Erfahren Sie, wo Sie Xpedition-Produkte kaufen können und wie Sie sie einrichten
Sie können Xpedition-Produkte direkt auf den Produktseiten kaufen (PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, Xpedition Advanced und Xpedition Advanced DS) oder unser Vertriebsteam kontaktieren (Xpedition Standard, Xpedition Advanced, Xpedition Advanced DS und Xpedition Enterprise). Die Produktlösungen von Xpedition sind unten aufgeführt, und Sie können alle verfügbaren Optionen auf den Produktseiten erkunden.
Kaufen Sie PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, zusammen mit flexiblen Erweiterungsoptionen (ein 25er-Pack oder 50er-Pack mit Token) sowie Xpedition Advanced und Xpedition Advanced DS direkt von unserer Website.