Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Die Zukunft der Universitäten neu definieren

Die University of Birmingham (UoB) ist eine globale Partnerschaft mit Siemens eingegangen, um ihre Standorte in Birmingham, Großbritannien und Dubai zu den intelligentesten Netto-Null-Standorten der Welt zu machen.

Planung von Smart-Net-Zero-Standorten

Mit dem Ziel, bis 2045 Netto-Null zu werden, hat sich die Universität Birmingham verpflichtet, ihre Standorte in Edgbaston und Dubai zu den intelligentesten, intelligentesten und nachhaltigsten der Welt zu machen.

Luftaufnahme des historischen Campus der Universität Birmingham, zentral in der Stadt gelegen.

Netto-Null, Kosteneinsparungen und neue Möglichkeiten

Um ihr Ziel zu erreichen, hat die Universität — eine der größten im Vereinigten Königreich — eine globale Partnerschaft mit Siemens geschlossen. Die Partnerschaft befasst sich mit Infrastruktur, Forschung und Lehre mit einem Schwerpunkt auf der digitalen Transformation. Es beinhaltet die Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Bereichen wie Energie, Reduzierung der CO2-Emissionen, Verkehr, Big Data, IoT und sogar Gesundheitswesen.

Die Partnerschaft beinhaltet auch den Zugang zu einer Vielzahl von Datensätzen, die in den Lehrplan integriert werden können, sowie einen vollständig ausgearbeiteten Plan, um die Universität auf kommerziell und technisch tragfähige Weise zu minimalen Kosten auf Netto-Null umzustellen — wodurch Bildung, Forschung und das Campusleben attraktiver und in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht attraktiver und äußerst nachhaltiger werden.

3.000 Tonnen geschätzte jährliche CO2-Reduzierung

23.000 installierte Sensoren

2045 Zieljahr für einen Netto-Null-Campus

Der Einsatz von Sensoren, dem Internet der Dinge (IoT) und einem digitalen Zwilling des Energiesystems auf dem Campus ermöglicht es, die Transparenz über Gebäudenutzung, Heizung und Stromverbrauch zu erhöhen. Digitale Sensoren, Datenanalysen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen helfen dabei, eine zuverlässige Grundlage für eine umfassende Optimierung des gesamten Energiesystems zu schaffen, einschließlich dezentraler Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, Energiespeicherung, HLK und Mobilität. Auf diese Weise kann ein zuverlässiger Plan entwickelt werden, um sowohl Netto-Null als auch Energiekostenoptimierung zu erreichen.

Gleichzeitig schafft die riesige Menge an verfügbaren präzisen Daten neue Bildungs- und Forschungsmöglichkeiten: Das Projekt beinhaltet den bisher größten Rollout von IoT-Technologie auf einem Universitätscampus der Welt, der ein enormes Forschungspotenzial birgt. Darüber hinaus wurden bereits mehrere Doktorarbeiten von Siemens gesponsert, und in den kommenden Jahren besteht das Potenzial für 20 weitere Doktorarbeiten.

Die Zusammenarbeit mit einem Partner wie Siemens ist der erste Schritt zu einem Netto-Null-Campus. Wir werden die Art und Weise, wie wir den Campus nutzen, wie wir die Infrastruktur nutzen, wie Menschen arbeiten und wie sie lernen, effizienter gestalten. Und wenn uns der Smart Campus und die verfügbaren Daten mehr über diese Faktoren beibringen, werden sie zu einer Verhaltensänderung beitragen, die uns hoffentlich genau an den Ort bringt, an dem wir sein müssen.
Professor Tim Jones, Provost und stellvertretender Schulleiter, Universität Birmingham

Digitale Technologien, die das Universitätsleben verändern werden

Das Projekt wird in mehreren Schritten umgesetzt, wobei Siemens die Universität Birmingham langfristig berät. Da die erste Phase nach zwei Jahren fast abgeschlossen ist, wurde bereits eine ganze Reihe von technischen Lösungen implementiert.

Geringerer Energiebedarf für Beleuchtung

Ein großes Beleuchtungsprogramm wird den Stromverbrauch erheblich reduzieren. Die Einführung von LED-Beleuchtungsgeräten zusammen mit Sensoren zur automatischen Anpassung der Lichtstärke, um das Umgebungslicht zu nutzen, wird den Energiebedarf für die Beleuchtung erheblich reduzieren und gleichzeitig einen intelligenten Campus schaffen: Die Sensoren messen das Umgebungslicht zusammen mit Bewegung (Personen im Raum), Energieverbrauch und Temperatur, wodurch eine umfassende Optimierung der Raum- und Energienutzung sowie neue Forschungsmöglichkeiten ermöglicht werden.

Das Gebäudemanagement auf den neuesten Stand bringen

Siemens stellte fest, dass viele Gebäude über veraltete Managementsysteme verfügten, die die digitalen und IoT-Vorteile einschränkten. Es schlug vor, alte Steuerungen durch moderne Geräte zu ersetzen, und unterstützte die Implementierung der notwendigen Upgrades.

Verbessertes Energiemanagement

Eine neue Energiemanagement-Software wurde implementiert, um die Leistung energieintensiver Geräte detailliert zu überwachen. Dies ermöglicht eine höhere Effizienz und hilft bei kommunikationsfähigen Geräten auch, die Wartungskosten zu senken.

Der Verschwendung von Heizenergie ein Ende setzen

Die Einführung verschiedener Heizungsverbesserungen, wie die Ausrüstung aller Heizkörper mit automatischen Lüftungsöffnungen, trägt dazu bei, die Art und Weise, wie jedes Gebäude beheizt wird, zu verbessern. Das hilft, die Kosten zu senken und gleichzeitig den Komfort in den Gebäuden zu verbessern.

Studenten, die in einer hellen Bibliothek studieren, sichtbar durch einen „X“ -förmigen Ausschnitt auf dunkelblauem Hintergrund.

Machen Sie Ihren Campus zu einem Innovationszentrum

Siemens Xcelerator hilft dabei, effiziente, sichere und nachhaltige Campus zu schaffen und die digitale Transformation zu beschleunigen.

Siemens geht mit gutem Beispiel voran

Der Einsatz digitaler Technologien wird Daten und Informationen freisetzen, die genutzt werden können, um den Plan der Universität in Richtung Netto-Null zu untermauern. Gleichzeitig wird es Möglichkeiten für lebende Laboratorien bieten, die weit über den Campus hinausgehen.

Universitätscampus und Industrieanlage sind durch Richtungspfeile miteinander verbunden und stellen ein intelligentes Laborökosystem dar.

Lebendiges Labor

Der Campus der Universität Birmingham in Edgbaston wird zu einem Labor für intelligentes Wohnen werden: ein großes Demonstrationsökosystem im städtischen Maßstab, das in Synergie mit dem industriellen Energiepark im nahe gelegenen Tyseley arbeitet.

Gebäude mit Blitz, Glühbirne und Häkchen, das einen Demonstrator für Energietechnik darstellt.

Demonstrator für Energietechnologie

Das neue Energy Accelerator Building wird ein Demonstrator sein, in dem neue Energietechnologien integriert, erprobt, getestet und in Betrieb genommen werden können.

Reihen von Menschen neben einer Abschlusskappe und einem Blitz, was für eine wegweisende Ausbildung in Energiedisziplinen steht.

Bahnbrechende Bildung

In den nächsten 10 Jahren wird die Universität Birmingham bis zu 1.000 Absolventen und über 200 Personen zu Doktoranden in Disziplinen des Energiesektors ausbilden, die für den Übergang zu Netto-Null unerlässlich sind.

Shanghai-Stadtbild bei Nacht mit intelligenter Infrastruktur

Finanzierung: Das Beste aus dem gegebenen Budget herausholen

Um ihre Nachhaltigkeits- und CO2-Emissionsziele trotz Budgetbeschränkungen zu erreichen, hat die Universität Birmingham Siemens als strategischen Partner ausgewählt, um Building Efficiency as a Service (BEaaS) mit garantierten Energieeffizienzergebnissen anzubieten. Die Universität zahlt Servicegebühren für Technologie und Dienstleistungen über einen Zeitraum von 10 Jahren, Siemens Financial Services (SFS) finanziert die zugrunde liegende Technologie im Rahmen eines Leasingvertrags als Hauptunternehmer.

Erfahren Sie mehr über Finanzierungsmöglichkeiten

Lassen Sie uns gemeinsam Ihren intelligenten und nachhaltigen Campus gestalten

Sind Sie ein Fakultätsmitglied, ein Campusentwickler, ein Architekt, ein Planer, ein Bauunternehmer oder ein Campusbetreiber? Möchten Sie, dass Ihr Campus-Projekt einen nachhaltigen Wert hat? Zögern Sie nicht, uns über das unten stehende Formular zu kontaktieren.

Campus der Universität Birmingham mit zwei Studenten vor einem gläsernen Eingang