Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Mit der University of East London über Net Zero hinausgehen

Umsetzung der Dekarbonisierung des Campus und Entwicklung der nächsten Generation von Führungskräften im Bereich Nachhaltigkeit.

Eine strategische Partnerschaft mit Siemens ebnet den Weg zu Netto-Null bis 2030

Die mit Siemens entwickelte Netto-Null-Roadmap bringt die University of East London (UEL) auf den richtigen Weg, ihr ehrgeiziges Ziel zu erreichen. Allein im ersten Jahr ihrer umfassenden neuen Netto-Null-Strategie hat die Institution ihre CO2-Emissionen um 470 Tonnen reduziert. Nachdem dieser Meilenstein erreicht ist, richtet sich die Aufmerksamkeit nun neben den laufenden Initiativen zur Ausbildung umweltfreundlicher Talente auf die nachhaltige Stromerzeugung.

-1000 t

Bis zu 1.000 t weniger CO₂ jährlich

​

​

+500.000 £

Einsparungen von über 500.000£ bei den Nebenkosten pro Jahr

​

​

2030

Netto-Null-Campus bis 2030 ist das Ziel

​

​

Reduzierter Verbrauch

Die Installation von 11.000 LED-Leuchten auf dem Gelände der UEL und 35 Upgrades der Gebäudemanagementsysteme (BMS) senkten sofort die Betriebskosten und senkten die CO2-Emissionen der UEL um 10 Prozent.

Nachhaltige Stromerzeugung

Eine Infrastruktur nachhaltiger Energietechnologielösungen, einschließlich erneuerbarer Erzeugung durch Photovoltaikmodule auf dem Campus, wird dazu beitragen, den Energieverbrauch von UEL zu dekarbonisieren.

Nachhaltiges Unternehmen

Die Schaffung eines Innovationszentrums durch die UEL, unterstützt von Siemens, wird lokalen Grünstrom-Start-ups den Zugang zu Coworking-Spaces sowie Einstellungsmöglichkeiten für UEL-Studierende ermöglichen.

Nachhaltige Mobilität

Die umfassende Netto-Null-Roadmap von UEL beinhaltet eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Die Verfügbarkeit attraktiver Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge auf dem Campus trägt weiter zur Dekarbonisierung der Universitätsgebäude bei.

Lebendiges Labor

Siemens unterstützt die UEL bei der Einrichtung eines Living Lab zur Bereitstellung von Echtzeitdaten für Lehre und Forschung. Die auf der Plattform von Siemens gespeicherten Daten werden auch Partnern von UEL an Standorten auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen.

Erweiterung der Talentpipeline

Neben Mentoring und Praktika wird Siemens mit UEL zusammenarbeiten, um Nachhaltigkeit in den Lehrplan zu integrieren, sodass es eine starke Talentpipeline mit den Fähigkeiten gibt, die für den Umgang mit Umweltproblemen jetzt und in Zukunft erforderlich sind.

Zwei Mitarbeiter in der Sicherheitsausrüstung, die das Gebäudemanagementsystem der University of East London überwachen.

Erhebliche Energieeinsparungen in kürzester Zeit

Vom Gebäudemanagement bis zum Energieverbrauch bestand der erste Schritt auf dem Weg zur Netto-Null-Nutzung von UEL, der 2021 begann, darin, zu verstehen, wie der Campus funktioniert — wie Räume genutzt werden und wo Energieeinsparungen erzielt werden könnten. Die ersten praktischen Maßnahmen des Projekts zur Reduzierung des Energieverbrauchs umfassten die Installation von LED-Beleuchtung in allen Gebäuden und den Anschluss von 35 Gebäuden an ein Gebäudemanagementsystem von Building X X. Allein diese Maßnahmen führten von 2021/22 bis 2022/23 zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 10%.

Wir sind auf dem Weg zur CO2-Neutralität

In der zweiten Phase implementiert Siemens Technologien auf dem gesamten Campus der Universität, um den Energieverbrauch zu dekarbonisieren. Das beinhaltet:

  • Die Installation von etwa 2 MV Photovoltaik (PV), die voraussichtlich jährlich 1,2 GWh kohlenstofffreien Strom erzeugen wird. Die UEL schätzt, dass 90% des Stroms in ihren Räumlichkeiten genutzt werden und die restlichen 10% in das nationale Stromnetz exportiert werden.
  • 27 Elektroladestationen auf dem Docklands Campus der Universität.
Sonnenkollektoren auf dem Dach der University of East London.
Zwei Studenten der University of East London unterhalten sich auf dem University Square.

Praktische Erfahrung für Nachhaltigkeitsexperten der nächsten Generation

Siemens und die University of East London sehen es als ihre Verantwortung an, mit Netto-Null mehr zu erreichen, als nur die CO2-Emissionen zu reduzieren. Deshalb wird die Roadmap durch ein Programm mit Campus- und Community-Aktivitäten unterstützt, das darauf abzielt, die nächste Generation einzubeziehen und zu inspirieren. Das Projekt stellt die Schüler in den Mittelpunkt der Transformation, indem es die Möglichkeiten des umweltfreundlichen Lernens durch den Zugang zu lokalen, grünen Energieunternehmen verbessert und durch die Einführung intelligenter, IoT-fähiger Technologien eine digitale Kultur fördert.

Echte Partnerschaft und Zusammenarbeit sind der Schlüssel zu diesem Erfolg, und das geht über die Dekarbonisierung hinaus. Das Erreichen einer Netto-Null-Wirtschaft hängt auch von der Entwicklung der richtigen Talente für die Zukunft ab, und wir stellen die Daten aus unserer Arbeit den Studierenden zur Verfügung, um sie in ihr Studium einzubeziehen und sie mit den Kenntnissen und Fähigkeiten auszustatten, die das Vereinigte Königreich benötigen wird.
Simon Burgess, Vertriebsleiter bei Siemens in Großbritannien und Irland, Siemens

Die Roadmap zu Netto-Null

Die Zusammenarbeit mit Siemens bietet Studierenden Zugang zu Branchenerfahrung und den neuesten intelligenten Technologien sowie die Möglichkeit, Mentoren und Praktika zu absolvieren.

UEL befindet sich in einer wahrhaft urbanen Umgebung, direkt im Herzen der Gemeinde East London. Flankiert von der Themse und dem London City Airport gibt es nur begrenzten Platz für Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energien und keine Grünfläche, auf die man expandieren könnte. Angesichts dieser einzigartigen Herausforderungen und der Betonung der Förderung umweltfreundlicher Fähigkeiten haben die Partner mehrere Schwerpunktbereiche identifiziert, die für den Erfolg der Transformation von entscheidender Bedeutung sind. Die Sichtbarkeit von Netto-Null-Aktivitäten, der Zugang zu innovativem technischen Fachwissen und die Möglichkeit, mit dem Siemens-Team zusammenzuarbeiten, zeigen die unzähligen grünen Karrieren, die Studenten der UEL zur Verfügung stehen.

Unsere langfristige Partnerschaft mit Siemens ist von zentraler Bedeutung für unser Bestreben, ein nationaler Vorreiter im Bereich der Dekarbonisierung zu werden und einen globalen Plan für urbane Nachhaltigkeit zu entwickeln.
Amanda Broderick, Vizekanzler und Präsident, Universität von East London
Eine Person steht vor einem Siemens-Logo, trägt ein blaues Hemd und hält ein Siemens-Produkt in der Hand.

Community und Zusammenarbeit bei der Energiewende

Sowohl Siemens als auch die University of East London glauben, dass die Zusammenarbeit mit den Gemeinden unerlässlich ist, um die grüne Wirtschaft der Region anzukurbeln. Als führendes Unternehmen in den Bereichen Technologie und Wissenschaft wird die Partnerschaft darauf abzielen, in der lokalen Gemeinschaft etwas zu bewegen, indem Möglichkeiten zur Einführung lokaler Energieprojekte untersucht werden und die Gemeinde auf den Campus eingeladen wird, um sich über die laufenden Arbeiten zu informieren.

Die UEL wird städtischen Universitäten weltweit als Vorbild für die Dekarbonisierung dienen und ihre Studierenden dazu inspirieren, die Möglichkeiten der grünen Wirtschaft zu erkunden und die für die Unterstützung der Energiewende erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln.