跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

百万亿分贝

百万兆级意味着强大的计算能力。想想一个每秒能够进行五万亿次计算的系统——这就是百万亿次的力量。

什么是 exascale?

西门子站在百万兆级计算的最前沿,正在探索高性能计算 (HPC) 的下一个级别。我们是开创性工具,能够在下一代系统上扩展、运行并支持机器学习、深度学习和多物理场等领域日益复杂的 HPC 要求。

相关产品: HPCWorks

两个人穿过走廊看着电子设备。

发现优势

研究和创新 — 比以往任何时候都快

百万兆级的力量正在扩大发现范围并加速创新。百万兆级计算为天气预报、气候建模、药物发现、精准医学、航空、太空科学等领域提供了新的见解。

HPC — 仅与运行它的软件一样强大

强大的计算硬件需要强大的软件,有效管理百万兆级工作负载至关重要。HPCWorks PBS Professional 通过自动作业安排、管理、监控和报告来协调所有工作。

用 Argonne 的 Aurora 超级计算机创造历史

阿贡国家实验室的Aurora百万兆级系统由HPCWorks PBS Professional进行工作负载管理,每秒可以执行五分之一亿次——十亿亿次计算,可视化为1,000,000,000,000,000,000,000,000,000——计算。

探索 exascale 的关键功能

trends-exascale-next-bight-thing-image-rightop-rightop-rightop-jpg

开创性的 exascale

我们正在开创百万兆级时代的可扩展工具,以满足人工智能、机器学习、深度学习和多物理场中复杂的 HPC 需求。作为ECP工业委员会成员,西门子帮助塑造美国百万兆级生态系统,推进精准医疗、增材制造和生物燃料。

trends-exacale-going-going-going-bigh-right-igh-jpg

大规模工作负载管理

HPCWorks PBS Professional 可以大规模运行且运行速度快,编排了 50,000 个节点的集群、一千万个队列中的任务、1,000 个并发活跃用户、每小时 1000 万个任务的端到端吞吐量和 10 秒的端到端运行。它为世界上最大的计算系统上的高效工作负载管理提供支持。

优化百万兆级计算

Exascale 需要速度和规模来处理数十亿次操作。它需要极高的弹性和持续的故障恢复。运行百万兆级系统需要大量功率,因此电源管理和良好的用户体验至关重要。我们已经考虑了所有这些以及更多。

  • 具有广泛插件框架的双重许可的 HPCWorks PBS Professional
  • HPCWorks 速度增强版 将吞吐量提高 6-10 倍
  • pMix 将快速推出大量 MPI 任务
  • 主动式 HPCWorks PBS Professional 服务器
  • 混合云功能、ARM64、GPU 和 SSD
  • 安全焦点

了解更多信息

百万兆级计算的工作负载管理

使用业界领先的工作负载管理以及顶级百万兆级系统,推动突破。

在 3D 模式下模拟逼真的超新星行为

大学研究人员使用阿贡高性能计算资源和HPCWorks来推动太空科学的发展。

提高保真度缩放

阿贡研究人员使用HPCWorks来平滑量子分子动力学模拟。