跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
实际应用

基础设施系统的控制和操作

基础设施提供商面临着越来越大的竞争压力、数字化需求、严格的监管和可持续发展要求。先进的控制和操作系统是克服这些挑战的关键。我们的系统为您未来的成功做好准备。

挑战

您的控制和操作系统为未来做好准备了吗?基础设施运营商面临着不同的项目需求,需要高度可扩展的解决方案。如何确保持续的全球可用性,安全地将大量高频数据传输到云端,并在升级期间保持可靠性?关键障碍是满足严格的安全标准 (IEC 62443) 和实现无缝的 IT/OT 集成,同时在不影响历史数据或运营连续性的情况下快速适应。

解决方案

借助可提供无缝IT/OT集成的适应性强的集成解决方案,实现面向未来的运营。它具有卓越的处理能力和优化的流量,可以毫不费力地将数据从现场转移到MES或云端。我们的平台独立系统已通过 IEC 62443 认证,支持严格的安全要求。享受持续维护,实现无缝升级和新功能集成,无需停机。热备用冗余支持多达 2048 个系统,确保无与伦比的可扩展性和快速适应。

好处

  • 最大限度地提高您的运营效率
  • 默认情况下安全,经过认证的保护
  • 不受限制地自定义
  • 在处理数百万个数据点的同时实现零停机时间
  • 在不到三分钟的时间内在任何设备或操作系统上部署
  • 通过灵活的冗余架构、多语言支持和持续的生命周期维护,无限扩展
  • 在系统运行时设计在线修改
  • 集成视频管理
  • 通过丰富的南行/北行选项进行连接
风力涡轮机和太阳能电池板位于绿色田野中,日出时有城市天际线和群山。

迈出第一步

不断变化的客户需求迫使系统增加,从而形成复杂的相互关联结构,这些结构既昂贵又难以维护、更新或故障排除。这些系统通常缺少面向未来的选项。我们将举六个示例,说明自适应控制系统的好处。

身穿橙色安全背心的人指着带有图表、道路视图和状态图标的仪表板显示器。

安全操作关键系统

安全操作对关键基础设施至关重要。在紧急情况下,系统和人员处于危险之中。我们的解决方案通过在运行期间调整系统而无需停机,即使在最严重的紧急情况下也能保持控制,从而确保全天候安全和灾难准备。

计算机屏幕上,蒙面攻击者正对着盾牌后面的仪表板,周围环绕着安全图标。

保护关键系统

保护保护人口和确保公共生活功能的关键基础设施系统。恐怖分子或罪犯的袭击会严重影响地区稳定。为了确保分布式网络上的系统可用性并防范网络犯罪,强大的 IT 安全性是关键。

Security 摄像头和仪表盘监视器连接到数据、地图和网络位置图标。

管理分布式控制室

管理跨地理距离的分布式控制中心,确保基础设施的安全。设备需要全球可访问性和简单的可视化。具有 HMI/PLC 功能的视频监控可监控工厂网络,通过消除额外的视频承包商来降低复杂性。

云和服务器堆栈连接到带有图表、船舶显示屏和性能图标的仪表板监视器。

灵活扩展您的系统

无论你如何使用、存储或历史记录数据,无论你更喜欢哪种设备或操作系统,可扩展性和可操作性对于基础设施系统都至关重要。我们的解决方案使用一个软件堆栈从小型物联网设备扩展到大型云服务器。灵活选择高性能数据存储。

戴着头戴式耳机和平板电脑的人指着带有图表、设置和性能图标的仪表板显示器。

面向未来的基础架构

验证数十年来设计的基础设施项目的整个生命周期。面向对象的数据建模对存储、组织、处理和访问的数据进行了标准化,从而实现了快速的系统设置和大型数据导入。它使业务逻辑适应特定要求。

仪表板监视器连接到云端、服务器机架、门禁以及数据、聊天和网络符号。

IT/OT 连接平台

管理生成大量数据的大型基础设施系统,IT/OT 集成收集、处理和分析这些数据。本地边缘设备或分布式站点的认证驱动程序和连接通过集成的云连接实现云和边缘之间的无缝数据交换。

可用性

确保在所有地点全天候全球访问控制和监控设备。可靠的数据是应急准备的关键。单个系统可以优化操作、降低复杂性并提高系统的长期可用性。

数据安全

基础设施项目需要强大的数据跟踪。将大量数据从控制/操作系统安全高频传输到云端至关重要。基于数据的系统可确保符合传输和安全需求。

可扩展性

可扩展性是各种项目和客户需求的关键。运营商需要可升级、可维护且生命周期长的系统。易于调整的系统可确保对不断变化的客户要求做出快速反应。

使用此解决方案包开启您的旅程

探索这个全面的 WinCC OA 软件包:零可扩展性软件、强大的工业安全性、多平台兼容性以及可在几分钟内部署的即用型插件。获取有关改造工业自动化的更多信息。

案例分析

没有一天没有水

FEO-FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ,德国

  • 最高可用性、高 IT Security 和一致的用户界面,符合现有 LSX 的客户规格
  • 由终端客户的 SCADA 项目团队维护和进一步开发控制系统
  • 通过自动批量导出/导入,经济实惠且快速移植具有 75000 IO 的现有 LSX 控制系统

需要支持才能选择 SCADA 解决方案吗?

让我们联系起来——我们的行业和技术专家将指导您找到满足您要求的最佳解决方案。