Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
公司核心技术

计算和通信

我们的研究涵盖了从现场到云端的西门子产品的软件和通信基础架构。它包括操作系统、运行时、中间件、网络、应用程序管理、数据处理和新兴计算技术。

如果我们可以将现场的真实和数字资产无缝连接到云端呢?

关键在于先进的工业边缘平台和统一通信架构。通过将物理机器直接连接到数字和软件生态系统,这些系统可以在现代车间实现即时数据交换、快速部署软件更新和精确的自动控制。

重要的是工业边缘平台和通信架构,它们将物理资产与数字环境无缝连接。

分割图像显示了一个发光的微芯片处理器和两名工程师将电缆连接到硬件设备。
通过青色光网络图形和5G徽标连接的自主移动机器人的自动化制造设施。

计算与通信技术涵盖工业通信、确定性无线、电信标准以及跨5G/6G、非地球、WiFi、有线和TSN的基于意图的网络。它们包括设备连接、零触控入门以及通过中间件(如 OPC UA、DDS 和 MQTT)实现的现场到云的互操作性。

该领域涵盖虚拟化、容器编排、边缘管理和OT级操作系统的软件堆栈,可确保实时确定性和安全性。此外,它还涉及平台可观测性、弹性机制、跨计算架构的人工智能支持以及量子计算等新兴计算范例。

这个 公司核心技术 包括应用程序和系统,涵盖跨现场和边缘设备的通用、特定应用和实时计算的软件堆栈和标准化。它们支持从单节点到全厂设置的软件定义自动化和控制,管理混合关键性、实时执行和弹性编排。

计算与通信包括现场边缘云连续体,包括开放标准、工业操作系统、设备载入和可互操作的数据交换。此外,它还包括生命周期可观测性、边缘数据处理和跨工业基础设施的运营支持。

计算与通信图标
出版物

浏览我们的精选论文


制造钢铁的数据中心:重新思考 IT 时代的工业网络

出版于:HotNets '25:第 24 届 ACM 网络热门话题研讨会论文集,第 85-95 页
尼古拉斯·米萨基斯、马可·雷萨赫、马蒂亚斯·艾希霍尔兹、雅尼克·布雷廷、哈拉尔德·阿尔布雷希特、安德烈亚斯·布伦克、奥利弗·霍尔费尔德

工业网络正在从静态 OT 环境转向集成 IT 和 OT 的开放网络。这种过渡将 IT 运营原理应用于 OT,例如虚拟化可编程逻辑控制器和利用 AI 来提高效率。但是,本文表明,IT/OT融合仍然是一个未被充分探索的研究领域,错过了未来网络系统的关键机遇。我们重点介绍了三个核心挑战:时间限制、服务可用性和不断变化的交通动态。对于每种情况,我们都提供了一个用例,详细说明了初步发现并定义了SIGCOMM的新研究途径。
在出版商页面上查看


边缘 LLM:放大镜下分布式推理的网络流量特征

提交至:NAIC '25:第二届人工智能计算网络研讨会论文集,第 108-114 页
菲利普·布施曼、阿恩·布罗林、乔治·卡尔、安德烈亚斯·布伦克

大型语言模型 (LLM) 正在从云部署扩展到边缘计算环境,包括终端客户设备和工业环境。但是,由于网络基础设施和资源的限制,在边缘部署 LLM 会带来独特的挑战。尽管已经出现了用于优化边缘部署的分布式 LLM 框架,但它们仍处于开发的初期阶段,尚未经过全面的实际测试。本文评估了分布式 LLM 框架在边缘环境中的性能,揭示了添加计算节点和发现复杂网络流量模式时性能的意外下降。
在出版商页面上查看


通过 Web of Things 实现互操作的网络物理多代理系统

出版于:2025 网络工程国际会议
罗曼·宾克特、法迪·萨拉马、埃吉·科尔坎、塞巴斯蒂安·卡比什、塞巴斯蒂安·斯坦霍斯特

物联网系统的兴起引入了多代理系统 (MAS),作为通过自主、自组织代理管理日益增长的复杂性的一种手段。但是,现有的 MAS 框架存在分散性、有限的代理互操作性和复杂的网络物理系统 (CPS) 集成。为了解决这些问题,我们推出了多代理物联网 (WoMat),它将W3C物联网 (WoT) 标准直接纳入代理通信中。通过将 WoT 交互能力映射到 AgentSpeak 性能,Womat 使用丰富本体论的事物描述实现无缝、独立于协议的交互和语义互操作性。Womat 使用 JacoMo 框架实现,将 MaSS 确立为一种可行的边缘解决方案。
在出版商页面上查看


卫星计算概览:将网络和应用程序连接起来

出版于:2025 年 IEEE 通信调查与教程(卷:28)
卡洛斯·吉马良斯、阿莱西奥·内蒂、马库斯·绍尔、弗洛里安·齐格、汉斯-彼得·胡特、伊丽莎维塔·博里斯科娃

在低地球轨道(LEO)巨型星座和卫星间链路的推动下,卫星技术的迅速进步重新激发了人们对卫星计算作为在全球范围内提供边缘计算服务的一种手段的兴趣。尽管该领域的研究越来越多,但该领域仍然分散且未标准化,其在5G/6G以外系统中的作用尚不清楚。该调查通过评估影响卫星计算的网络和计算因素及其关键应用来弥补这些差距。该论文根据应用要求和设计选择提出了分类法,提供了行业视角,并概述了指导未来研究的开放挑战。
在出版商页面上查看


用于基于 Debian 的发行版的开源 SBOM 生成器

发布于:2026
F. Mösbauer、C. Steiger、T. Larisch、M. Adler、G. Hillier

debsbom 以 SPDX 和 CycloneDX 格式为基于 Debian 的发行版生成软件物料清单 (sBOM)。SBOM 列出了已安装的二进制包和 Debian 源码包。这对于安全跟踪至关重要,因为 Debian CVE 是分配给源包的,而不是二进制组件。此外,debsbom 还为所分析的系统创建了完整的依赖关系图。这允许用户识别关键的分发组件,并确定哪些软件包依赖关系引入了特定的漏洞。
在出版商页面上查看