Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Xpedition 买家指南

从你需要的地方开始。准备就绪后进行扩展。Xpedition 家族与你一起成长。

实现 Xpedition

从独立工程师到全球组织,Xpedition系列是一个完全集成、可扩展的印刷电路板和电子系统设计平台,可帮助团队在第一次进行正确设计,尽早进行验证,实现从设计到制造的更清洁的交接,无需随着复杂性的增加而重新构建平台。

Select...

为何选择 Xpedition?

系统和 印刷电路板设计 复杂性已经超过了积分工具和 “把它扔到墙上” 的交接。获胜的队伍不只是布局更快——他们更擅长通过保持布局来防止重启 为什么 (设计意图), 如何 (约束), 什么 (组件),以及 我们可以建造它吗? (验证 + DFM)从概念到发布持续连接。 Xpedition 专为互联现实而构建:一个集成的可扩展平台,随着复杂性和协作需求的增长,可帮助团队快速行动,而不会牺牲工程信心。

一个保持设计意图不变的集成平台

当意图分散在文件、工具和人员中时,PCB 程序就会崩溃,限制因素会漂移,库出现分歧,“部落知识” 成为理解为什么要做某事的唯一途径。Xpedition 被设计为一个集成环境,在该环境中,原理图、布局、约束、库和下游交付件保持一致,因此 为什么 背后的决策更容易保留,而且 如何 随着设计的发展,更容易执行。

这在实践中是什么样子:更少的翻译步骤,更少的域间的不匹配以及在不失去对数据信心的情况下更易于管理变更的工作流程。

左移验证:满怀信心而不是希望

在当今的边缘速率和功率密度下,等到最后验证 SI/PI(和其他检查)会将验证变成进度风险倍增器。最佳实践方法是数字原型驱动的验证——在设计时逐步检查,这样你就可以在设计仍然灵活的时候尽早做出重大权衡。Xpedition 支持左移思维,因此验证成为融合的一部分,而不是通往终点线的大门。

这在实践中是什么样子:当修复更便宜,迭代更紧时,签核变成确认——而不是发现时,问题就会暴露出来。

设计流程中内置了制造协作

制造问题, DFM 逃跑和文件流失很少是 “制造问题” ——它们是反馈回路延迟的症状。Xpedition 支持同时进行 DFM 和制造感知检查,因此许多问题可以在设计时识别和解决,而不是在发布之后。它还支持智能制造数据交换(例如 ODB++/IPC-2581),以减少歧义并最大限度地减少因转换输出或重新解释下游意图而产生的错误。

这在实践中是什么样子:减少了与制造商/装配商之间可避免的来回周期,通过NPI的路径更可预测。

ECAD ↔ MCAD 和 PLM 对齐:更少的 ECO,更清晰的可追溯性

大多数后期的 ECO 来自利益相关者的不一致:机械配合问题、不断变化的要求、修订的所有权不明确,或 “哪个物料清单是最新的?”混乱。Xpedition 支持 ECAD/MCAD 联合设计 工作流程,这样 ECAD 和 MCAD 团队就可以在不强迫任何一方放弃他们选择的工具的情况下保持同步。借助与 PLM 相关的发布规则,团队可以加强版本控制、可追溯性和生命周期可见性,从而对变更进行管理、可审计且更易于沟通。

这在实践中会是什么样子:更少的后期机械意外,更简洁的发布以及减少版本协调所浪费的时间。

工程师桌面上的供应链弹性

供应链波动 将零件选择转化为具有进度和收入影响的工程决策。如果物料清单验证延迟,则会产生可能需要数天或数周的回调,尤其是在替代产品需要更改占地面积/型号时。Xpedition 支持向前提供组件采购情报和 BOM 可见性,以便工程师可以在设计仍有调整空间的情况下尽早考虑可用性、替代方案和风险。

这在实践中是什么样子:减少了周期后期的 “争夺” 替代品,减少了由过时或不可用的零件引发的重新设计。

提高实际吞吐量的 AI 自动化

工程师不需要华而不实的人工智能——他们需要更少的点击、更少的搜索、更少的重复步骤和更好的一致性。Xpedition 的人工智能方法是生产力第一:实用的自动化可以帮助用户更快地执行常见工作流程,减少错误。例如,Xpedition 的”命令预测” 从已执行的命令中学习以推荐可能的下一步操作,从而减少了浏览菜单所花费的时间,而且它是用户可控制的(你可以关闭推荐功能)。西门子针对印刷电路板和系统设计的更广泛的人工智能和算法自动化方向遵循相同的原则:将智能自动化嵌入到日常工作中,以提高吞吐量和减少摩擦。

这在实践中是什么样子:无需要求团队 “信任黑匣子”,即可在布局执行、检查和发布活动中节省大量时间。

一条没有死胡同的成长之路

工具流失代价高昂:再培训、数据迁移、损坏的库和中断的流程所花费的成本可能超过触发切换所节省的许可证成本。Xpedition 故意是一个大家庭,让团队从他们今天的需求开始,随着复杂性的增加而扩展,而无需放弃工作流程或设计投资。无论您是从切入点开始,还是在成长中的团队中实现标准化,目标都是连续性:相同的底层技术基础,根据需要提供额外的能力和治理。

  • PADS Pro Essentials: 专业级入门级 PCB 设计建立在成熟的 Xpedition 技术之上。
  • Xpedition Standard: 适用于独立工程师和小型团队的自适应印刷电路板设计解决方案。价格和能力的最佳平衡。
  • Xpedition Advanced:以团队为导向的PCB设计,具有增强的协作、并发性、高级自动化和高速功能,可满足不断增长的工程团队的需求。
  • Xpedition Advanced 广告:为工程团队提供仅限原理图的设计环境,为并行原理图设计提供经济实惠的支持。
  • Xpedition Enterprise: 全面的电子系统设计平台提供流程驱动的治理、多用户并发和深度集成,可创建自定义的企业级设计流程。

这在实践中是什么样子:更顺畅的扩展路径,更少的干扰,以及一个在设计从 “简单板” 转向多领域、多利益相关方产品开发的过程中为您提供支持的平台。

购买和设置 Xpedition 产品

探索在哪里购买以及如何设置 Xpedition 产品

Select...

在哪里购买 Xpedition 产品

你可以直接从产品页面(PADS Pro Essentials、Xpedition Standard、Xpedition Advanced和Xpedition Advanced DS)购买 Xpedition 产品,也可以联系我们的销售团队(Xpedition Standard、Xpedition Advanced、Xpedition Advanced DS 和 Xpedition Advanced DS),也可以联系我们的销售团队(Xpedition Standard、Xpedition Advanced DS 和 Xpedition Advanced DS)。Xpedition产品解决方案如下所列,您可以在产品页面上浏览所有可用选项。

常见问题解答

关于 Xpedition

常见问题解答

产品和许可

常见问题解答

云、Security 和数据管理

常见问题解答

协作