缩小流动性缺口
如果有办法在不影响现金流的情况下获得业务所需的产品和技术,该怎么办?有。借助西门子延期付款条款(也称为西门子EPT),您可以缩小支付西门子发票和接收客户付款之间的差距。
融资变得容易
我们简单灵活的付款方式将帮助您管理项目,特别是如果项目分散在数月之内。使用西门子EPT,无论何时从西门子公司订购,您都可以期待更长的付款期限,最长可达180天(视信贷决定和可用性而定)。因此,在等待客户付款的同时,您无需占用营运资金。

你的福利

最多可支付 180 天。

可以根据需要灵活使用。

西门子EPT是您现有银行信贷额度的补充。

已集成到通常的订购流程中。
就这么简单
向西门子订购时,您可以决定何时付款,最长可达 180 天。

第 1 步 — 激活
与我们聊天并安排西门子EPT。

第 2 步 — 订购
选择西门子产品并选择使用西门子EPT付款。*

第 3 步 — 稍后付款
最多有 180 天的时间付款。
多亏了西门子EPT,我们可以购买西门子技术,付款期限更长,最长可达180天。这极大地简化了我们的购买流程,提高了我们的流动性。
常见问题解答
我们关于 “立即购买” 的回答.稍后付款。” 选择西门子EPT。
*视信贷决定和可用性而定
** 取决于当地 EPT 国家/地区的解决方案
我们的成功
科技部落 | 瑞典
改善现金流管理和安全的交付时间
- 瑞典领先的自动化公司TechTribe向干模纤维技术的发明者PulPac提供定制机器。
- 该技术可实现可持续、具有成本效益的纤维产品,取代塑料。
- 建造这些先进的机器需要大量的资源和零件库存,从而占用现金。
- 借助西门子EPT,TechTribe现在可以获得所需的组件,并在180天后付款。
Fenecon GmbH | 德国
适用于储能系统制造商的西门子EPT
- 西门子智能基础设施为Fenecon提供电池逆变器。
- 为了提高竞争力,Fenecon需要一种融资解决方案,以弥合其与储能系统终端客户的业务中出现的流动性缺口。
- “立即购买.“稍后付款” 选项为Fenecon提供了灵活的信贷额度补充,公司通过优化 “营运资金” 获得了创业灵活性。

工业电气制造厂 | 美国
提供灵活的解决方案以弥合资金缺口
- 电子领域的 OEM IEM 为需要较长生产时间的复杂项目开发定制解决方案。
- 通常,终端客户的付款是在IEM向供应商付款几个月后进行的。
- “立即购买.西门子EPT的 “稍后付款” 选项允许IEM在180天后而不是通常的45天后支付西门子的发票,从而消除了现金流障碍。