Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
现实世界中的应用程序

提高医疗机构的能源效率

使用基于经过验证的数据、实时可见性和持续调整的医疗能源管理系统,规划、监控和优化设施的能源性能和可靠性,从而在不影响舒适度或护理的情况下降低成本和碳排放。

医疗保健能源效率

挑战

医疗机构是能源密集度最高的建筑类型之一,全天候运营,需要持续的暖通空调、通风和压力控制才能保持安全和合规的护理环境。这会导致大量的能耗,使医院的能源效率成为控制成本和减少碳排放的关键优先事项。如果不清楚地了解能耗和系统性能,就很难发现效率低下的问题、确定投资的优先顺序以及制定有效的能效和医疗保健脱碳战略。

解决方案

成功的医疗能源管理策略始于了解各设施的能源使用情况。通过为暖通空调、照明和电气系统建立能源基准,医疗保健组织可以发现效率低下和改进机会。实时监控和基准测试提供了能源绩效的可见性,而对暖通空调、气流和压力控制系统的持续优化有助于在不断变化的条件下保持效率。结果是降低了能源成本,减少了排放,并提高了医疗设施的弹性。

自信地做出投资决策

利用切实可行的见解和经过验证的绩效数据,做出投资级决策。

看看能量去哪里

实时了解各个场地、建筑物和米表的成本和消耗。

在浪费你之前捕捉垃圾

自动获得异常警报,在预算超支升级之前防止超支。

持续调整性能

持续优化 HVAC 设定值和气流,以根据占用率和实际条件延长资产性能。

实现您的净零目标

通过需求驱动的系统优化降低能耗,从而减少排放。

增强抵御力

提高负载灵活性和系统稳定性,以支持峰值减少和电网响应。

推荐的解决方案领域

如何开始提高能效

Select...

利用经过验证的业绩和情景洞察来规划脱碳和投资优先事项

将能源数据转化为投资路线图,优先考虑升级,以更快地降低成本和排放。

  • 对 HVAC、照明和电气系统的能耗和系统性能进行基准分析
  • 使用审计/评估和运营数据识别效率低下和改进机会
  • 根据内部目标和监管要求进行绩效验证
  • 碳足迹评估和排放报告,以建立可衡量的起点
  • 效率升级(HVAC 现代化和电气化)和脱碳路径的情景建模
  • 数据驱动的建议符合运营和弹性需求

产品 | 脱碳咨询服务

客户面临的挑战

不断上涨的能源成本、老化的基础设施和可持续性目标增加了在不影响医疗服务的情况下进行现代化的压力。然而,许多医疗保健组织缺乏数据和可见性,无法优先考虑正确的投资。

关键优势

  • 根据经过验证的业绩和排放数据制定优先投资计划
  • 清晰的脱碳路径符合运营、财务和弹性目标

关键绩效指标

  • 能量基线精度/覆盖范围
  • 每项举措的预计成本和减排量
  • 是时候为投资做好准备的商业案例了

提高医疗机构的能源效率

无论您是想降低能源成本、推进脱碳工作、了解能耗还是持续优化建筑性能,我们的专家都可以帮助您将能源数据转化为切实可行的见解和可衡量的结果。让我们讨论如何实现您的能效目标。