Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
里米尼博览中心

KEY-能源转型博览会

您想知道如何在网络和基础设施的电气化中创造真正的价值吗?

在 KEY 上与西门子一起探索,这是一项致力于加速能源转型的技术、服务和解决方案的国际盛会。

两位女性站在带有西门子 Xcelerator “X” 徽标和汽车数字双胞胎的数字化世界前。

关键能量,Siemens 展示了如何使电气化真正安全、数字化和可持续。 在以下背景下 65% 的意大利公司在能源领域 将电气化视为实现碳中和的最有效途径,我们的目标很明确: 将网络和基础设施转变为面向未来的智能系统

根据 Siemens 基础设施 2025 年过渡监视器74% 的意大利能源运营商 相信智能电网和管理软件是整合可再生能源和提高效率的关键因素。但是, 73% 的受访者表示电网基础设施不足 正在减缓过渡。
出于这个原因,Siemens 提供的解决方案是 整合资产、数据和流程,使各组织能够 预测风险、优化能耗并确保服务连续性

为您的企业量身定制的好处是什么?

数字化与控制

数据驱动的控制

Electrification X,我们将数据转化为战略决策,从而实现互操作性和预测性电网管理。

安全性

安全性和可靠性

多亏了 OT Companion 以及我们的电源管理解决方案,我们保护关键基础设施并实时优化能源性能。

可持续性

可持续的解决方案

我们的产品组合涵盖了能源生命周期的每个阶段,从 电网电气化 到可再生能源管理,再到 低压配电 用于建筑和工业。

电动交通

电动汽车解决方案

超快充电基础设施,例如 Sicharge D 以及与数字系统集成的新款Sicharge Flex,可实现更高效、更可持续的出行。

Siemens Ecotech 徽标采用绿色和蓝色,背景为干净的白色背景,促进可持续设计

使用 Siemens Ecotech 实现您的可持续发展目标

了解 Siemens 产品组合如何支持您可持续地应对未来的挑战。

Siemens 可以提供什么来改善您的业务?

顾问

顾问

  • 通过专用软件和技术文档提供设计支持。
  • 旨在满足效率、性能和可持续性要求的技术系统和解决方案。
安装程序

安装程序

  • 预测性和预防性维护系统可减少干预时间和成本
  • 用于光伏系统的中央和串式逆变器,以及用于可再生能源发电厂和电动汽车的低压和中压产品
多用途首席采购官

多用途首席采购官

  • 尖端技术可提高能源效率并确保电网和充电基础设施的稳定性
  • 数字化解决方案和创新产品让您的工厂实现自主性、弹性和可持续性。
系统集成商

系统集成商

  • 优化能源效率的数字化解决方案,实现数字化的好处
  • 简化的系统集成,包括第三方解决方案,以降低项目成本和时间并提高运营效率。
能源经理

Energy Manager

  • 对工厂进行高级监控和控制,以提高运营效率并降低能源成本。
  • 根据环境和安全法规制定可持续发展战略的 Solutions。
舰队运营商

舰队运营商

  • 通过可靠、可互操作的充电点和动态电源管理,最大限度地提高车队可用性。
  • 模块化和可扩展的解决方案,允许充电系统适应特定的车队需求并支持未来的扩展。
41b9a718-5790-4b84-95d4-7264527e74c9

OEM

  • 可靠性和专业知识可支持您的业务增长。
  • 先进、易于使用的技术解决方案,通过与客户的密切合作量身定制,我们在项目的每个阶段都为客户提供支持。