跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

标准和设计使机器成为合作伙伴

一台为用户提供最佳支持并帮助他们高效工作的机器——这是 AM Solutions — 3D 后处理技术为其解决方案设定的标准。这就是该公司开发出创新、直观且易于使用的人机界面设计的原因。

后处理机器的简单可视化效果

怎样才能实现良好的可视化?Fabian Jarski 对这个问题有明确的答案: “如果我对一台机器感兴趣或者已经在使用它,这个可视化会立即引起我的注意。它还决定了我如何使用机器。而且,良好的可视化不仅外观漂亮,而且对操作员具有吸引力,使用起来也很有趣。” 因此,对于 Rösler 集团的自动化专家来说,为 AM Solutions 的后处理机器开发新的可视化工具是一项激动人心但也具有挑战性的任务: “作为一名 PLC 程序员,我对 HMI 的看法完全不同(人机界面) 比用户好。这就是为什么我必须不断改变视角,不断质疑自己。”

Fabian Jarski 的头像
Visualization 很重要,因为它是操作员和客户的典范。
法比安·贾尔斯基, 自动化工程师, 罗斯勒表面处理技术有限公司
一个年轻人看着壁挂式操作面板。

增材制造的经验和创新

AM Solutions——三维后处理技术部门负责人戴维·索尔丹解释说,借助增材制造的工件和产品的后处理技术,罗斯勒集团已将其增材制造工件和产品的后处理解决方案捆绑到一个品牌之下。 “罗斯勒不久前意识到,增材制造工艺本身对其 3D 打印零件的后处理和表面处理提出了特定的要求。使用和提供这些流程的公司也与其他用户不同。在3D打印领域,我们有许多初创企业和大型企业即将进入批量生产。AM Solutions两者兼而有之:一方面,作为Rösler的内部初创公司,我们对这些用户所面临的挑战非常熟悉,另一方面,我们是一家在批量精加工和喷丸技术机器和系统制造方面拥有80多年经验的公司的一员。”

3D 打印是一个以设计问题为特征的市场。打印机、后处理、HMI — 所有这一切都必须来自单一来源,才能赢得用户的青睐。
大卫·索尔丹, AM Solutions 3D 后处理技术负责人, 罗斯勒表面处理技术有限公司

设计与功能相得益彰

根据索尔丹的说法,3D 打印是一个以设计问题为特征的市场。 “打印机、后处理、HMI ——所有这些都必须来自单一来源,才能赢得用户的青睐。” 因此,AM Solutions的后处理解决方案以一种比传统工业机器更适合消费类解决方案的可视化方式达到了目标, “具有智能手机上熟悉且使用起来非常直观的图标和功能,” Rösler 电气与软件工程主管 Thorsten Wifling 解释说。 “用户拥有高效使用机器所需的一切,但也仅限于他们所需要的。他们无需太多事先知识即可轻松操作机器——鉴于熟练工人的短缺,这一方面变得越来越重要。” AM Solutions 用作硬件 SIMATIC HMI 统一基础面板。

操作安装在机器上的 HMI 面板的人。
WinCC Unified RT 的屏幕截图

标准化开发,但有多个自由度

为了实现这种可视化,Rösler 将全新的设计与标准化流程相结合。 “我们已经为自动化领域开发了一个内容丰富的库,可以映射我们机器在各个级别的功能。” 得益于面板中的面板功能 SIMATIC WinCC Unified 可视化软件,Rösler 在可视化中也使用完全相同的结构。优势:在很大程度上,项目不再经过编程,而是经过计划和配置—— “这提高了我们的效率,最重要的是,该项目从一开始就大大提高了质量,” 威夫林说。Fabian Jarski 也感受到了日常工作的好处: “它为我节省了很多重复的任务。让我们举一个简单的例子,一个带有设定值和实际值的电机的可视化:如果我必须再次进行设置,通常需要 10 分钟。有了面板,我只要把电机拉到项目中就可以了。”

项目中的更多选项

同时,SIMATIC WinCC Unified 为他提供了广泛的自由度,让他可以自由调整可视化以完全满足自己的需求,例如使用 Javascript。 “例如,我们为条形码扫描器开发了面板,允许用户使用熟悉的人机界面轻松操作扫描器。这样可以轻松地在 HMI 中处理来自扫描仪的值,并在 PLC 和 HMI 之间重新分配负载。” 这使AM Solutions能够降低PLC的CPU需求,特别是在成本敏感型应用中,这反过来对整个封装的性价比产生了积极影响。 “对于我们的初创用户来说,新的后处理解决方案已经是一项重大投资,这就是为什么我们想要并且需要能够提供经济的解决方案,” 索尔丹解释说。因此,AM Solutions客户体验中心的三台机器使用SIMATIC HMI Unified Basic Panels作为硬件。 “我觉得它的好处在于,我可以在项目中简单地更换统一舒适面板和基本面板。右键单击,交换设备,选择基本面板,导入。太简单了!”,贾尔斯基热情洋溢地说。

大卫·索尔丹的头像
使用安装在机器上的操作面板的人

为开发人员和用户提供更多支持

继AM Solutions开发的解决方案之后,其他罗士勒机器的人机界面设计也将进行现代化和标准化: “然后我们将有一个所有同事都可以合作的基础。” 托尔斯滕·威夫林也在考虑向前迈出一步: “通过标准化,我们现在已经为考虑自动代码生成等流程奠定了基础——这将进一步显著减少我们团队的工作量。” 但是罗斯勒已经受益于更高的工程效率: “标准化、仿真——这意味着越来越少的内部调试程序。机器已完全组装好后交付给客户,我们将软件安装在控制柜中,并在现场调试解决方案。这行之有效,因为一切都经过了预先测试。” 在AM Solutions,大卫·索尔丹的目标是让用户直接调试机器,无需服务技术人员: “理想情况下,真正的即插即用:设置、连接、完成。” Visualization 为实现这一目标做出了重要贡献。

用户无需太多预先知识即可轻松操作机器——鉴于熟练工人的短缺,这一方面变得越来越重要。
托尔斯滕·威夫林, 电气和软件工程主管, 罗斯勒表面处理技术有限公司

工业后处理解决方案合作伙伴

AM Solutions — 3D 后处理技术是 Rösler 集团旗下的品牌,该集团作为表面处理领域的领先专家已有 80 多年的历史,提供世界上最全面的大规模精加工和喷丸系统、耗材和服务组合。借助 AM Solutions,Rösler 集团正在扩大其产品范围,推出一个特殊品牌,为 3D 打印零件提供自动工业后处理解决方案。该公司的机器适用于各种印刷工艺和材料,除了最高质量外,还可确保最大的可重复性和成本效益。为此,AM Solutions已将其所有3D打印专业知识整合到一个部门,该部门拥有自己的机械工程、开发、客户体验中心和销售部门。AM Solutions还使用3D打印为罗斯勒自己生产塑料和金属零件。

罗斯勒集团公司大楼