跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Pikolin 两次受益于 SCADA 和能源管理

还有什么比一次从解决方案中受益更好的呢?没错——从中受益两次。了解 Pikolin 如何在全新的生产设施中实现这一目标。它由 SIMATIC SCADA 和能源管理提供支持,消耗的能源更少,但生产能力更高。

挑战:效率、生产力和可持续性

Pikolin是西班牙领先的睡眠产品制造商。其位于西班牙萨拉戈萨的新工厂是欧洲睡眠产品领域最大、最先进的工业综合体,也是世界上最大的工业园区之一。Pikolin致力于对环境负责,最近获得了符合ISO标准14001和50001的能源管理认证。迁至新工厂提供了一个难得的机会,可以从头开始设计所有工厂和工艺,以满足生产力、效率和可持续性的最高标准。

为了确保持续遵守ISO 50001并实现运营的持续改进,Pikolin选择了SIMATIC SCADA和能源管理。

一个只会带来回报的解决方案

14% 更少的电能

Pikolin 得以在整个公司范围内将其每平方米的功耗降低14%。

40% 减少天然气

此外,生产区域的气体消耗量每立方米减少了40%。

30% 更高的生产能力

同时,Pikolin能够将产能提高近三分之一。

用于管理生产和能源的可扩展解决方案

Pikolin 希望能够实现对新设施中所有流程的全面控制和可见性。为此,公司首先实施了 SIMATIC WinCC V7 SCADA 系统,并辅以 SIMATIC Energy Manager 专业版 能量管理系统可帮助 Pikolin 符合 ISO 50001 标准,以及 SIMATIC HMI 操作员界面。

我们一直是值得信赖的合作伙伴和供应商,因此电气装置主要使用西门子产品和解决方案,生产车间配有各种 SIMATIC 控制器和 SENTRON PAC 测量设备。所有数据都链接到在虚拟环境中运行的 SIMATIC WinCC V7 SCADA 系统。该系统由 SIMATIC Energy Manager PRO 补充,用于监控和分析能源和媒体消耗。

西班牙 Grupo Pikolin:致力于提高睡眠舒适度

Pikolin成立于1948年,最初是一家小型床垫工厂,现在是西班牙领先的睡眠产品制造商。它的营业额为4.46亿欧元,是睡眠舒适领域的欧洲第二大集团,也是西班牙和法国的市场领导者。该集团在欧洲的九个生产工厂和东南亚的两个生产工厂雇用了约3,000名员工。

在 Pikolin,质量是第一位的:该公司已为整个公司建立了全球质量体系,因为它将质量控制视为在各个层面监控公司的动态和综合过程。1996年1月26日,Pikolin成为睡眠产品领域第一家获得西班牙标准化和认证协会AENOR颁发的ISO 9002质量体系认证的公司。

摆放 Pikolin 床垫的陈列室。公司名称以大写字母显示。

致力于质量

2003 年 6 月,在标准更新为 ISO 9001:2008 之后,Pikolin 更新并改进了其整个质量体系。此外,Pikolin S.A. 最近实施了符合ISO 14001标准的环境管理体系,该体系也获得了AENOR的认证。在萨拉戈萨物流平台(广场)的新制造工厂中,所有Pikolin的产品和组件都经过了广泛的质量控制,以提供最高水平的舒适度和幸福感。

为什么 Pikolin 选择我们的综合解决方案

两个商人在互相看着对方。有多个屏幕在后台显示图表和数据。

提高所有级别的性能

Pikolin 希望为未来建造一座工厂,采用可扩展和灵活的尖端技术,并能随着公司的要求而增长。该技术包括用于工厂和过程管理的全面且可扩展的 SCADA 解决方案。

Compliance 符合 ISO 50001/ISO 14001

Pikolin明确将重点放在使用设施可用的最先进技术设计环保建筑物上。根据这种方法并确保符合 ISO 50001/ISO 14001,该公司实施了最先进的能源管理解决方案。

工厂大楼的外部照片,建筑物侧面印有红色的 “Pikolin”,前面有树木。
从后面可以看到一个正在看着显示应用程序和数据的屏幕的男子。

高效的工程和维护

为了能够轻松调整 SCADA 系统和能源管理系统,Pikolin 正在寻找一种还包括自动化级别的集成解决方案。这将确保在当地解决方案提供商的帮助下能够高效地设计和维护这些系统。

一个非常方便的能源管理解决方案

自迁入新设施以来,Pikolin显著降低了公司每平方米的能耗。这是由于使用了先进的技术,以及SIMATIC WinCC,特别是SIMATIC Energy Manager PRO的分析功能,可以更好地控制各种能源。

通过使用 SIMATIC HMI 操作员界面,Pikolin 提高了工作效率、效率和易用性。可通过 20 个网络客户端访问的 30,000 个数据点提供了出色的数据集成和可视性。

借助 SIMATIC WinCC 和 Energy Manager PRO,Pikolin 可以收集来自不同来源的数据以及详细的时间信息。这为 Pikolin 提供了广泛的分析能力和能耗控制。

SIMATIC Energy Manager 直观且易于实施和操作,它为我们提供了强大的分析和控制工具。
维达尔·何塞·贝尔特兰·雷兰西奥, 技术和维护总监, Pikolin S.L.

为未来的目标做好了充分的准备

有了灵活且可扩展的能源管理解决方案,Pikolin为其数字化之旅的下一步做好了充分的准备。随着需求的变化,可以集成新的仪表、数据接口和优化措施,为持续提高能源效率、生产和维护奠定坚实的基础。