Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

WinCC V8 为下一代数据中心基础设施提供支持

该合作将迪普的数据中心专业知识与SIMATIC WinCC V8相结合,实现了工业规模的基础设施管理。结果是为现代和人工智能就绪的数据中心奠定了互联、弹性强的基础。

从 Siemens 经销商到数据中心基础设施先驱

当上海迪浦智能科技有限公司于 2003 年成立时,该公司最初是一家纯粹的西门子产品分销商,没有技术团队。如今,Dipu拥有中国最大的BMS工程团队之一,并已成为楼宇自动化和控制系统的领先提供商,其战略重点是数据中心基础设施。

转折点出现在2012年,大润发的重大暖通空调项目覆盖了约300家超市。在承担并成功交付该项目之后,Dipu建立了暖通空调工程能力,并进一步专业从事楼宇自动化。Dipu意识到数据中心市场的爆炸性增长潜力,因此将其专业知识集中在这个要求苛刻的领域。事实证明,这一决定非常成功。

DIPUONE:由 WinCC V8 提供支持的综合数据中心管理平台

Dipu的数据中心基础设施解决方案名为DIPUONE,这是一个综合管理平台,集成了建筑物管理 (BMS)、能源管理 (EMS)、IT监控、环境和安全监控以及集中式可视化和警报。该平台的核心是西门子 WinCC V8,它是收集、可视化和转发运营技术 (OT) 数据的基础。

WinCC 从一开始就是 Dipu 的首选 SCADA 系统。该公司在迁移到WinCC V8代之前使用了早期的WinCC版本,并在2024年10月发布后采用了WinCC 8.1。在当前一代 WinCC V8 中,Dipu 已经交付了大约 10 个项目,另有大约 20 个项目正在中国、马来西亚、印度尼西亚和泰国部署。

一群穿着相配的黑色衬衫的男人在一个大型工业建筑工地前摆姿势竖起大拇指。

工业规模的基础设施:为什么数据中心需要 SCADA 系统

迪普营销主管易解释说:“数据中心不仅仅是建筑物,它们是工业设施。”由迪普管理的每座数据中心大楼的容量从24兆瓦到96兆瓦不等,每栋建筑有20万至40万个输入/输出点。基础设施包括带有电池存储和不间断电源的电源系统、冗余冷却系统和全面的安全技术,所有这些系统全天候运行,其可靠性要求与复杂的工业厂房相同。

Dipu的项目跨越多个国家,例如马来西亚、印度尼西亚、泰国和中国。随着向美国和芬兰的扩张已经在进行中(已经为芬兰订购了设备),Dipu正在东南亚建立当地的工程团队,同时在过渡阶段保留约80%的中国工程师。

通过 WinCC 演进实现速度加快 60 — 70%

Dipu和Siemens之间的合作带来了可衡量的效率提高。Dipu报告说,由于合作的发展和全面的人员培训,与早期的项目阶段相比,实施时间节省了60-70%。

虽然DIPUONE是根据每个客户的特定要求定制的,但该平台维护了可重复使用的核心组件,尤其是仪表板和标准化工作流程。这种方法使Dipu能够将自己定位为创新数据中心解决方案的先驱,同时保持每个项目所需的灵活性。

从 OT 到 IT:WinCC 作为数据桥梁

除了传统的 SCADA 可视化和控制外,WinCC V8 在 Dipu 客户的 OT/IT 集成中起着至关重要的作用。该平台不仅在控制室中显示当前的运营数据。它将收集的数据转发到最终客户的更高级别的IT系统。

这就是 WinCC 解锁其全部价值的地方。作为西门子与迪普共同开发的专业解决方案的一部分,该系统每秒可以通过 HTTP POST 将多达 40,000 个数据点无缝传输到客户的更高级别的 IT 系统。WinCC 不仅用作控制系统,而且还是操作技术 (OT) 层和 IT 层之间的数据桥梁。在数据中心环境中,这种集成对于全面管理和优化至关重要。

身穿安全背心的工程师在笔记本电脑上工作,并在控制室监控系统屏幕。

为 AI 数据中心时代做准备

市场继续快速发展。易证实:“至少在未来三年内,人工智能数据中心将大幅增长。”从传统数据中心向人工智能数据中心(AIDC)的转变带来了新的要求:液体冷却系统需要更多的I/O点,更高的计算要求要求更好的性能,能够处理千兆位级数据量的更大容量的软件,以及闭路电视与警报系统的集成以增强安全性。

Dipu 扩大了工程团队,为这种增长做准备,并与 Siemens 密切合作,针对不断变化的数据中心场景优化 WinCC。该合作伙伴关系侧重于通过持续的产品开发来应对这些技术挑战。同时,WinCC 正在拥抱创新,为人工智能做好准备。即将推出的WinCC V8.2将引入与MCP的人工智能就绪连接,从而实现与高级分析和人工智能应用程序的集成。

从投标到调试的标准工作流程

Dipu 久经考验的项目工作流程说明了 WinCC 如何集成到大型数据中心基础设施项目中。中标后,迪普为该场地配备了传感器、西门子SIMATIC PLC、服务器和西门子SIMATIC HMI屏幕,然后根据数据中心要求对整个系统进行调试和测试。

Siemens 通过产品售前和售后协助、数据中心应用 WinCC 优化方面的协作以及偶尔参加客户项目启动会议,为这一工作流程提供支持。但是,对于标准项目,不需要西门子定期参与,这既表明了WinCC的成熟度和可靠性,也表明了Dipu的深厚技术专长。

30 年的 SCADA 专业知识可满足现代基础设施需求

WinCC 庆祝其作为成熟的大型 SCADA 系统已有 30 年的历史。Dipu的成功案例表明,这个成熟的平台如何继续证明其在现代趋势项目中的重要性:不仅在传统工业厂房中,而且在支持数字经济的尖端基础设施中。

随着数据中心在亚洲及其他地区成倍增长,Dipu与Siemens WinCC V8的合作使两家公司处于行业转型的最前沿。工业级可靠性、OT/IT 集成能力和可扩展架构相结合,使 WinCC V8 成为数据中心基础设施管理的理想基础,在这种管理中,正常运行时间的每一秒都很重要,每个数据点都很重要。

开启您的旅程