Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

重新定义大学的未来

伯明翰大学(UoB)已与西门子建立了全球合作伙伴关系,使其位于英国伯明翰和迪拜的校区成为世界上最智能的净零校区之一。

设计智能净零校园

伯明翰大学的目标是到2045年实现净零排放,致力于使其埃德巴斯顿和迪拜校区成为全球最智能、最智能、最可持续的校区之一。

历史悠久的伯明翰大学校园鸟瞰图,该校区位于市中心。

净零排放、成本节约和新机遇

为了实现其目标,该大学是英国最大的大学之一,已与西门子建立了全球合作伙伴关系。该合作伙伴关系涉及基础设施、研究和教学,重点是数字化转型。它包括能源、碳减排、运输、大数据、物联网甚至医疗保健等不同领域的合作。

该合作伙伴关系还包括访问可以嵌入到课程中的各种数据集,以及一项经过精心设计的计划,该计划旨在以最低的成本以商业和技术上可行的方式将大学过渡到净零排放,从而使教育、研究和校园生活在社会、生态和经济意义上更具吸引力和高度可持续。

3,000 估计每年的二氧化碳减排量

23k 已安装的传感器

2045 净零校园的目标年份

传感器、物联网 (IoT) 和校园能源系统的数字双胞胎的使用使提高建筑物利用、供暖和功耗的透明度成为可能。数字传感器、数据分析、人工智能和机器学习有助于为整个能源系统的全面优化提供可靠的基础,包括可再生能源的分布式发电、储能、暖通空调和交通。通过这种方式,可以制定实现净零和能源成本优化的可靠路线图。

同时,大量可用的精确数据创造了新的教育和研究机会:该项目包括迄今为止世界上所有大学校园中最大规模的物联网技术部署,具有巨大的研究潜力。最重要的是,西门子已经赞助了多个博士学位,未来几年有可能再增加20名博士。

与西门子这样的合作伙伴合作是迈向净零校园的第一步。我们将提高校园使用方式、基础设施利用方式、人们的工作方式和学习方式的效率。随着智能校园和可用数据教会我们更多地了解这些因素,它们将促进行为的改变,从而有望将我们带到我们需要的地方。
蒂姆·琼斯教授, 教务长兼副校长, 伯明翰大学

将改变大学生活的数字技术

该项目正在分几个步骤实施,Siemens为伯明翰大学提供长期咨询。第一阶段在两年后几乎完成,一系列技术解决方案已经付诸实施。

减少照明的能源需求

一项重大的照明计划将显著减少电力消耗。推出 LED 照明设备以及用于利用环境日光的自动调整照明水平的传感器,将显著降低照明的能源需求,同时创建智能校园:这些传感器测量环境光以及运动(房间里的人)、能耗和温度,从而实现空间和能源利用的全面优化,以及新的研究机会。

加快建筑物管理的步伐

西门子发现,许多建筑的管理系统已经过时,限制了数字和物联网的好处。它提议用现代设备替换旧控制器,并支持实施必要的升级。

改善能源管理

已经实施了新的能源管理软件,以详细监控能源密集型设备的性能。这可以提高效率,并且借助具有通信功能的设备,还有助于降低维护成本。

终结供暖能量浪费

引入各种供暖升级,例如为所有带有自动通风口的散热器配备设备,有助于改善每座建筑物的供暖方式。这有助于降低成本,同时提高建筑物的舒适度。

学生在明亮的图书馆里学习,通过深蓝色背景上的 “X” 形切口可以看见。

让你的校园成为创新中心

Siemens Xcelerator 有助于创建高效、安全和可持续的校园,并加速数字化转型。

身先士卒

数字技术的使用将解锁数据和信息,这些数据和信息可以用来支撑大学的净零排放路线图。同时,它将提供远远超出校园范围的活体实验室机会。

大学校园和工业设施通过方向箭头连接,代表着智能生活实验室生态系统。

生活实验室

伯明翰大学的埃德巴斯顿校区将成为一个智能生活实验室:一个大型的城市规模演示生态系统,与附近泰斯利的工业能源园协同工作。

带有闪电、灯泡和复选标记的建筑,代表能源技术演示者。

能源技术演示者

新的能源加速器大楼将是一个演示点,可以在此集成、试验、测试和调试新能源技术。

成排的人在毕业帽和闪电旁边,代表着能源学科的开创性教育。

开创性教育

在接下来的10年中,伯明翰大学将培训多达1,000名毕业生和200多人升至博士学位,这些学科对向净零排放的过渡至关重要。

让我们共同创建您的智能可持续校园

你是教职员工、校园开发商、建筑师、规划师、建筑商还是校园运营商?你想让你的校园项目具有可持续的价值吗?请随时使用下面的表格与我们联系。

伯明翰大学校园有两个学生在玻璃入口前