跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

与东伦敦大学一起超越净零排放

实现校园脱碳,培养下一代可持续发展领导者。

与 Siemens 的战略合作伙伴关系为到 2030 年实现净零排放铺平了道路

与西门子共同制定的净零排放路线图使东伦敦大学(UEL)步入实现其雄心勃勃的目标的正轨。仅在其全面的新净零战略的第一年,该机构的碳排放量就减少了470吨。随着这一里程碑的实现,现在的注意力转向了可持续发电,以及正在进行的绿色人才教育举措。

-1000 吨

最多可减少 1,000 吨二氧化碳² 每年地

​

​

+500 万英镑

每年可节省超过50万英镑的公用事业成本

​

​

2030

目标是到2030年实现校园净零排放

​

​

减少消耗

在UEL校区安装了11,000个LED灯具以及对建筑管理系统(BMS)进行了35次升级,立即降低了运营成本,并将UEL的碳排放量减少了10%。

可持续发电

可持续能源技术解决方案的基础设施,包括校园光伏电池板的可再生发电,将有助于UEL的能源消耗脱碳。

可持续发展的企业

在西门子的支持下,UEL创建的创新中心将为当地的绿色能源初创企业提供共享办公空间以及UEL学生的招聘机会。

可持续交通

UEL 全面的净零排放路线图包括电动汽车的充电基础设施。校园内有吸引力的电动汽车充电选项进一步促进了大学校舍的脱碳。

生活实验室

Siemens 支持 UEL 创建生活实验室,为教学和研究提供实时数据。这些数据存储在西门子的平台上,也将提供给位于全球任何地方的UEL合作伙伴。

扩大人才渠道

除了指导和实习外,Siemens还将与UEL合作,将可持续发展纳入课程,从而有大量具备管理现在和未来绿色问题所需技能的人才。

两名使用安全设备的工作人员正在监视东伦敦大学的建筑物管理系统。

几乎可以在短时间内节省大量能源

从建筑物管理到能源使用,UEL始于2021年的净零排放之旅的第一步是了解校园的运作方式——空间的使用方式以及可以在哪里节省能源。该项目旨在降低能耗的首批实际措施包括在所有建筑中安装LED照明,并将35栋建筑连接到Building X建筑物管理系统。仅这些措施就使从2021/22年到2022/23年度的碳排放量减少了10%。

正在实现零碳排放

在第二阶段,Siemens正在大学的校园中实施技术,以实现能耗的脱碳。这包括:

  • 安装约2MV的太阳能光伏发电(PV),预计每年将产生1.2 GWh的零碳电力。UEL估计,其中90%的电力将在其场所内使用,其余10%将出口到国家电网。
  • 大学码头区校区有27个充电点。
东伦敦大学屋顶上的太阳能电池板。
两名东伦敦大学的学生在大学广场交谈。

下一代可持续发展专家的实践经验

西门子和东伦敦大学认为,他们有责任在净零排放方面做更多的事情,而不仅仅是减少碳排放。这就是为什么路线图得到旨在吸引和激励下一代的校园和社区活动计划的支持的原因。该项目通过接触当地绿色能源企业来增加绿色学习机会,并通过推出支持物联网的智能技术来促进数字优先文化,从而将学生置于转型的中心。

真正的伙伴关系和协作是取得成功的关键,而这不仅仅是脱碳。实现净零经济还取决于为未来培养合适的人才,我们正在向学生提供工作数据,为他们的学习提供信息,让他们掌握英国所需的知识和技能。
西蒙·伯吉斯, Siemens 英国和爱尔兰销售主管, Siemens

净零排放路线图

与 Siemens 的合作为学生提供了获得行业经验和最新智能技术的机会,以及接受指导和实习的机会。

UEL 坐落在真正的都市环境中,就在东伦敦社区的中心地带。两侧是泰晤士河和伦敦城市机场,可再生能源发电技术的空间有限,没有可扩展的绿地空间。考虑到这一系列独特的挑战,并注重培养绿色技能,合作伙伴确定了几个对转型成功至关重要的重点领域。净零排放活动的知名度、接触创新工程专业知识以及与 Siemens 团队合作的机会展示了 UEL 学生可以获得的无数绿色职业。

我们与 Siemens 的长期合作关系对于我们致力于成为全国脱碳领导者并为城市可持续发展提供全球蓝图至关重要。
阿曼达·布罗德里克, 副校长兼校长, 东伦敦大学
一人站立在 Siemens 徽标前,身穿蓝色上衣,手持 Siemens 产品。

能源转型中的Community与协作

西门子和东伦敦大学都认为,社区合作对于刺激当地的绿色经济至关重要。作为科技和学术领域的领导者,该合作伙伴关系将旨在通过探索引入当地规模的能源项目的方法以及邀请社区到校园了解正在进行的工作,为当地社区带来改变。

UEL将成为全球城市大学的脱碳蓝图,激励学生探索绿色经济带来的机遇,培养支持能源转型所需的重要技能。