跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

将智能医院愿景转化为日常影响

巴登康顿医院(KSB)正在推进其数字化转型,以改善患者护理和卓越运营。该医院与西门子合作,通过将建筑数据转化为员工和患者可操作的见解,向自治医院迈出下一步。

从几个世纪的护理到互联医院

设计一座绿地智能医院是一项挑战,最好通过合作来解决。巴登康顿医院和西门子合作,使用西门子Xcelerator产品组合中的开放物联网平台创建了瑞士最智能的医院之一。

巴登康顿医院一览

350k+ 每年服务的人数

7,000+ 物联网传感器

2,000 + 资产标签

通过灰色前景结构中的圆形开口看到巴登康顿医院大楼 “艾格尼丝” 的景色。

巴登康顿医院的物联网技术

带有资产标签和传感器的定制物联网智能医院平台可改善患者体验和操作

用数字技术为智能医院运营提供动力

KSB的数字化战略不仅限于患者和员工的体验,还包括建筑物本身。支持物联网的服务可简化医院的日常运营,智能自动化支持安全和高效的条件,建筑数据有助于做出更明智的运营决策。

Select...

利用 IoT 减轻工作人员负担并改善患者流量

临床团队可以 将宝贵的时间花在手动协调和寻找医疗设备上。在KSB,实时定位系统 (RTLS) 帮助应对这一挑战。工作人员使用7,000多个物联网传感器和2,000个资产标签,可以通过应用程序定位医疗设备,从而在需要时更容易找到关键资产。

基于应用程序的室内导航系统还使患者和工作人员可以更轻松地在医院园区内找到出路,从而帮助减轻整个旅程中的压力和延误。

医院走廊里有轮椅、多个门口和连接设备和传感器的绿松石网络线。

根据实际使用情况做出更好的空间决策

医院园区连接到云数据系统,配有分析仪表板和坐式监视器操作员。

检查室和治疗室是所有医院中最重要的资源之一。为了提高空间利用的透明度,KSB刚刚推出了Building X空间管理器。

该应用程序使用来自医院建筑系统的现有数据,无需额外的传感器,即可对这些空间的使用情况提供有意义的见解。通过中央仪表板,团队可以跟踪一段时间内的房间利用率,比较不同的空间并导出数据以进行进一步分析。

这些见解揭示了使用模式,帮助团队根据实际数据评估潜在的瓶颈,为运营、技术团队和管理层的运营决策和未来的空间规划提供了共同、客观的基础。

通过开放的医疗生态系统推动创新

医疗领域的数字化转型需要技术提供商、医疗专家和创新合作伙伴之间的合作。通过 阿尔高健康创新中心,KSB和Siemens共同开发解决实际临床挑战的解决方案。

由... 支持Siemens Xcelerator ecosystem,KSB受益于开放且可扩展的数字基础架构,该基础架构集成了同类最佳的合作伙伴技术,包括Synapses对于 RTLS,heyPatient用于患者参与和PointR用于室内导航。这种灵活性使KSB能够不断发展其数字环境,同时提高运营效率和患者体验。

Siemens Xcelerator 人员与科技 CMYK
Siemens 是帮助我们实现成为瑞士领先医疗中心的愿景的绝佳合作伙伴。
帕斯卡尔·科特罗佐, CEO, 巴登康顿医院

智慧医院的转型

显而易见,医院需要能够用更少的资源做更多的事情。解决方案?智能医院。阅读白皮书,了解成功的数字化转型如何改善临床流程和患者预后。