Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Space Manager?

当占用率、利用率和环境数据存放在不同的地方时,空间决策变得更加困难。Space Manager 将这些信息汇集到一个涵盖建筑、楼层、房间和办公桌的互联视图中。

通过更清楚地了解空间的使用情况和随时间推移的表现,设施团队可以更早地识别未充分利用或超载的区域,支持更有针对性的行动,并做出更具防御性的规划决策。

使用 Space Manager,你可以获得:

  • 空间性能的单一关联视图
  • 尽早了解需要采取行动的地方
  • 为日常运营和规划决策奠定更坚实的基础

在一个连接视图中查看使用情况

整合占用率、利用率、容量和空间背景,了解空间在一段时间内的表现如何,瓶颈出现的地方以及可以减少能耗的地方。

自信地调整您的足迹大小

使用实际需求模式来查看哪些空间未得到充分利用、过度分配或不再符合需求,因此规划决策是基于证据而不是假设。

提高设施运营的响应速度

从静态计划转向基于使用情况的运营,方法是查看哪些地方需求最高,哪些空间未得到充分利用,以及哪些条件需要关注,这样团队才能更有效地确定服务目标。

特色功能

通过 Building X 生态系统连接太空数据

使用 Building X 连接生态系统,将来自传感器、建筑系统和第三方来源的太空数据导入 Space Manager。通过支持的网关、开放协议、云集成和 API,设施团队可以在不更换现有基础设施的情况下连接所需的信号,从而为占用、使用和环境洞察奠定更灵活的基础。

Building X Space Manager 仪表板显示了如何连接空间数据。

为太空决策建立可信的数字基础

创建和维护建筑物、楼层、房间和办公桌上准确的数字平面图,这样团队就可以在可靠的空间基础上工作,而不是过时的图纸和互不关联的记录。自动几何识别和灵活的空间结构有助于减少设置工作量,同时随着建筑物的演变保持数字表示的最新状态。

构建 X Space Manager 控制面板。

在空间背景下查看占用率和利用率

通过交互式楼层地图、实时可见性和随时间推移的趋势分析,了解建筑物、楼层、房间和办公桌上的空间使用情况。通过直接在空间背景下显示占用率和利用率,Space Manager 可以帮助设施团队更轻松地比较空间,识别经常性需求模式并支持更好的分配决策。

Siemens Space Manager 控制面板显示了办公楼层平面图、占用率和趋势折线图。

监控环境质量和舒适度异常

在配备传感器的空间中跟踪环境质量指标,例如二氧化碳、PM、总挥发性有机化合物、湿度、温度和空气质量指数。在连接环境数据的地方,基于阈值的警报和异常检测可帮助设施团队及早发现舒适度或空气质量问题,从而实现更积极的响应,为空间性能和居住者体验提供支持。

构建 X Space Manager 控制面板。

基于占用率的建议,实现更明智的日程安排

使用历史占用模式推荐建筑时间表,以更好地反映空间的实际使用情况。通过使暖通空调运行时间表与预期需求保持一致,设施团队可以在低利用率期间减少不必要的运行时间,同时继续为居住者提供舒适度。

Building X Space Manager 控制面板截图。

将未充分利用的空间转化为可衡量的节约

通过计算未充分利用的房间和区域的潜在成本,将入住率差距转化为财务洞察。通过显示哪些地方可能存在可避免的运营成本,Space Manager 帮助设施团队根据最大的节约潜力确定调整服务水平、清洁程序、房间政策和规划决策的机会。

使用图表构建 Building X Space Manager 仪表板。

深入了解整个企业的入住情况

发布房间、楼层和建筑物层面的汇总占用率数据,用于 Building X 和企业分析。通过开放数据共享和 API,团队可以将空间洞察力与运营和业务数据相结合,创建量身定制的仪表板、报告和 KPI,而无需单独进行特定于 Space Manager 的集成。

使用占用率表构建 X Space Manager 控制面板。

Space Manager 入门

Select...

Space Manager 必备版

为空间决策奠定可靠的数字基础,了解空间的使用情况,监控影响舒适度和日常运营的条件。Essential 可帮助设施团队根据准确的楼层规划、更清晰的利用率洞察以及更早地了解需要注意的问题,开展工作。

  • 数字楼层平面图和位置层次结构
  • 自动几何识别
  • 交互式楼层地图
  • 占用率和利用率分析
  • 环境质量监测

了解其他人如何使用 Space Manager

巴登康顿医院.

巴登康顿医院 | 将空间数据转化为医疗保健运营的战略资产

KSB整合了Building X Space Manager,以实时透明地了解检查和治疗室的使用情况。通过将建筑数据转化为可操作的空间见解,医院现在可以优化其最宝贵的资源,以改善临床工作流程和患者吞吐量。

Select...

高等教育

随着教学模式的发展,高等教育机构需要充分利用现有的校园空间,预算仍然有限,设施必须支持卓越的学术水平和运营效率。Building X Space Manager 持续深入了解教室、办公室、学习区和共享空间的使用情况,帮助团队减少浪费、改善分配并自信地进行规划。

一群五名大学生在校园里散步,身后是大学大楼。

常见问题解答