Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
案例分析

把看不见的事情做好,帮助电动汽车腾飞

在 Aral pulse 上,大功率充电是重中之重。在幕后,Siemens 的技术和工程将真实基础设施与数字智能相结合,确保每次充电都快速、无缝和可靠。推动德国向电动汽车的转变和能源转型。

网络研讨会:如何管理不断增长的卡车充电需求

了解 DSO 如何在不增加资本支出和运营支出的情况下支持交通行业的电气化

遍布德国的智能充电网络 — 使用 Electrification X

增长、安全和未来不言而喻:扩展像Aral pulse这样的快速充电网络绝非易事。但是有了 Electrification X,多达 600 个智能本地电网站可以集中管理、安全、无摩擦地运行。

漏洞通知充斥着吗?NIS2 合规性问题?网络威胁不断升级?复杂的补丁管理工作流程?你不会看到任何东西,因为它已经被处理了。这就是我们保持这个网络增长的方式。

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X 提供:

  • 通过远程控制延长正常运行时间
  • 通过实时监控优化运营支出
  • 超快速充电站的动态负载管理(容量高达 400 kW)

NIS 2 合规性:

  • NIS 2 关键基础设施的条件
  • 根据 VDE4110 的网络运营商要求
在 Aral pulse,我们的目标是让超快速充电像传统加油一样轻松便捷。为了实现这一目标,我们正在与西门子合作,在德国投资650多个充电站——一个面向未来的数字化充电基础设施。
亚历山大·容格, 阿拉尔股份公司执行委员会成员和, bp pulse 中欧总经理

突出显示数字

600 智能本地电网站

集中管理多达 600 个智能本地电网站

400 千瓦 充电功率

每辆汽车的充电功率高达 400 kW

350 千米 充电速度

10 分钟内可到达最多 350 公里

1K kW 充电功率

每辆卡车的充电功率高达 1,000 kW

在 Aral pulse 为电动汽车充电的未来提供动力

探索位于门兴格拉德巴赫的 Aral Pulse Gigahub,这是首款配备 28 个超快速充电器的同类产品。西门子的 Electrification X 可实现高效的负载管理、近乎实时的监控和安全的远程服务,从而提高透明度、削减成本并支持德国的电动汽车未来。

功率、智能和性能至关重要

智能变电站和 Electrification X 为大规模快速充电奠定了完美同步的软硬件基础。它将现实世界的电力基础设施与数字智能连接起来,使其可靠、安全、灵活并为下一步做好准备。

变革力量。还有每天。

尽管智能变电站可能安静地停在场地边缘,但其关键的中压链路使快速充电成为可能。凭借其密封变压器、8DJH 气体绝缘开关设备和最多可连接六个大功率充电器的SIVACON S8低压板,它将每个电站无缝连接到公共电网。它的所有组件都具有通信能力,能够实现远程监控和近乎实时的负载管理,从而确保能量日复一日地精确流向所需位置。

看不见,但始终负责

Electrification X 通过一个中央平台近乎实时地保持每个充电机和变电站的连接、监控和优化。动态负载管理可确保高效用电,而远程控制和安全功能使整个网络保持稳定、受保护并随时可以扩展。而且,由于诊断数据已整合到一个地方,因此可以更快地解决问题,从而最大限度地延长每个站点的正常运行时间。

为了今天的一切。还有任何即将到来的事情

Electrification X 专为不断发展而打造,而不仅仅是为了运营。其开放的、供应商中立的架构使充电网络在出现新需求时保持灵活性:从整合可再生能源到连接电网运营商或大规模增加新应用。由于所有资产均支持云并进行集中管理,因此升级和新功能的部署不会中断运营。结果:快速充电基础设施能够随着需求的增长而增长,适应新技术,并随着出行方式的持续变化而保持面向未来的考验。

借助 Electrification X,我们实现了整个快速充电网络的完全透明度。如今,有300多个本地变电站采用了数字连接和监控,另外一个好处是能够远程解决许多问题。
亚历山大·容格, 阿拉尔股份公司执行委员会成员和, bp pulse 中欧总经理