跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

丹斯克购物中心采用人工智能的暖通空调优化

丹斯克购物中心正在与西门子合作,以提高能源效率和建筑性能。基于人工智能的优化使用实时数据来调整供暖、通风和空调。在Glostrup购物中心,迄今为止的结果表明,供暖成本最多可节省30%。

丹斯克购物中心(DSC)已经利用包括Desigo CC在内的西门子建筑技术,在其产品组合中建立了强大的数字基础。下一步是将这一基础转变为更具自主性、持续优化的运营。

从格洛斯特鲁普购物中心开始,西门子推出了西门子基于云的数字建筑平台Building X,以建立在现有Desigo和Remote Services功能的基础上。采暖和通风现在可以自动适应不断变化的条件,在保持人员控制的同时,持续优化性能。该试点为在DSC更广泛的产品组合中扩展这种方法奠定了基础。

2 名男子站在丹斯克购物中心入口前

30% 显示供暖成本较低

Glostrup购物中心迄今为止的结果表明,与基准年相比,供暖成本最多可节省30%。

12% 降低总体能源成本

Building X帮助购物中心的总能源账单减少了12%,包括减少了5%的用电量。

16 投资组合中的购物中心

Kolding Storcenter将是下一个实施该解决方案的机构,DSC的目标是将该方法扩展到其产品组合中的更多中心。

我们现在看到,技术和专业知识已经到位,可以让我们的建筑数据为我们服务。借助人工智能对供暖和电力消耗的自主控制,再加上西门子的专家支持,我们从第一天起就可以节省大量成本。凭借我们在这一过程中获得的经验,我们现在准备探索这种人工智能解决方案还能帮助我们在产品组合中进一步降低能耗。
马丁·博德克·汉森, 能源与气候主管, 丹斯克购物中心
丹斯克购物中心

一个集成的解决方案

西门子的端到端解决方案建立在 DSC 现有 Desigo CC 基础之上,将其跨领域专业知识汇集到一种支持人工智能的可扩展方法中。构建 X 不受供应商限制的架构还意味着它可以与已经运行大部分 DSC 设施的第三方系统集成,将所有四个 BMS 系统统一到一个平台下。

高效运营

通过Building X Operations Manager,DSC可以互连地查看建筑物性能,对每个站点进行实时监控,全部集中在一个地方。故障检测和诊断 (FDD) 可突出异常行为并帮助查明可能的根本原因,为设施团队提供所需的见解,以更快地解决问题并减少能源浪费。

丹斯克购物中心活动仪表板
带有诊断值的 Danske 购物中心仪表板

以人类洞察力为后盾的数字服务

Siemens 将 Building X 的人工智能分析与专家支持相结合,以帮助 DSC 最大限度地提高建筑性能。Building X 发现了改进机会,而西门子专家则通过持续的指导和验证将这些见解转化为可衡量的结果。这种技术和人类专业知识的融合共同为DSC带来了持续的运营、能源和可持续发展优势。

自主加热和冷却以降低能耗

在Glostrup,与Myrspoven共同开发的人工智能自动供暖控制系统可根据不断变化的建筑条件自动调整供暖,从而使供暖成本降低了30%。人类仍在了解情况,西门子工程师提供专门的服务时间,以帮助 DSC 解释结果和微调性能。对于 DSC 而言,这意味着减少人工干预,同时保持舒适的环境并朝着更自主的 HVAC 操作迈进。

丹斯克购物中心室内
两名男子坐在丹斯克购物中心的走廊里

推进人工智能驱动的自主运营

在Glostrup取得的成果基础上,DSC正在将Building X和数字服务支持扩展到科灵,探索在其产品组合中进行更广泛应用的潜力。这标志着朝着更加自主、人工智能驱动的建筑运营迈出了积极的一步。

结果表明,现有建筑物无需大量实物投资即可实现显著的节能。当积极使用数据时,建筑物可以在更大程度上进行自我管理。
托马斯·布兰德加德·尼尔森, 垂直客户经理, Siemens