跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
推动可持续发展

Siemens Italia:我们的主要可持续发展行动

我们每天都致力于通过保护环境、生物多样性、包容性、回收利用、循环经济等的选择来实现可持续发展。

可持续的投资组合

Digital Industries、智能基础设施和交通

每天,Siemens 通过提供创新解决方案来应对与环境保护和脱碳相关的挑战,从而产生重大影响。我们的尖端技术由一个明确的目标驱动:为所有人创造一个更加宜居、可持续和包容的世界。

两名年轻人走在校园里,背景是一个无限循环图案

脱碳:对能源可持续性的贡献

绿色舰队

100% 电动企业机队

根据我们的可持续发展方针,我们公司车队的转型是这段旅程中的一个重要里程碑,这场旅程导致了人们行为的改变,包括车辆的使用方式和旅行的规划。我们将在 2025 年为所有符合条件的公司司机提供全电动汽车清单。

配备智能微电网的可持续发展总部

Casa Siemens 是西门子关键支柱之一的一部分 2020 年愿景 计划,旨在推动公司到2030年向更具创新性、可持续性和更高效的商业模式转型。

Sustainability 360°:即使是日常生活中的小动作

Select...

零二氧化碳倡议

为当地创造价值,以人为本

意大利是欧洲生物多样性领先的国家,也是欧洲森林覆盖率第二的国家:960万公顷的森林和180万公顷的其他林区覆盖了意大利领土的40%。但是,意大利不受控制的森林扩张有可能成为气候变化影响的受害者。因此,通过与ZeroCO2的合作,我们决定支持两个意大利农业合作社的发展,这两个合作社采用可持续的农艺方法,为弱势群体提供机会。

fee12b2b-7cce-4d63-8bca-8d84bf6ca8f6
b8eccfc7-f5d7-4b3f-a14c-7c93907ca0c3

让我们来看看数字!

Bosco Siemens 计划包括种植 352 棵树,特别是:
位于皮埃蒙特基瓦索的农业合作社 La Piemontesina 有 150 棵柳树和 95 棵菩提树
位于艾米利亚-罗马涅法恩扎的有机农场 Podere Cimbalona Roncona 有 50 棵野生樱桃树和 57 棵野生桃树
该项目是我们在报告中概述的可持续发展承诺的一部分 学位 程序。