跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

探索我们有影响力的研究生课程

享受在提升技能、网络建设和项目曝光度之间取得恰到好处的平衡的研究生课程。我们让您能够自主掌控自己的职业道路,但始终提供专家指导和指导。

超越学位

加入一群 Siemens 工程和商科专业的毕业生会激发你只有在做一些特别的事情时才会感到兴奋。在激动人心的两年中,你将在探索我们的业务时权衡自己的机会,并向导师寻求灵感。最重要的是,我们将把你的技能提升到专业水平,让你有能力选择自己的职业道路。

勇敢地重新构想周围的世界?

人们选择不同的职业的原因截然不同。对某些人来说,这是钱。其他人,它所做的工作将改变世界。然后,有些人只想找个地方安顿一下。你知道我们在想什么吗?任何值得你花时间的职业都应该提供所有这些以及更多。

56cda978-29d8-4d1b-8676-0421cdc18f73-西门子毕业生竞选活动-2023 年手册缩略图-promo-640x480

通过培训成为世界一流的专业人士

是什么让我们的研究生课程值得你两年的职业生涯?你将获得的专业素质本身就值得了。作为一名毕业生,你将参加我们的毕业生发展计划(GDP),这是一项坚实的模块计划,旨在增强你的核心和软技能。我们还将在整个过程中提供世界一流的指导和有用的社交机会,以帮助您的个人和职业发展。

研究生在办公桌前一起工作。

以下是你将学到的内容:

第 1 集 项目管理基础知识

通过学习课程和案例研究练习,掌握项目管理的基础知识。

第 2 集 职业规划

通过确定自己的关键优势、发展需求和动机,掌控自己的职业生涯。

第 3 集 团队建设

了解团队合作的关键属性,成为一名有效的团队合作者。

第 4 集 业务影响力

通过培养规划、组织和沟通技巧来影响与你共事的人。

5 客户沟通

学习有效的客户沟通原则,以便更好地满足他们的需求。

6 软技能(选择两项)

  • 管理概论
  • 财务基础知识
  • 高效人士的7个习惯(基础)
  • Siemens 的工程设计
  • 电子护照
  • 实现非凡生产力的5种选择(基础)

详细了解我们的毕业生发展计划

聆听我们的一位毕业生 Anika 的讲话,她讨论毕业生发展计划对她自己的个人发展和职业生涯有多么宝贵。

谁可以申请?以及怎么做?

理想的人将攻读相关学位,通常是工程或商业相关学科。如果您认为自己合适,请填写我们的在线申请。之后,我们的流程将着眼于您的整体技能和个性。做你自己,问问题,做好准备就行了。

计算机鼠标的抽象图形

申请筛选

您的旅程从您的申请开始。但是,我们现阶段不会审查您的简历,因为我们相信技能可以得到发展,潜力可以培养。

我们并不那么专注于你的所作所为——我们最关心的是你是谁以及你能带来什么潜力。

计算机光标的抽象图形

在线行为评估

如果您符合我们的最低要求,我们将邀请您完成在线评估。

这种包容性方法使我们能够评估您是否符合我们的核心价值观,并展示我们正在寻找的潜力。这为所有候选人提供了公平的机会,无论其背景如何。

在线面试的摘要图

视频采访点播

在 Siemens,技术在我们改变日常生活的过程中起着重要作用。

您可能会被要求完成视频点播,在面试中,您将录制自己回答一些预定义问题的过程。

在线面试的摘要图

评估中心面试

最后阶段是面对面的评估中心或面试。它旨在进一步了解您,并向您介绍 Siemens。

从个人发展的角度来看,Siemens 为我提供了我需要的一切以及更多。我的导师支持我申请特许职位,但除此之外,我觉得作为工程师、商人和人,我的技能是投资于我的。Siemens 让我对自己的身份和工作方式有了深刻的了解。我了解自己的长处——但我也知道自己的弱点。这引导了我的注意力,这样我才能尽我所能。
克洛伊·贾曼, 研究生工程师, Siemens 智能基础设施

我将驻扎在哪里?

我们在英国的25个主要办事处和13个制造基地拥有超过15,000名员工,因此有很多机会。我们的一些关键地点是:

  • Ashby-de-la-Zouch
  • 伯明翰
  • 奇彭纳姆
  • 德比
  • 尤斯顿,伦敦
  • 弗里姆利
  • 格拉斯哥
  • 曼彻斯特
  • 纽卡斯尔
  • 北安普顿
  • 诺丁汉
  • 普尔
  • 南安普敦
  • Stoke Poges
  • 约克
英国地图显示了 15 个西门子办公和制造地点。
493ca977-fefd-4196-b943-c99ac1811a29 - IMG-2494 original

在这里工作是什么感觉?

我们为西门子英国公司荣获Glassdoor颁发的 “最佳工作场所” 大奖感到自豪。阅读我们员工留下的评论,了解在这里工作的真实感受。

开启您的旅程