Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

短而纤细的快速喷气滑板

初创公司EWAKE GERMANY GmbH正在大放异彩。部署 Solid Edge 解决方案帮助这家世界上最小、最快的喷气板生产商加快了产品开发、增强了协作并快速扩张。

如何扩大初创企业的规模并加速优秀的设计?

这就是总部位于德国西南部曼海姆附近的电动喷气板生产商EWAKE GERMANY所面临的困境。随着对电动 3 喷气板需求的增长,首席执行官 Peter Ruwe 寻求了一种更简化的方法来设计和集成其电路板的组件。无论是在陆地还是水中,数字化都帮助他快速加快速度。

在水体上高速骑电动喷气板的人
工人在车间手工修整碳纤维电动喷气滑板。

三个工具,一个成功的秘诀

彼得·鲁威找到了 实心边缘, 固体边流模拟,以及 为初创企业提供的 Solid Edge,对于成长中的公司来说,这是一个万无一失的组合。借助它,德国EWAKE将上市时间缩短了35%,并将能源效率提高了10%。

关键优势

50% 缩短开发时间

和 实心边缘,EWAKE 将手工制作的电路板生产转变为完全数字化的工作流程。3D 扫描、自动网格清理和集成的 CAD/CAM 将开发时间缩短了 50%,从而加快了生产就绪型设计。

35% 缩短生产时间

EWAKE 在共享的数字工作流程中连接开发、测试和制造,使用 Solid Edge 和 Teamcenter 共享 改善协作,加快数据交换和设计更新,并将生产时间缩短 35%。

40% 降低每个主板型号的成本

设计团队、供应商和分包商之间的无缝数据交换改善了各方之间的协作,并使用 Solid Edge CAM,帮助 EWAKE 将协调工作量和每个董事会模型的成本减少了 40%。

完全数字化模型可简化设计流程

彼得·鲁威坚信喷气式飞机需要细致的工程和设计。首席执行官解释说:“我们的董事会之所以与众不同,是因为它们完全由碳制成。”“起初,我们用传统的方式手工制作了棋盘。”但是,很快就发现,要使他们的设计达到客户期望的高质量,他们需要进行数字化。

西门子的 Solid Edge 提供 CAD 建模、布线、流量仿真和 CAM。EWAKE GERMANY 使用 3D 扫描仪捕获物理模型并创建数字多边形。然后,Solid Edge 会统一线条,将扫描结果转换为数字模型。“

EWAKE 电动喷气冲浪板甲板和船体的特写镜头
该软件对于设计和创建电气图非常重要。我们用它来制造模具、电线、原理图以及电池。借助 Solid Edge,他们将上市时间从三个月缩短到仅六周。
彼得·鲁威, EWAKE 德国有限公司首席执行官, 曼海姆
Solid Edge 中带有三喷气推进系统的 EWAKE 电动喷气冲浪板的 3D CAD 模型。

Teamcenter Share 缩短了开发时间

CAD 工具只是方程式的一部分。通过基于云的安全进行高效协作 Teamcenter 共享 平台是另一回事。在湖上进行试运行后,EWAKE GERMANY迅速将结果传递给了Faserschmiede,该公司生产碳纤维零件并为他们提供CAD设计和生产支持。

我们在自己的 CAD 和 CAM 软件中直接使用了 Solid Edge CAD 数据。Teamcenter Share使我们能够在短时间内与客户协调和实施设计变更。” Faserschmiede首席执行官马可·卡斯珀解释说。

流量模拟器 Solid Edge FLOEFD 彼得·鲁威补充说:“我们的喷气式飞机的能效提高了10%。”

Solid Edge 计划支持初创

德国EWAKE首席执行官首次通过Solid Edge Resources for Startups计划与西门子接触。新公司可以访问高级软件和资源、在线培训和社区。德国EWAKE与慕尼黑工业大学取得了联系。Peter Ruwe说:“这仅适用于您身边的不仅仅是赞助免费许可证的合作伙伴。”

身着黑色衬衫的人员站在白墙前,手持深色物体,背景虚化。
身穿潜水衣和头盔的骑手正在操纵 EWAKE 电动喷气板。

对速度的贪婪

EWAKE GERMANY 的电路板正在改变游戏规则。它们强大、轻便、耐盐水和防晒,行驶速度可达 50 km/h。与传统的喷气冲浪板相比,它们不会排放空气污染,噪音也要少得多。“Solid Edge 对我们来说是关键。我很自豪我们破解了这个东西,” 彼得·鲁威说。“最短的电路板,速度最快。这就是为什么我们想出了座右铭:“对速度的贪婪”。这说明了一切。”(2024 年 3 月)

EWAKE 德国有限公司

德国初创公司EWAKE GERMANY GmbH位于德国西南部的曼海姆附近。该公司由首席执行官彼得·鲁威创立,生产采用碳纤维外壳、高效电池和无刷电动机的高科技电动喷气板。走在最前沿是公司DNA的一部分:EWAKE GERMANY利用技术制造市场上最快、最轻的冲浪板,彻底改变了喷气滑板并改变了水上运动行业。