跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

雨果·贝克:使用 Digital Twin 进行机器设计

包装如何在不损失速度或灵活性的前提下变得更加面向未来?斯瓦比亚机器制造商雨果·贝克通过创新思维、合适的合作伙伴和Digital Twin找到了答案,Digital Twin是一款将产品用纸包装,批量为1的节约资源的机器。

得益于整体方法,机器开发速度更快

Hugo Beck 的包装机与客户的要求一样独特,但它们都有一个共同点。得益于 Siemens 的解决方案,Hugo Beck 可以采用整体方法来更快地实现创新机器概念。在这种情况下,创新不仅意味着最佳性能,还意味着提高可持续性的能源和资源效率。

四个人站在 Hugo Beck 包装机前

一台按尺寸包装产品的巧妙机器

Hugo Beck 的机器与客户的要求一样独特,但它们都有一个共同点。得益于 Siemens 的解决方案,Hugo Beck 可以采用整体方法来更快地实现创新机器概念。这里的创新不仅意味着最佳性能,还意味着提高能源和资源效率,以促进可持续发展。这家施瓦比亚机器制造商在西门子产品组合方面积累了如此积极的经验,以至于未来将更加广泛地依赖它。

雨果·贝克的工程师与西门子合作,开发并成功推出了纸质e-com fit:一种用于电子商务和邮购的可持续包装机,它使用可回收纸代替塑料,并根据每种产品的尺寸调整包装,而不是依赖标准尺寸。

关键优势

50% 缩短调试时间

多亏了Digital Twin,与通常所需的时间相比,纸质电子商务设备的调试时间可以减少约50%。

10% 减少包装量

得益于灵活的纸张宽度,包装尺寸针对产品进行了优化。

30% 减少包装材料

与早期的包装机相比,纸质电子商务套装使用的包装材料减少了30%以上。

西门子的新工具,例如仿真工具,当然也包括数字双胞胎,使我们能够进入全新的世界和可能性,包括与客户的合作。无论是在销售谈话中、培训、维护还是整体配置中,数字双胞胎都不会出错
蒂莫·科尔曼, 销售董事总经理, 雨果·贝克机械制造厂

更快地实现最佳性能和质量

在Hugo Beck,Digital Twin发挥着越来越重要的作用:首先,在开发领域,因为需要的真实原型更少,通过仿真可以在更短的时间内获得更好的结果;其次是在销售领域,因为虚拟对手可以用来向客户提前演示其机器的所有特性。

雨果·贝克与西门子的长期合作在开发纸质电子商务设备时获得了回报。得益于SIMATIC S7‑1500 T CPU、SIMATIC MICRO-DRIVE硬盘、SIMATIC HMI统一舒适面板以及TIA Portal的设计,雨果贝克的工程师得以开发出性能和质量得到优化的机器,并将能耗降低15%至20%。

Hugo Beck和Siemens并不是唯一密切合作开发纸质电子商务贴合机的人,其目标是以最佳方式满足客户需求。纸张、绳子、缝纫机和胶水的供应商也加入了伙伴生态系统,他们彼此分享了必要的知识。

我想说,我很感激西门子也在雨果·贝克向我们敞开了大门。通过合作和联手共同开发某些东西,我们现在在行业竞争中遥遥领先。
Curt-Jürgen Raiser, 开发和生产董事总经理, 雨果·贝克机械制造厂
女人在绿色无限循环图案前拿着虚拟现实头戴设备。

将现实世界和数字世界相结合

在位于德国埃尔兰根西门子F80分公司的 “Impact” 数字企业体验中心(DEX),您可以亲身体验我们与雨果·贝克共同开发的纸质电子商务贴合机。您可以追溯从概念到数字双胞胎(Digital Twin)、实际机器的调试,当然还有操作的路径,并发现将现实世界和数字世界联系起来如何支持开发和实施。