Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SIMATIC WinCC Unified 的可用性更上一层楼

只需滑动一下,用户就可以立即在饮料罐上看到所选的设计。快速检查,该过程已准备就绪,可以开始了。得益于创新的用户指南,机器数据非常透明,操作员可以完全直观地管理复杂的打印过程。

一款用户友好的数码印刷机

无论是肖像、科幻场景还是街头艺术,Hinterkopf 的 D360 数码印刷机都能以完美的质量打印任何图像。数字印刷过程涉及复杂的操作,但操作员无需特殊的专业知识即可随时监控机器和印刷过程——因为将最新技术与直观设计相结合的创新操作解决方案可提供所需的指导。正如Hinterkopf GmbH首席执行官亚历山大·欣特科夫所解释的那样,“我们可以将所有相关元素和信息显示在中央仪表板上,可以说是一个'一体化'驾驶舱。”Hinterkopf 继续说,操作员总能在正确的时间和正确的地点,“在用户友好的环境中” 获得正确的信息。“你必须记住,用户界面是操作员的工作场所,他们有时会全天候工作。”

不同设计的罐子退出印刷机

新市场的可用性达到了一个新的水平

Hinterkopf自动化技术主管约阿希姆·舒尔茨补充说,可用性对D360特别重要还有另一个原因:“精酿啤酒行业的用户尤其看重产品的良好设计。这是一个蓬勃发展的市场,尤其是在美国,有许多小型啤酒厂和初创企业,用户想要一台非常易于使用的机器。而这正是我们在数码印刷机中以包装形式提供的:良好的设计和易于操作。”

兼具多样性和简单性

新的HMI解决方案是在与西门子联合开发的项目中开发的,提供自动化和驱动技术。“我们的目标是在统一的环境中可视化所有背景功能,例如驱动和控制,并保持一致的外观。为了高效、快速地实施该项目,我们希望与单一合作伙伴合作。由于西门子是我们的重要合作伙伴,因此我们向他们寻求这个项目是很自然的”,Hinterkopf解释说。随着 SIMATIC WinCC Unified 可视化系统,Hinterkopf 还找到了相应的技术平台:“对于软件工程师来说,挑战在于找到适当的平衡。你想通过像智能手机一样的可用性获得引人注目的外观和感觉,但你还必须牢记在连接控制器和集成到自动化环境方面提供所需的功能。”

站在生产车间的数码印刷机
带有警报显示屏的 HMI 的屏幕截图

创造力无极限

对于Hinterkopf的软件工程师路德维希·卡尼亚来说,特别是网络技术使这个项目如此独特:“一开始,我们坐在一个小团队里,想出了很多想法。我们没想到的是,他们中的许多人实际上会使用新系统。”特别亮点包括允许操作员 “像在相册应用程序中一样” 滑动浏览设计的旋转菜单、用于可视化打印作业设计的产品三维实时渲染,以及用于监控机器过程的摄像机直播。这些功能由过程信息元素和交互式警报显示屏补充,该显示屏将警报与用户手册中的相应条目联系起来。卡尼亚解释说:“此功能可引导操作员获得适当的维护信息,使他们能够更快、更好地自救。”

多功能控件可作为进入自动化系统的窗口

机器上总共有五台监视器,可确保操作员始终对过程保持在视线范围内。中央仪表板在 49 英寸的大显示屏上运行。Kania 和 Hinterkopf 的开发团队使用中提供的自定义 Web 控件实现了轮播菜单和实时渲染 SIMATIC WinCC Unified,它运行在 SIMATIC 工业电脑。“本质上,我可以拥有网页的所有功能,但这是机器可视化的一部分。这使我们能够实现比以前更多的东西——例如,动画图形之类的东西。基本上,一切皆有可能”,卡尼亚热情地说。该仪表板由四个较小的仪表板补充 SIMATIC IFP1900 显示屏,在维修和机器设置等接近机器的任务中为操作员提供支持。卡尼亚说,这些较小的显示器具有相同的外观和感觉,“只是功能范围缩小了”。

路德维希·卡尼亚在与 Alexander Hinterkopf 交谈时指着显示器上的可视化效果
看看控制柜内部

通过协调的解决方案实现高效的工程设计

尽管有这种灵活性,但设计和工程团队可以使用熟悉的工具,正如Kania所确认的那样:“在我们的项目中,总是涉及不同的学科:控制工程、驱动工程、HMI设计。使用 WinCC Unified,每个团队都能实现其工作包,其接口适用于每个学科。”与其他自动化解决方案一样,工程在 TIA Portal 中进行,任务可以外包给第三方。例如,Hinterkopf与一家设计工作室合作进行了界面的平面设计,“通过WinCC Unified中的定制网络控件,我们可以轻松地将结果集成到TIA Portal中,从而集成到PLC中”。西门子为可视化系统提供专家支持,并为自动化和驱动技术提供协调硬件。控制柜也由西门子建造。

适用于具有挑战性的应用的驱动技术

当涉及到设计表面之下发生的事情时,合适的合作伙伴和正确的专业知识也至关重要:“我们肯定是在测试这台机器的技术可行性极限”,舒尔茨解释说。机器中总共集成了大约 100 个轴,包括分布式同步操作和动态同步等复杂功能。此外,该机器使用的驱动器具有极其广泛的性能范围。为了有效地处理这种复杂性和差异,Hinterkopf 尽可能使用西门子的驱动技术,“因为有了西门子,驱动器管理确实变得容易了几个数量级。我插上驱动器,从驱动器读取数据,开始自动控制器优化,然后知道驱动器已正确设置了 80% 的参数。这使我有更多时间进行微调”,卡尼亚说。

三台用于印刷机的 SIMATIC 工业机架 PC
有人用手指指着显示器上的设计

操作简单,设计醒目

舒尔茨说,结果是一台 “看起来很不错” 的机器。亚历山大·欣特科普夫说,该设计所暗示的简单性与机器底层完全相反,这一点凸显了欣特科普夫通过新设计取得的成就:“机器传达了一种自信感。操作员感觉他们可以看到机器上和机器中正在发生的事情,因为所有信息都是通过协调一致的设计呈现的。”这不仅使数码印刷机在展会上成为参观者和潜在客户的真正引人注目,而且还能在另一个目标群体:年轻的科技爱好者中获得分数。“每个人都希望在一个成功的团队中工作,拥有一款出色的产品。这就是他们能从我们身上看到的:屏幕后面的东西,这项伟大的技术——这是在人机界面中立即可见的内容。”

使用的其他产品

SIMATIC 机架式电脑SINAMICS 硬盘SITOP 电源

Hinterkopf GmbH:艾斯林根制造的高科技解决方案

自20世纪60年代以来,Hinterkopf GmbH一直在开发和实施机器和系统解决方案,为铝或塑料管、罐头和套筒的图形设计的生产和应用设定了新的标准:从创立之初几乎取代了手工操作的机器人,到超现代的印刷和涂层装置、封盖机、缩口和修剪机、清洗系统、蓄能器以及各种规格用途的机器。这家家族企业现在由第二代人管理,总部位于德国艾斯林根,拥有230名员工。得益于 Hinterkopf 模块化系统设计的可靠性和灵活性,从加利福尼亚到日本,包装行业的用户可以对不断变化的市场需求做出快速、最佳的反应。

亚历山大·欣特科普夫的头像

相关产品