简而言之,使用开放标准可以让数据以一种被困在孤立的系统中就不可能实现的方式发挥作用,从而充分利用您最宝贵的资源。
因此,开放标准数据应该成为所有运营技术供应商的首选是有道理的。
这是 Siemens Xcelerator 背后的关键理念。Siemens Xcelerator 是一个开放的商业数字平台,在一个生态系统中汇集了一系列硬件和软件解决方案,利用开放标准来促进更简单、更快和可扩展的数字化转型。
这意味着企业、合作者和客户可以不受任何限制地协同工作。
连接信息技术(IT)和运营技术(OT)系统,使数据可以自由流动,使企业能够分析和优化其整个生态系统。
但是,并非所有数据都是一样的。
例如,没有上下文的原始数据对训练机器学习模型几乎没有价值,除非这些数据标有额外的识别信息。
而且数据还必须易于理解;在日益互联的世界中,挑战并不总是生成数据,而是让所有的 IT 和 OT 使用相同的语言。
当组织实现有机发展时,随着时间的推移会增加不使用共同语言的硬件和软件,这就是 OT 数据面临的特殊挑战。
这会阻碍无缝的数据交换,从而阻碍优化运营的机会。
这是一个关键问题,它依赖于技术提供商使用开放标准来创建更智能的解决方案,然后让技术堆栈将系统整合在一起。
开放标准数据的创建格式可供不同的系统和用户访问、使用和共享。
使用开放标准数据可确保来自不同供应商的设备和系统可以无缝通信和交换数据。
这种透明度使组织能够全面监督其运营,这样他们就可以发现创新和提高效率的机会,并发现潜在的安全漏洞。
这也意味着组织在投资新系统或机器时不依赖单一供应商,可以货比三家寻找最佳解决方案,这可以节省大量成本。
西门子英国和爱尔兰智能基础设施建筑可持续发展负责人安德鲁·史密斯解释说, “如果你想到办公大楼,通常会有来自不同供应商的大量不同的技术,这些技术都会共享彼此无法理解的数据。
“但是,如果我们能将闭路电视连接到运动传感器、暖通空调和照明,那么我们就有很好的机会通过仅在建筑物需要的地方使用能源来实现巨大的能源效率节约。”
如果你想到办公大楼,通常会有来自不同供应商的大量不同的技术,这些技术都会共享彼此无法理解的数据。但是,如果我们能将闭路电视连接到运动传感器、暖通空调和照明,那么我们就有很好的机会通过仅在建筑物需要的地方使用能源来实现巨大的能源效率节约。
微软和西门子正在通过使其智能建筑平台——微软的Azure IoT运营和西门子的Building X——实现互操作来应对这一挑战。
他说:“这种合作是在提高物联网数据可操作性方面向前迈出的重要一步。” 埃里希·巴恩斯泰特,微软企业标准组高级总监兼架构师。
此次合作将帮助建筑物管理人员将连接和集成建筑物中所有各种设备所需的工作量减少多达80%。
安德鲁·史密斯继续说, “我们使用的是开放标准,这意味着这不是一个封闭的系统。它可以与许多不同的供应商和设备一起使用。
“这种合作最终使建筑物管理人员能够更轻松地监控和改善能源效率、空气质量和空间使用情况,并实时了解一切运行情况。
“这有助于他们找到如何省钱和减少碳的方法。”

简而言之,使用开放标准可以让数据以一种被困在孤立的系统中就不可能实现的方式发挥作用,从而充分利用您最宝贵的资源。
因此,开放标准数据应该成为所有运营技术供应商的首选是有道理的。
这是 Siemens Xcelerator 背后的关键理念。Siemens Xcelerator 是一个开放的商业数字平台,在一个生态系统中汇集了一系列硬件和软件解决方案,利用开放标准来促进更简单、更快和可扩展的数字化转型。
这意味着企业、合作者和客户可以不受任何限制地协同工作。
它正在扩大智能建筑在全球范围内所能做的事情的可能性。
就像土耳其的安卡拉城市医院一样,它使用单一管理平台来监视和控制从能源供应到消防、暖通空调、照明、门禁控制和闭路电视等22个子系统,从而使关键基础设施能够平稳运行。
这是未来的愿景,现在向各种规模的组织开放。
因此,现在是利用开放标准数据释放数据的全部潜力的时候了。

如中所述 转型,定期汇总有关科技如何塑造我们生活的世界的新闻和见解,已发送到您的收件箱。
转型着眼于推动工业转型、脱碳和数字化的因素。
了解行业领导者的观点,了解先驱者如何采用新技术,并探索应对最大挑战的新方法。