跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

通过能源管理迈向碳中和航空

创新设计符合最大能量透明度:必须以可持续方式生产轻质飞机舱侧壁等可持续产品。通过 SIMATIC Energy Manager,代傲航空实施了负载管理,减少了能源消耗和二氧化碳排放,推动了气候中和航空的发展。

如何可持续地生产可持续的航空产品?

在航空领域,重量是减少二氧化碳排放的最大杠杆之一。创新的设计和材料使生产具有最大稳定性的超轻零件成为可能。但是,要真正实现可持续发展,还必须以可持续的方式生产——对于像代傲航空这样的专家来说,这是一个真正的机会。

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

代傲航空必须满足客户的高要求和自己的可持续发展目标

客户期望很高,代傲的可持续发展目标也很高

作为飞机制造商的供应商,代傲航空必须满足客户对客舱侧壁等可持续部件的期望。它们必须轻巧坚固,但也要以可持续方式制造。这需要新的、更环保的材料和节能的生产工艺。代傲航空还必须满足不断提高的可持续发展报告法律要求,例如企业可持续发展报告指令(CSRD)。该公司还必须计算和记录其产品的产品碳足迹(PCF)。为了实现自己的可持续发展目标,端到端的IT/OT整合是必要的:通过这种方式,到2030年,代傲航空可节省30%的天然气和70%的电力消耗。

可持续产品

通过ECO侧壁,代傲航空开发了一种飞机侧壁概念,由于重量轻,可以节省燃料,同时满足航空业在稳定性和防火方面的高技术要求。

最具生态效益的侧壁概念

代傲航空的ECO Sidewall在重量和可持续性方面设定了新的标准。侧壁概念将生物基材料与优化设计相结合,重量减轻了10%。它在 2024 年获得了水晶客舱奖。

ECO Sidewall 使用玄武岩预浸料和凯夫拉尔蜂窝芯,而不是玻璃纤维。其他创新包括轻质粉末涂料、生物基预浸树脂以及可将预浸料浪费减少33%、最大限度地减少材料浪费的制造工艺。减轻重量使生产过程中的碳足迹减少了19%,提高了燃油效率,从而使运营碳排放量减少了10%。

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
我们日夜不停地努力制定新标准,当然,这让我特别高兴——创造气候中立的航空。
劳拉·卡尔巴赫, 工厂总部负责人, 代尔航空

通过减轻重量和减少排放来提高可持续性

为了制造尽可能轻的航空部件,需要的能源——越少越好。但是在哪里可以节省开支呢?SIMATIC Energy Manager 提供完全的透明度,可实现更节能的生产,并有助于减少产品碳足迹。

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

代傲航空使用西门子的自动化产品组合进行能源管理

集成自动化是能源管理的基础

这种创新发展的先决条件是端到端的 IT/OT 集成,2015 年西门子产品组合已为其奠定了基础。只有当从车间到顶层的硬件和软件协调时,才能汇集生产、过程和资源数据,以推动可持续生产。

在代傲航空,这种交互是通过SIMATIC S7‑1500控制器、SIMATIC ET 200SP I/O系统、SIMATIC WinCC和SIMATIC HMI Unified Panels Unified Panels可视化系统、TIA Portal工程框架以及SENTRON PAC等能量测量设备等组件实现的。这种数据质量加上来自外部系统的数据,使得 SIMATIC Energy Manager 能够直观地了解潜在的生产节约。

从透明度到优化

SIMATIC Energy Manager 创造了一种新的透明度,可以显示每分钟各个生产和工艺步骤的实际消耗,从而实现有针对性的优化措施。这使代傲航空能够通过动态能耗降低峰值负荷。

此外,当需要更多能量时,代傲航空可以在短时间内开启光伏系统的自生能量。这不必从当地电网购买额外的电力,从而节省了资金,并使代傲在危机时期变得灵活和独立。此外,自主发电可以改善公司的企业碳足迹(CCF)并减少二氧化碳消耗。

两名身穿西装的男子正在审查一台打开的笔记本电脑

在 SIMATIC Energy Manager 的帮助下,代傲航空能够覆盖峰值负荷

63737b6a-a737-4266-a2d8-97ab5175afd3 | Energy Manager Key-Visual

SIMATIC Energy Manager 专业版

分析和管理各个地点的能耗,这是提高效率、根据来源分配成本、优化能源采购和遵守ISO 50001法律要求的理想基础。

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | SIMATIC Apps Keyvisual

SIMATIC WinCC

SIMATIC HMI 是范围广泛的工业操作和监控系统产品组合,从机器级可视化到分布式 SCADA 系统。

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | SENTRON 拆箱 Visual group compact 4:3

SENTRON PAC

节能始于 SENTRON 测量设备:可靠地测量和记录能耗,发现潜在的节能潜力。

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA Visual 高分辨率

工业自动化产品组合

通过端到端的自动化方法,Siemens 将所有相关内容汇集在一起。集成的解决方案在灵活性、生产力和未来安全性方面创造了优势。

节约能源并进行可持续创新

Diehl Aviation 实现了这两个目标:通过最大透明度提高能源效率和降低能耗,以及通过独特轻便稳定的舱壁使航空更加气候中立。

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | 福利:6% weniger Stromverbrauch

功耗

自推出SIMATIC Energy Manager以来,生产中的功耗已从11.5 GWh降低到10.8 GWh(约6%)。

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | 好处:23% weniger Gasverbrauch

天然气消耗

新的透明度使建筑物供暖的天然气消耗量从每年24.4吉瓦时减少到18.8吉瓦时(约23%)。

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | 福利:21% weniger Gewicht

二氧化碳排放

在SIMATIC Energy Manager的帮助下,代傲航空得以在劳普海姆基地的所有能源和资源措施中将二氧化碳减少21%。这相当于每年减少2.1吨二氧化碳。

我们第一次确切地知道我们的能量流向了哪里。SIMATIC Energy Manager 是终极的透明机器。
迈克·蒂尔费尔德, 技术工程和服务项目经理, 能源管理官代尔航空

共同打造更可持续的航空

像代傲航空这样的创新型公司需要强大的合作伙伴,他们思考和行动都同样可持续。像西门子这样的合作伙伴:我们为客户提供可持续的产品和技术支持,使工业公司能够提高其产品、生产和供应链的可持续性。

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

带有 Siemens EcoTech 标签的产品有助于代傲航空的可持续发展

代傲航空与西门子之间的长期合作始于我们的自动化解决方案,最终使用了SIMATIC Energy Manager 作为能源管理系统。联合旅程继续让代傲航空为未来的所有挑战做好准备。

一个例子是我们产品的西门子 EcoTech 标签,例如 SIMATIC HMI Unified Panels Unified Panels。它是西门子产品的环境声明,基于对可持续发展相关关键绩效指标的特定产品评估。这些可持续性关键绩效指标直接减少了我们客户的企业碳足迹。这不仅使产品和生产可持续,而且使我们客户的供应链具有可持续性。

开启您的旅程