Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Actemium 为 Terumo 建造了未来的仓库

凭借 100% 的西门子硬件和软件解决方案,全自动仓库在耐用性、效率和可靠性方面给人留下了深刻的印象。

日本医疗设备制造商Terumo在投入使用了四分之一世纪后,想对其位于鲁汶的仓库进行改造。挑战:基于适用于高动态应用的最佳技术,在不中断生产供应的情况下,建造一个全新的、全自动的、完全连续的仓库。工业合作伙伴 Actemium 承担了这一挑战,以 100% 的西门子硬件和软件解决方案创建了一个堪称典范的项目——在可持续发展方面也是如此。

期望值很高

为了跟上不断增长的产量,比利时Terumo决定建造一个 新仓库 在 2024 年。5,000 个托盘的容量变得过于有限,交货时间也不理想。更重要的是,该仓库已经投入使用了35年;那时是改造的时候了。

当 Actemium 于 2024 年 9 月首次与 Terumo 坐下来时,眼前的问题包括 由三个元素组成:

  • 在同一空间内扩展存储容量(+70%);
  • 在不中断操作的情况下;
  • 以最可持续、最有效和最可靠的方式。

为了说明后者,Actemium 需要确保持续运行的仓库中的新起重机是 至少 98% 的可用性 当时的。甚至可以说,一辆卡车可以在30分钟内卸下,在45分钟内装满。Terumo 几乎完全由 Actemium 来决定使用哪种硬件和软件来完成所有这些工作。 因此,信任从一开始就存在, 并得到其他领域成功合作的支持.

Actemium - Expectations

分阶段的方法取得了成果

“自从我们被赋予以来 全权委托 对于我们在技术方面的选择,我们很快就决定选择西门子。” Actemium的项目自动化工程师Wim Serruys说。“一方面,由于之前的仓库使用西门子的 SIMATIC S5 PLC 运行,我们能够 顺利连接新旧系统。例如,这对于在过渡期间将托盘从旧仓库顺利运送到新仓库非常重要。它们仍然是一个整体。另一方面,作为西门子数十年的合作伙伴,我们知道我们正在努力 符合最新标准 通过使用他们的 解决方案。这种质量保证立即赢得了 Terumo 的青睐。”

现场工程于 2025 年 5 月开始,第一阶段已于年底完成。Wim Serruys:“我们现在正进入第二阶段,也是最后一个阶段,接下来还将有两台堆垛起重机。与第一阶段相比,一个关键区别在于,我们将进行 使用 digital twin 进行工厂验收测试。这使我们能够在虚拟而真实的环境中快速运行多个测试用例。这种可视化还立即使 Terumo 的整个项目变为现实。”

关于 Terumo et Actemium

Terumo是一家在160多个国家开展业务的日本医疗技术公司,开发可靠和创新的解决方案,为医疗保健专业人员提供支持并改善患者的生活。

Actemium 比利时 就工业流程提供建议、设计、实施和支持。他们还提供服务和培训。

仓库的全部现场机械、电气和控制更新——包括三台全自动堆垛起重机——将需要一年的时间。
Wim Serruys, 项目自动化工程师, Actemium

完全可持续

新仓库也完全符合Terumo的仓库 可持续发展战略。这包括能源效率、负责任地使用材料和合规性作为核心要素。

能源效率

  • 能量回收: SINAMICS S120 驱动系统通过直流控制从起重机中回收制动能量,为其他应用提供动力。
  • 没有能量峰值:全方位 SINAMICS G120C 变频器可避免输送机启动期间的能量峰值。
  • 经济消耗:所有输送机均由驱动器控制,从而使运动更加节能和可控。
  • 智能路线:仓库控制系统根据最合适的路线持续将托盘引导到最佳位置。
  • 更轻的电机:通过在 87 Hz 模式下使用电机,它们变得更小、更轻,起重机应用也变得更加节能。

负责任地使用材料

  • 高效维护:客户需要尽可能少的替换零件,以便多年来保持一切平稳运行。
  • 减少磨损:精心设计的上升和减速可以最大限度地减少机械零件的应力。
  • 智能空间布局:高层仓库非常紧凑,需要更少的占地面积,并留出空间用于其他用途。

Compliance

  • 符合NIS2标准:网络安全系统符合最新的欧洲法规,这对医疗界的公司至关重要。
  • 安全连接:创新 WinCC 统一 自动化可视化系统使安全登录各种设备成为可能,包括远程登录。

更少的合作伙伴、更快的速度和更大的灵活性

无需多个合作伙伴之间的协调,因为仓库仅使用西门子解决方案进行开发——从 PLC 和 HMI 到驱动系统和网络。Wim Serruys解释说:“如果有必要,我们当然也可以这样做,但是能够与一个全方位的合作伙伴合作是一种奢侈品。”“我们也可以在一个地方开发所有东西。我们可以这样做 通过以下方式同时拥有多位软件专家 多用户工程 在 TIA Portal。”

“在规划方面,这个项目也是灵活性的教科书范例。例如,在第一阶段,我们不得不休息一下,进行消防安全方面的干预,例如安装烟雾探测和消防隔间。这简直更容易 迅速采取行动 当你不必考虑其他各方时。”

这有助于维持该项目从一开始就具有特点的相互信任。Terumo 和 Actemium 正在共同建立未来的仓库——这是 Terumo 使命中的一个重要环节 医疗保健迈上新台阶。