Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
科技触手可及

数字体验实验室

这是一个特殊的地方,我们在这里展示我们在数字工业和智能基础设施领域最重要的解决方案。

在西门子华沙总部,我们创建了一个专门的空间,用于展示来自以下领域的关键解决方案: 数字产业 和 智能基础设施。我们邀请您进入一个现代技术的世界,这些技术可以实现过程自动化和安全,提高效率,降低运营成本,消除碳足迹并支持可持续发展。在他们的帮助下,公司可以踏上数字化转型之旅。

我们的目标是不仅向企业和专家,而且向年轻工程师推广和展示现代解决方案。数字体验实验室旨在为所有对发展现代可持续企业感兴趣的人提供一个激发灵感的交流空间。

访问 DigiLab

产品和解决方案

探索数字体验实验室的各个部分

在数字体验实验室,我们准备了 12 个站点,展示了西门子系统、设备和解决方案,以及对其功能的有用描述。这种直接和动手的访问使技术不那么抽象,并允许您实时探索其功能。

楼宇自动化

Select...
控制和监控系统

SICAM A8000

该系统负责监控生产设施。它支持远程和安全控制(使用联锁和开关顺序),并提供电力网络诊断。
该系统还可对网络中运行的开关设备的测量结果和状态进行可视化,使电厂或变电站操作员全面了解系统运行情况,包括负载、电源和网络结构。

主要好处:

  • 通过为运营商提供一组有关网络状态的综合数据和测量结果的可视化,实现电力网络的自动化和更快的运行
  • 远程控制网络元素,提高运营安全性,提高网络可见性,实现更快的响应并降低运营成本
  • 提高连接负载供电的可靠性和效率
  • 降低了网络运营成本,改善了维护和服务流程的规划
白色控制柜,玻璃门显示电子设备和显示屏,标有 “IT System sterowania...”,靠在蓝墙上。

电气开关设备

最佳电能管理是任何可持续工业设施战略的关键要素。因此,在数字体验实验室,我们还提供了该领域的全面解决方案,包括环保的低压和中压开关设备。我们将解释如何控制此类设备以及如何显著简化使用母线槽系统安装新机器的过程。

工业自动化

机器的模块化解决方案

  • 所展示的机器全面展示了西门子工业自动化的硬件和软件解决方案,用于包装机以及生产线和机械的设计。
    应特别关注运动控制驱动技术、数字双胞胎和物联网边缘应用领域的解决方案。它们的使用可以缩短上市时间,提高机器扩展的灵活性,以及更容易和更快的编程。

    包装机和生产线中的主要标准和技术解决方案包括:
  • 运动学搬运解决方案 — DeltaPicker 机器人、Roller Picker
  • 输送线系统和产品检测
  • 智能馈线解决方案
  • 视觉系统
  • 基于 HTML5 的可视化
  • OMAC packML 标准化


    系统控制的核心是 SIMATIC S7‑1500 TF 技术控制器,结合了 SINAMICS S120 和 S210 驱动器。SIRIUS 产品用于配电。
    此外,Siemens NX 机电一体化概念设计器 (MCD) 环境中还提供数字双胞胎形式的机器虚拟表示,可以模拟各种机器操作场景。运行状态监控由 SIMATIC Industrial Edge 平台提供,该平台通过安装的应用程序,可以实现质量指标(KPI 和 OEE)的可视化、能耗管理并支持机器诊断。
带有机械臂、输送机系统、控制面板和内部接线的自动化工业机器,采用白色边框和蓝色底座

工业自动化

在 西门子数字体验实验室,我们展示工业自动化系统—亲身体验!通过访问我们,你有机会直接体验如何 运动学机器人和输送机系统运行,了解其作用 SINAMICS 驱动系统 在自动化生产线中,探索由自动化生产线进行的过程仿真的基础知识 PCS 7 系统 在污水处理厂中以优化能耗。

流程自动化

Select...
流程自动化

在污水处理厂里

该站展示了完整的过程自动化解决方案组合。它由物理 DCS 控制系统及其数字双胞胎组成,后者负责模拟和优化工业设施中的流程。
该应用程序演示了污水处理厂能耗的控制和优化过程。它基于 SIMATIC PCS、SIMIT 和 GPROMS (GWater) 解决方案。
市政污水处理厂是主要的能源消耗者,也是温室气体排放的来源。主要挑战在于减少能耗,同时遵守有关污染物浓度的法规。这受到生物和化学反应网络的复杂性、缺乏在线测量以及装置动态缓慢的影响。

主要好处:

  • 创新的 SIMATIC PCS neo 过程控制系统,旨在应对当前和未来的挑战
  • 提高了对流程的认识和对流程的理解
  • 能够在关键场景中培训操作员
  • 基于数学过程模型的在线优化,在确保遵守污染物浓度法规的同时实现节能
三台壁挂式显示器位于蓝墙上 PLC 模块、接线和控制硬件上方,并连接了工业组件

Digital Twin

现代技术使提高许多过程的效率成为可能,而不仅仅是制造业的效率。例如,开发新产品并成功将其推向市场、对建筑物进行现代化改造或测试新的控制软件不再需要承受高成本、生产停机时间或故障风险。数字双胞胎可以在虚拟环境中精确复制物理现实,无论是单一产品、整个工厂还是仓库。在数字体验实验室,我们将演示数字双胞胎的工作原理以及它如何帮助企业发展和创新。

智能楼宇

Select...
火灾探测系统

Cerberus PRO 和 Sinorix 灭火系统

Sinorix 提供智能灭火选项——根据特定需求量身定制,并与消防系统完全集成。用于房间和设施保护的 Sinorix 先进的灭火设备产品组合包括基于天然或化学灭火剂的系统,以及水雾系统。
所推出的 Sinorix Compact 解决方案是一套完整的消防系统,专为体积从 72 到 132 立方米的服务器机房和空间而设计。它将火灾探测和灭火系统组合在一个外壳中。外壳包括所有必要的电气连接、XC‑1003 控制面板、FDA221 吸气式烟雾探测器、声音报警装置、视觉警报器、DEMADEM 执行器、压力表和静音的 Sinorix 喷嘴。

Cerberus PRO 由具有物联网功能的火灾探测面板、智能火灾探测器和可全年保护建筑物和居住者的外围设备组成。该系统允许通过Building X Fire Apps随时随地进行远程访问,从而确保日常运营安全。
在演示站上,我们展示了可通过 x200 网关进行云访问的 FS720 火控面板,并概述了全系列回路设备,包括:

点探测器:OP720、OH720
采用 ASAtechnology™ 的探测器:OOH740、OOHC740
回路测深器:DBS720、FDS227
输入/输出模块:FDCIO22x
手动呼叫点:FDM221
特殊探测器:

火焰探测器 FDF241
线性热探测器 FDL242
吸气式烟雾探测器 FDA262
SWING 无线系统
ATEX 区域的可寻址解决方案

主要优势:
可靠稳定的系统
云连接以及与其他系统的集成

DigiLab - Cerberus PRO

智能建筑

加热、冷却、通风、安全、门禁系统... 这些只是智能办公大楼的一些组成部分。

在 数字体验实验室,我们将演示此类解决方案如何改进 建筑能源效率 并增强 用户舒适度。我们还将介绍这些要素的管理系统如何——Desigo CC 还有 Building X platform—通过分析所有可用数据,可以显著降低能耗,从而降低运营成本。

Security 系统和充电站

Select...
安全和安保系统

办公楼和工业厂房

所提出的系统的主要功能是使用各种应用程序增强人员安全并提高人员的效率。

Siverlance Video 是一个用于管理闭路电视系统的视频管理系统 (VMS)。它支持市场上超过 14,000 种设备类型——从摄像头和扬声器到编码器和 I/O 模块。值得注意的是,所展示的系统可能是波兰最大的闭路电视系统,支持4,000多台摄像机。该系统还可以通过网络浏览器和移动设备进行操作。它与其他西门子安全系统集成,允许用户操作单一平台,从而提高效率。

Enlighted是一个全面的物联网系统,用于管理和优化照明。它由传感器、标签、接入点和软件组成。由于采用了多种测量方法,它可以进行优化并显著减少能耗,进而减少碳足迹。Enlighted还可以跟踪人员和资产的位置,并允许分析办公空间的利用率。

SiPass Integrated 是一种可靠而灵活的门禁控制系统,能够管理大型办公大楼的门禁、大门、屏障和电梯的数量以万计。它支持所有可用的卡和读卡器标准,包括虚拟卡解决方案。该系统提供高度的安全性,可防范威胁和网络攻击。由于其模块化结构和可扩展性,SiPass Integrated 可以适应任何组织不断变化的需求。

Sivellance Intrusion PRO是一款旨在保护建筑物及其周围环境免受入侵、破坏、破坏和其他潜在威胁的系统。它是一个全面的解决方案,由设备、控制器和模块组成,可以自动检测未经授权的访问。该系统具有很高的可扩展性,最多支持:

20 个控制单元连接在网络中
20,000 个区域
10,000 个用户
4000 个分区

该系统可以通过传统的本地控制台、触摸界面和操作台进行操作。

Sinteso 是一种火灾探测系统,具有各种可寻址的紧凑型模块化控制面板,支持 252 到 5,000 个地址。该系统可以通过集成的灭火控制进行扩展,并允许使用光纤连接在单个系统内联网多达 64 个控制面板。
该产品组合包括各种设备,例如:

循环发声器,
特殊回路探测器(例如线性烟雾探测器、火焰探测器、吸气探测器)。

该系统还可以连接到西门子云服务,确保安全的数据传输并实现远程监控。

壁挂式控制显示屏,蓝墙上带有示意图面板、两台显示器、传感器、按钮和安全摄像头。

车载充电器

这个 车队的脱碳 这一过程影响着越来越多的波兰公司。在 数字体验实验室,我们将演示最新技术如何简化安装和使用 电动汽车充电器。

通过应用程序进行功率调节,将充电器与 建筑物管理系统,并使用授权 卡或智能手机 只是我们充电解决方案的部分功能。

在数字体验实验室,我们不仅展示这些技术的功能,还帮助企业选择根据其特定需求和能力量身定制参数的充电解决方案。

增强现实

Select...
Sidiro AR

增强现实中的开关设备

SidiRoar 是一款免费的移动应用程序,支持设计和生产过程 低压开关设备 使用 增强现实。它是由技术支持部门的波兰西门子软件团队开发的。

在开关设备生产中使用数字化可以显著提高效率,减少错误,并促进与客户的技术讨论。通过使用准确的,可以进一步简化此过程 三维模型 由开关设备技术供应商提供。结合增强现实,面板制造商可以直接在车间中展示这样的模型,并精确验证应该如何组装结构和安装在里面的设备。

三维模型还可以在制造之前验证开关设备的正确配置和设计,以防止潜在的碰撞。因此,可以避免与返工相关的额外成本。 SidiRoar 允许面板制造商使用其可视化开关设备 实际尺寸 随时随地。

每个用户都有一个 个性化账户,用于增强现实可视化的 3D 模型被分配给该模型。这使西门子能够获得认证 SIVACON 开关设备面板制造商 使用增强现实技术对订购的开关设备进行可视化。