跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
学术的

工程时光

通过我们面向中学教育工作者和学生的在线 STEM 学习计划 “工程一小时” 激励学生探索工程学。

已经是《工程一小时》的用户了吗?

登录以访问您的账户。

工程时光

向中学生介绍 STEM 中的 E

《工程时光》是对预计的工程师短缺的直接回应,旨在激励中学生考虑从事工程职业的可能性。否则,当学生上高中时,许多人已经基于对该领域的常见误解决定不选择工程学。

《工程一小时》是一项引人入胜的在线学习计划,它使教育工作者能够向学生介绍工程学,其大小合适的学习内容可以在短短一小时内完成,也可以轻松延长以支持整整一个学期。

使用视频、真实示例、挑战和三维模拟,学习材料鼓励学生探索工程概念和职业。挑战可以鼓励深度思考和解决问题,并可以离线扩展以获得动手体验。

学生可以通过跨学科学习材料自信地发展自己的科学、技术、工程和数学 (STEM) 身份。这使学生能够建立符合核心学术标准的 STEM 能力。

探索工程学

通过灵活的学习模块和真实的声音将工程学变为现实,因此学生可以探索工程学科和 STEM 职业道路。

像工程师一样思考

学生探索当今专业人员采用的各种工程设计流程和思维方式,以创建改善世界的解决方案。

成为问题解决者

动手设计挑战赛向学生介绍工程原理,鼓励创造性地解决问题,以开发新的想法和概念。

到目前为止,在K-12教室中,STEM中的E尚不为人所知。《工程一小时》弥合了这一早该出现的差距,为教育工作者和学生提供了一个参与工程的强大平台。
扬·莫里森, 创始人兼首席执行官, STEM 卓越教学研究所

赋能 STEM 教育工作

Select...

全面的 教师指南 包含帮助教育工作者入门,每个学习模块都包括 教学计划 提供建议的范围和顺序选项,因此教师可以根据班级规模、时间表和兴趣调整实施方案。学习成果、材料清单和评估材料也包括在内。

与西门子的 K-12 Community 建立联系

与准备合作并建立职业发展关系的全球教育工作者社区分享您的专业知识、提问并寻找答案。

Siemens Community 成员在线交流。

由世界领先的 EdTech 社区认证

《工程一小时》已通过1edTech认证,符合其严格的数据保护和隐私标准。这一认可凸显了我们作为EdTech社区值得信赖的技术提供商的地位。

1edTech 可信应用程序认证