我们协调经济、生态和社会要求,直面我们的社会责任。我们使用技术进步和创新解决方案来最大限度地减少我们的业务活动对环境的负面影响。同时,我们通过最大限度地利用有价值且通常昂贵的原材料来确保我们的长期竞争力。
在 Siemens,我们提供全面的专业知识,全部集中在一处。我们提供有竞争力、环保的产品设计、更高的资源效率、环境风险评估和建议,以及法律确定性支持。

世界的变化越来越快,而且现在也在变化。它每天都在发生。我们的客户、员工和社会正面临着越来越多的挑战。我们致力于保护环境、保护自然资源、促进员工的健康和绩效,并确保安全的工作条件。
EHS 不仅仅是满足合规要求、法律、法规或行业标准。这是关于将EHS理解为整体业务战略的重要驱动力。我们这样做是基于公司的价值观:负责任、卓越和创新。
我们的EHS专家定期在各种媒体上发表专业文章,并通过讲座或小组讨论分享他们的经验。浏览我们的馆藏,获得深入的第一手见解,了解我们如何在企业背景下推进安全、健康和环境保护。
环境保护、健康管理和安全在 Siemens 有着悠久的传统。Werner von Siemens已经是他那个时代的先驱者,他很早就意识到了参与这些领域的重要性。在这里深入了解西门子的企业历史,了解 EHS 是如何随着时间的推移而演变的。
了解德国西门子当前的 EHS 举措。详细了解我们为可持续的未来和员工的福祉而制定的创新计划。
176 年来,我们一直在开发创新技术,以应对我们这个时代的挑战,改善数十亿人的生活。凭借我们的整体可持续发展方针, 学位框架,我们在气候保护、资源管理、多样性、健康、安全和公司治理等领域设定了明确的目标。《2024 年可持续发展报告》展示了我们如何与员工和合作伙伴一起实现这些目标、取得进展并对社会和环境做出积极贡献。
作为全球参与者,我们对人口变化、气候变化和有限资源等全球性挑战负有特殊责任。自1971年以来,环境保护一直是我们的重点。
我们协调经济、生态和社会要求,直面我们的社会责任。我们使用技术进步和创新解决方案来最大限度地减少我们的业务活动对环境的负面影响。同时,我们通过最大限度地利用有价值且通常昂贵的原材料来确保我们的长期竞争力。
在 Siemens,我们提供全面的专业知识,全部集中在一处。我们提供有竞争力、环保的产品设计、更高的资源效率、环境风险评估和建议,以及法律确定性支持。


通过循环经济保护自然资源
循环经济的目标是通过尽可能高效地关闭材料和能源循环来保护自然资源。这个过程从产品设计开始。在加工的每个阶段,材料的使用方式都要最大限度地减少残留浪费并保持闭环系统。经过长时间的使用寿命,最终产品几乎可以完全回收利用,从而将很大一部分原材料保留在生产周期内。通过支持这种方法,我们为保护我们的环境做出了贡献。

迈向零废弃物——慕尼黑佩拉赫工厂的废物分类
我们非常重视废物和资源管理。在人口快速增长和资源日益稀缺的世界中,这个问题变得越来越重要。这就是为什么我们将废物管理作为全球EHS环境计划的关键组成部分的原因。
我们的目标是确保没有废物进入垃圾填埋场,但仍处于经济周期内。慕尼黑佩拉赫工厂的回收率为99%,正在顺利实现这一目标。

一些包装、电器和电池含有有害物质,释放后会污染环境。它们还包含宝贵的资源,可以通过回收再利用。因此,电器销售点有义务收回旧电器,我们的客户还可以退回包装、电器和电池,以实现资源节约型处置。
一个简单的事实是,健康的工作环境是员工满意、积极进取和富有创造力的先决条件。
我们将公司的健康活动与当今工作世界的要求保持一致,并不断改善职业健康管理。
我们的工作场所健康促进可以增强公司员工的身心健康,提高长期动力,降低疾病成本,改善雇主形象并提高竞争力。我们依靠有计划的方法,支持实施当地的要求,以适当的手段促进健康问题。

我们致力于将促进和增强人的能力整合为企业战略不可或缺的一部分。这种方法也得到了外部的认可和赞赏。
经过全面而成功的企业健康审计,我们被确认为职业健康管理领域的领导者,该审计促成了2022年企业健康奖的颁发。
我们的工作场所健康宣传是根据西门子员工的需求量身定制的,并提供广泛的计划和预防措施。特别是在复原力和心理健康领域,我们做出了重大贡献。我们知道,投资同事是我们能对公司进行的最有价值的投资。

德国的就业话题正在发生根本性的变化,职业医学必须适应这些新需求。这些接口被称为 Work 4.0 和 Medicine 4.0。
健康的工作环境对于满意、积极进取和富有创造力的员工至关重要,因此对于公司的竞争力至关重要。
医疗服务提供法定职业健康服务,管理与工作场所健康有关的所有问题。此外,我们还与其他 EHS 专业领域密切协调,为促进、预防、维护和恢复员工健康制定和实施量身定制的概念。

我们致力于提高动力和绩效,我们有信心通过鼓励员工采取健康的生活方式来实现这一目标。
Health Promition的专家随时准备通过促进体育活动、健康的工作环境、营养和心理健康领域的计划为员工和管理人员提供建议和支持。我们认为,全面的预防方法是成功的关键。
通过培养健康技能和加强个人责任,我们确信我们可以使员工成功应对工作世界中当前和未来的挑战。
从长远来看,我们将维持、恢复和促进员工、经理和团队的动力、绩效和心理健康。
社会咨询服务为员工提供保密支持,帮助他们应对心理压力、工作与生活平衡和改变生活的事件。它就健康的领导力、工作场所冲突等主题提高认识并向管理人员提供建议,并在困难情况下提供指导。

优先考虑工作场所的健康至关重要。是时候谈论心理健康了。我们需要对精神疾病持开放态度,而不是将其隐藏。
四分之一的成年人患有精神疾病。70%的受影响者由于害怕偏见和污名化而不寻求帮助,这是不可接受的。许多受影响者害怕被视为不可靠、无法再应对或无法表现,这使许多受影响者无法公开谈论自己的疾病。
我们致力于消除工作场所对心理健康的污名。开放的方法可以帮助人们管理现有的精神疾病,并尽早发现和预防压力。作为职业健康管理的一部分,Siemens 为经理和员工提供了一系列资源。
Werner von Siemens是一位先驱,他在引入法定健康保险前30年为公司员工投保了健康、死亡和伤残基金。1872 年,他创立了 “养老金、寡妇和孤儿基金”,从而为 Siemens Health Management 奠定了基础。

Werner von Siemens知道,促进工作场所的健康和安全对员工的福祉至关重要。1888 年,他任命弗里德里希·科尔特博士为公司医生,为当今的医疗服务奠定了基础。

我们明确承诺确保员工的安全和保护。我们的奉献远不止是遵守法律法规和西门子规范。
我们必须安全地处理潜在危险,以避免任何与工作相关的疾病或伤害。我们的专家与其他EHS专业部门密切合作,支持经理和员工制定预防事故和降低技术、环境和健康风险的措施。


我们将使组织更具弹性。怎么样?通过赋予员工和领导者改善自身福祉的能力,为世界各地的其他人提供获得创新的医疗保健解决方案的机会。
1901 年夏天,西门子迈出了决定性的一步,在韦斯滕德电缆厂建立了工程消防队,从而为确保员工安全开创了至关重要的先例。

致力于可持续的未来,承担责任,与我们一起为客户、员工和社会创造附加价值。在西门子,我们还提供广泛的好处。
我们正在不断扩大我们的 EHS 团队。如果目前没有合适的空缺职位,请稍后再来。
在这里,您将找到有关环境保护、健康管理和安全 (EHS) 的常见问题的答案。