在国防环境中,安全态势由 OT 系统的资产、依赖关系和运营限制所决定。曝光出现在这些元素相交的地方,没有足够的能见度。
有针对性的 OT security assecurity assecurity 评估明确了这一风险,揭示了攻击路径和控制漏洞,这些都是操作上至关重要的,可以在现有限制条件下加以解决。
观看视频,了解网络安全评估如何作为组织安全之旅的关键第一步!
在国防环境中,安全态势由 OT 系统的资产、依赖关系和运营限制所决定。曝光出现在这些元素相交的地方,没有足够的能见度。
有针对性的 OT security assecurity assecurity 评估明确了这一风险,揭示了攻击路径和控制漏洞,这些都是操作上至关重要的,可以在现有限制条件下加以解决。
观看视频,了解网络安全评估如何作为组织安全之旅的关键第一步!
您的环境专为确定性操作和受控变更而设计。可用性是生产要求。Security 必须适应您的生产限制。计划外停机或变更是不可接受的。
互联的 IT 和 OT 支持远程访问、供应商和数据操作。这是必不可少的,但它会扩大你的攻击面。传统依赖关系和有限的补丁窗口限制了应用安全控制的速度。
在您的环境中,网络事件不会停留在 IT 中。一旦OT受到影响,质量、安全、认证和产出就会受到威胁。恢复遵循运营和验证限制,而不是标准的IT时间表。

车间环境已经从孤立的系统演变为高度复杂的网络,缺乏对互联资产和正常通信模式的可见性。OT 现在面临复杂的攻击,包括针对生产系统的未修补漏洞。
如果不全面了解网络流量、资产配置和系统漏洞,就不可能检测出表明攻击或配置错误的异常行为。SINEC Security Monitor 通过专为 OT 环境设计的分布式架构提供持续的可视性和威胁检测。该解决方案完全本地运行,无需互联网连接,可确保隔空生产网络保持隔离。
成果:实时可见性可在生产中断之前进行威胁检测、持续的漏洞管理、监管合规文档以及支持故障排除和优化的运营见解。
现代生产需要通过固定网络、无线系统、远程访问和云邻接服务进行安全连接。Security 必须独立于物理拓扑。
基于身份和策略的通信可在参与者之间建立加密的、明确管理的连接,从而在不必要地暴露系统的情况下实现横向和纵向数据流动。
成果:无需更换现有基础设施即可支持现代生产的安全连接。

生产系统持续交换关键数据:PLC 与 SCADA 服务器通信,HMI 显示实时过程信息,工程工作站下载控制程序,MES 系统提取生产数据。未加密的通信会将敏感的制造参数、专有控制逻辑和质量规格暴露在拦截和操纵之下。
与 TIA Portal 和 S7-1500/1200 G2 的安全通信通过认证和加密提供完整性。端到端加密保护工程系统、控制器和 HMI 工作站之间的数据流。
成果:保护通信,防止数据盗窃和操纵,维护生产完整性和知识产权机密性。