跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Nespresso 和 Siemens:智能制造

Nespresso,欢迎来到您的数字空间!加速更智能、更具成本效益的咖啡机创新。减少浪费,降低成本,简化流程,满足不断变化的客户/可持续发展需求。让我们在全球范围内创造卓越、高效、可持续的咖啡体验。

聪明、精益。非凡的咖啡体验。

优质的咖啡需要精度、工艺和创新。过时的流程和不断上涨的成本阻碍了发展势头。产品生命周期的数字化可以减少原型设计,减少效率低下现象,并更快、更可持续地交付卓越的咖啡机。

50% 缩短了原型制作时间

奥林匹亚快车将原型设计时间缩短了50%,为创新腾出了资源。简化设计和消除迭代加速了产品开发,保持了精度和工艺。(奥林匹亚快车)

50% 将开发时间缩短一半

Fiorenzato使用数字设计和自动化将产品开发时间缩短了50%。更快的原型设计和简化的生产加速了创新,同时保持了高质量。(菲奥伦扎托)

33% 缩短了启动时间

BSH 优化了流程规划,将工业工程师的上手时间缩短了 33%。这提高了生产准备程度、员工效率并降低了运营成本,从而实现了有效的扩展。(BSH 家用电器)

精准而有针对性地酿造创新

创造下一代咖啡机需要的不仅仅是新想法。它需要速度、准确性和高效的流程。断开的工作流程会减缓进度并增加成本。Siemens 提供了一种综合数字化方法,可简化设计、优化生产和扩大可持续性,在不牺牲质量的情况下更快地获得结果。

认识您的 Siemens 团队

我们在每个地区、国家和业务部门为您提供支持。下面,您将找到与奈斯派索制造商合作的西门子专业专家。

马里奥·沃尔夫的头像

马里奥·沃尔夫

高级客户经理

mario.wolff@siemens.com

Rob Goertz 的头像

Rob Goertz

技术账户经理

rob.goertz@siemens.com

夏洛特·沃尔夫博士的头像

夏洛特·沃尔夫博士

技术账户经理

charlotte.wolf@siemens.com

Nespresso:通过创新提高效率和可持续性

数字化设计、产品生命周期管理和生产流程有助于咖啡机制造商减少浪费、提高可持续性、削减成本并加快市场准入。以可持续和有利可图的方式提供备受喜爱、精心设计的咖啡体验。

Select...

从设计到交付,加速创新、加快并更快地实现可持续发展:

  • 通过数字同步的全球项目管理,缩短开发周期,提前几周启动。
  • 通过为所有产品数据提供集中的实时中心来避免代价高昂的返工——每个团队都清晰、可访问且可靠。
  • 将合规性直接纳入日常工作流程,确保您的产品始终符合全球标准,无需人工干预。
  • 通过数字化工作流程、减少浪费和快速实现环境目标,精确衡量可持续发展的影响。

探索综合生命周期管理

探索项目管理

探索产品生命周期管理

在使用 Teamcenter 的第一年,我们采用了多种定制设计建造了 15,000 多台机器。我坚信,如果没有数字化转型,我们就无法做到这一点。
马塞尔·伦登曼, 共同所有人兼首席执行官, 赤道

经常问的问题

了解更多

观看

视频 | BSH 家用电器使用 Teamcenter Easy Plan 进行生产规划

网络研讨会 | 提高制造业的运营效率

网络研讨会 | 专家讨论:通过集成的生命周期管理实现卓越

阅读

电子书 | 加快家用电器行业的创新

分析师报告 | 如何采用多学科方法进行产品开发

电子书 | 加快家用电器行业的创新

联系我们的专家

集成的生命周期管理

试试我们的 30 天综合生命周期管理 CPR 试用版

优化从概念到发布的产品开发。借助西门子的综合生命周期管理,连接团队、简化工作流程并缩短上市时间。

两个人在电脑上工作。

根据 G2 的说法,Teamcenter 是 #1 PLM 软件

根据客户的评论,G2将Teamcenter评为适用于任何规模公司的最佳PLM软件。查看 PLM 软件比较网格以了解更多信息。

职业商人带着公文包和职业服装自信地站在公司总部前。

顶级 PLM 软件领导力认可

Teamcenter 被 Forrester Research 认可为 PLM 领域的领导者。

在《Forrester Wave™:离散制造商产品生命周期管理,2023年第一季度》报告中,Teamcenter在更多标准方面获得了尽可能高的分数,超过了任何其他评估供应商。

Forrester Wave 领军者 2023 年分立制造商 PLM 颁奖旗帜。