Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Optimizacija malih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Energetski efikasna oprema i najsavremeniji sistem kontrole prilagođen korisniku smanjuju radno opterećenje zaposlenih i štede novac za opštinu kroz niže troškove energije. Prava dobitna za životnu sredinu, ljude i opštinu.

Ledeno je hladno jutro u maloj opštini Prosselsheim, samo nekoliko kilometara severoistočno od grada Vircburg u Nemačkoj. Tim iz SudVasser-a, opštinskog i industrijskog dobavljača komunalnih usluga za vodu i otpadne vode, sarađuje sa Siemensom na zameni sistema za praćenje nivoa u stanici za usisavanje kanalizacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Prosselsheim. Novi radarski merač nivoa kontinuirano će nadgledati nivo u pumpnoj stanici i prenositi očitanja u SIMATIC WinCC Unified kontrolni sistem za dokumentaciju, vizualizaciju i arhiviranje. Ovo rešenje će omogućiti Elmaru Schollu, koji radi za opštinu Prosselsheim, da u bilo kom trenutku prilagodi preklopne tačke za kanalizacione pumpe i optimizuje performanse dizalice - uključujući i dok ste u pokretu ili kod kuće, zahvaljujući fleksibilnom daljinskom pristupu putem veb pregledača.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Estenfeld Prosselsheim Vazdušni snimak
Udarac iz glave Michaela Vernera

Od devedesetih do 2024. godine

Radarski merač nivoa najnoviji je dodatak jedinicama za prečišćavanje otpadnih voda u malom postrojenju sa kapacitetom prerade od samo 1.500 ekvivalenata stanovništva. Biljke slične veličine mogu se naći širom Nemačke - a početna situacija pre nadogradnje takođe je bila prilično tipična za takve biljke, kako se priseća inženjer SudVasser-a Michael Verner: „Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda pušteno je u rad 1993. godine. Trideset godina kasnije, mnoge jedinice instalirane u fabrici više nisu bile u skladu sa današnjim standardima efikasnosti, a tehnologija upravljanja takođe je pokazivala svoju starost.“ Zbog toga je Prosselsheim ugovorio Sudvasser da izvrši kompletan remont postrojenja: „U suštini smo ažurirali svu tehnologiju procesa i upravljanja sa najsavremenijim sistemima.“

Zahtevi: Pouzdanost, efikasnost i jednostavnost rada

Proselsheim je mala opština, a vreme i osoblje za rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su oskudni resursi. Prilikom odabira odgovarajućeg kontrolnog sistema, pouzdanost je bila ono što se najviše računalo, kaže Scholl, koji radi za odeljenje za infrastrukturne usluge opštine: „Nadgledanje i rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda samo je jedna od mojih odgovornosti. Na licu mesta sam samo radi dnevnih merenja i pregleda; ostatak vremena treba mi da postrojenje radi u automatskom režimu što je više moguće i da pruži najbolje rezultate uz minimalno ulaganje vremena.“

Estenfeld Prosselsheim postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Portret Elmar Scholl
Panel lokalnog operatera postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Estenfeld Prosselsheim

Ubedljiv paket za kontrolni sistem

Izbor pravog sistema kontrole za postrojenje nije bio samo pitanje cena za Prosselsheim i Sudvasser, „iako je to, naravno, važan aspekt za male opštine,“ kaže Verner. Za Scholla, odlučujući faktor bile su pozitivne povratne informacije od operatera u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda zajednice u blizini Prosselsheim: „Pitali smo tamošnje operatere da li su zadovoljni rešenjem, posebno kada postoji problem. Ono što su nam rekli je da Siemens pruža izvanrednu podršku kao projektni partner: jedan telefonski poziv i problem se rešava. Na kraju, Siemensov paket modernizacije odgovara računu, a Siemens je osvojio ugovor za isporuku i integraciju električnih i kontrolnih sistema - „i to je bila ispravna odluka,“ potvrđuje Verner.

Sve radnje operatera izgledaju i osećaju se isto na računaru, panelu lokalnog operatera ili mobilnom uređaju.

Pouzdan nadzor i dokumentacija na licu mesta i na daljinu

Od 2023. godine postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Prosselsheim koristi integrisano rešenje za sistem upravljanja i automatizaciju postrojenja kompanije Siemens. Daljinski distribuirani sistemi, kao što je rezervoar za prelivanje atmosferske vode, povezani su sa kontrolnim sistemom i sistemom daljinskog održavanja putem sigurnog pristupa mobilnoj mreži zasnovanoj na VPN (Virtual Private Netvork) koristeći Telecontrol Server Basic, osiguravajući da ni ovde nema prekida sistema. Sve operacije se mogu nadgledati i kontrolisati SIMATIC WinCC Unified, uključujući i preko mobilnog tablet računara. Daljinski pristup zahteva samo veb pregledač, tako da rešenju nije potrebno održavanje, a integrisane funkcije sajber bezbednosti osiguravaju siguran daljinski pristup, što je neophodno za svaki kritični infrastrukturni sistem.

Muškarac srednjih godina gleda tabletu.
Estenfeld Prosselsheim postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Analiza ponašanja postrojenja

Besprekorna modernizacija u samo jednom danu

Siemens je dizajnirao rešenje za Prosselsheim da služi kao vrsta nacrta za druga mala postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Standardizovane i harmonizovane komponente podržavaju jednostavnu modernizaciju sistema upravljanja i automatizacije, obećanje koje je Siemens mogao u potpunosti ispuniti u Prosselsheimu, kako se Scholl seća: „Puferiranje vode nekoliko dana nije opcija za našu fabriku, pa je modernizacija morala da se odvija tokom tekućeg rada.“ I upravo je ovako došlo do promene: „Za samo jedan dan posada je izvadila stari kabinet, stavila novi i povezala sistem, a uveče istog dana postrojenje je bilo pokrenuto. Skini šešire!“

Glatka tranzicija

Prelazak sa starog sistema na novi bio je jednako gladak za Scholla. Sve radnje operatera izgledaju i osećaju se isto na računaru, panelu lokalnog operatera ili mobilnom uređaju, što sistem čini vrlo intuitivnim: „Zaista je vrlo lako raditi u sistemu i, na primer, prilagoditi postavljene tačke,“ kaže Scholl. „Prijavljujem se, kliknem jednom i znam šta moram da uradim. Nije potreban kurs obuke.“ Intuitivno rešenje zahteva minimalan napor za obuku, tako da kolege mogu lako popuniti Scholl kada je to potrebno. Annika Schultheiß, tehničar za prečišćavanje vode u Sudvasser-u, to potvrđuje. Ona podržava osoblje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uključujući Scholl, sa optimizacijom na licu mesta, a takođe voli da radi sa SIMATIC WinCC Unified: „Mogu, na primer, lako pratiti ponašanje sistema koristeći prikaz trenda - modifikacije koje smo napravili, promene u postrojenju, ishod.“

Mobilna operacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Estenfeld Prosselsheim
Rezervoari postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Estenfeld Prosselsheim

Transparentnost podržava optimizaciju procesa

A rezultati projekta modernizacije su već impresivni: sama zamena starih procesnih jedinica štedi oko 500 kVh energije za opštinu dnevno. „To mi je već zaslužilo pohvale od gradonačelnika,“ kaže Scholl sa osmehom. Svi podaci o potrošnji energije beleže SENTRON PAC uređaji i prenose u kontrolni sistem. Poboljšana transparentnost sa novim sistemom upravljanja pomoći će Schollu i Schultheißu u budućim optimizacijama procesa: „Radimo na daljem poboljšanju performansi tretmana i energetske efikasnosti,“ kaže tehničar.

Automatsko obaveštavanje i upozorenja

Ako nešto ne funkcioniše kako je planirano u fabrici, Scholl se automatski obaveštava putem tekstualne poruke. Uskoro će ovo obaveštenje biti dopunjeno Aplikacija Alarm Control Center iz Siemens Solution Partner Alarm IT Factory. Aplikacija šalje relevantna obaveštenja, statuse poruka i dostupnost tima navedenim primaocima. Još jedna zgodna karakteristika: noćna upozorenja visokog prioriteta pokreću melodiju zvona na mobilnom telefonu koja se ponavlja dok se poruka ne prizna.

Sistem kontrole postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Estenfeld Prosselsheim

Regulatorno izveštavanje sa malo više od klika mišem

Kombinovanje kontrolnog sistema sa dodatkom VinCC PM-ANALIZA takođe zamenjuje naporno održavan dnevnik rada zasnovan na papiru. Svi podaci se snimaju digitalno, tako da Scholl može pratiti i analizirati podatke iz različitih izvora, uključujući rezultate ručnih sondi i merenja. Jedna karakteristika koja značajno smanjuje opterećenje je stvaranje obaveznih izveštaja za DVA (Nemačko udruženje za vodu, otpadne vode i otpad) i prenos preko DaBai interfejsa. Scholl je posebno zahvalan za ovu funkciju: „Ranije smo zabeležili vrednosti procesa u naš dnevnik i morali smo ručno da sastavimo i analiziramo te vrednosti, što je trajalo dva ili tri dana. I, naravno, dogodile su se greške u proračunu i greške.“ Sada izveštavanje u skladu sa DVA-om traje samo četiri ili pet sati: Svi podaci se sastavljaju u odgovarajućem šablonu jednim klikom. Jedino što preostaje je da proverite izveštaj i pošaljete ga upravi za vodu.

Poboljšano razumevanje procesa lečenja

Za Vernera, prednosti novog kontrolnog sistema protežu se dalje od poboljšanja svakodnevnog rada i efikasnosti postrojenja; sistem takođe omogućava operaterima bolji pristup postrojenju i podacima iz postrojenja, bez potrebe za skupim senzorima. „Možete učiniti više sa podacima koje imate. To vam omogućava da bolje kontrolišete proces lečenja. To daje operatorima samopouzdanje da testiraju nove strategije - i na taj način novi sistem kontrole dovodi do boljeg razumevanja procesa lečenja u celini.“ Integracija stanice za podizanje takođe će bez sumnje doprineti ovom poboljšanom razumevanju. Poziv za podnošenje tendera za nadogradnju preostalih udaljenih stanica već se priprema, kaže Verner, „i bilo bi lepo kada bi Siemens obezbedio i te ugovore.“

Nacrt za male kanalizacione postrojenja

Siemens podržava modernizaciju i automatizaciju malih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda poput objekta Prosselsheim sa sveobuhvatnim hardverskim i softverskim paketom koji sadrži sve potrebne komponente za transparentan rad postrojenja: SIMATIC WinCC Unified kao sistem upravljanja i kao drugi nivo rada preko operativnih panela, SIMATIC kontroleri za automatizaciju postrojenja, SENTRON PAC sistemi za nadzor energije, telekontrol i VinCC dodatak PM-ANALYSIS za analizu podataka i izveštavanje u skladu sa DVA-om. Paket se lako može prilagoditi specifičnim zahtevima i u potpunosti je dizajniran TIA Portal. Da bi dodatno pojednostavio projektni inženjering, Siemens korisnicima pruža besplatan primer aplikacije. Operatori postrojenja i sistemski integratori tako imaju koristi od sveobuhvatnog rešenja sa odličnim odnosom cene i performansi.

Primer primene postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Estenfeld Prosselsheim