Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Жилой комплекс Деннлерштрассе

Устойчивое отопление в существующих зданиях

Жилой комплекс, принадлежащий пенсионному фонду швейцарских компаний Siemens и расположенный на Деннлерштрассе в Цюрихе, открывает новые горизонты: недавно комплекс перешел на отопление с нейтральным выбросом CO2.

В начале 2000-х годов на месте бывшего приусадебного участка был построен жилой комплекс Dennlerstrasse в Цюрихе-Альбисридене. Комплекс, принадлежащий Пенсионный фонд Siemens Он был спроектирован известным цюрихским архитектором Тео Хотцем и состоит из двух зданий с террасами и пяти отдельно стоящих зданий. Даже спустя примерно 20 лет комплекс в целом соответствует действующим стандартам эффективности.

Однако, будучи собственником, Пенсионный фонд Siemens выявил потенциал оптимизации в сфере энергоснабжения. Технико-экономическое обоснование показало, что плоская крыша длиннорядного здания хорошо подходит для солнечной системы. Таким образом, уже в 2024 году было установлено 352 фотоэлектрических модуля. Несколько более масштабный проект реконструкции возник в области теплоснабжения комплекса.

Наше расследование показало, что муниципальная сеть не сможет обслуживать район Деннлерштрассе в ближайшие годы. Поэтому нам пришлось разработать отдельное решение для этого региона
Штеффен Ринглау, Инженер-энергетик и руководитель проекта, Siemens Швейцария

Альтернатива возобновляемой энергии

Поскольку стратегия Пенсионного фонда Siemens в сфере недвижимости предусматривает замену отопительных систем на ископаемом топливе в существующих объектах решениями с нулевым уровнем выбросов в конце их жизненного цикла, о замене газовых котлов «один на один» не могло быть и речи. Пенсионный фонд Siemens поручил Siemens определить, спланировать и внедрить возобновляемая альтернатива. Сначала был рассмотрен самый очевидный вариант: подключение к сети централизованного теплоснабжения.

dennlerstrasse-technischer-speicher original

Усовершенствованная система отопления с максимальной надежностью питания

Эксперты Siemens из Устойчивое развитие умной инфраструктуры разработала усовершенствованную концепцию отопления, которая обеспечивает разумное расширение существующих систем и максимальную надежность поставок. Учитывая городское местоположение, необходимо было учитывать различные требования, включая правила создания сельских районов. Цель состояла в том, чтобы разработать практичное и устойчивое решение для производства тепла из возобновляемых источников.

164 квартиры, которые ранее отапливались тепловым насосом с базовой нагрузкой и газовыми котлами, теперь оснащены двумя высокопроизводительными тепловыми насосами для грунтовой воды общей тепловой мощностью около 600 кВт. Эта модернизация системы была дополнена установкой 18 новых наземных зондов, которые вместе с существующими 17 зондами обеспечивают надежное теплоснабжение. Для гидравлического разделения водяных контуров между источниками тепла и тепловым насосом был установлен технический резервуар для хранения, что позволило уравновесить колебания давления, температуры и расхода.

Центральным компонентом проекта является воздушный теплообменник на крыше Деннлерштрассе, который служит дополнительным источником тепла для тепловых насосов и способствует регенерации грунта. Это обеспечивает долгосрочную эффективность тепловых насосов. Выработанное тепло поступает в новую локальную тепловую сеть, которая эффективно и равномерно снабжает все семь зданий комплекса.

Вот как работает декарбонизация

Этот ориентированный на будущее проект эффективен как с экологической, так и с экономической точки зрения: ежегодная экономия эксплуатационных расходов в размере около 25 000 швейцарских франков принесет пользу как Пенсионному фонду Siemens, так и резидентам. Проект демонстрирует, как можно модернизировать отопительную систему в существующем здании, которая, помимо энергоснабжения, не требует ремонта, и что действительно существуют реальные варианты решения такой сложной задачи, как декарбонизация. Для мониторинга эффективности и энергопотребления в рамках проекта была установлена современная система мониторинга энергопотребления от Siemens. Это позволяет контролировать и обеспечивать производительность системы.

Благодаря этой модернизации Пенсионный фонд Siemens дает четкий сигнал об устойчивом развитии и демонстрирует, как технологические инновации могут способствовать созданию более экологичного и экономически стабильного будущего.

dennlerstrasse-luftwaermetauscher original

Контакт

Для получения дополнительной информации или запросов, пожалуйста, свяжитесь с Штеффен Ринглау.