Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Ilustrație a unui glob teal și bleumarin pe un fundal gradient.

EHS. Împreună pentru un viitor sigur și durabil

Protecția mediului, managementul sănătății și siguranța

Lumea se schimbă din ce în ce mai repede - și se schimbă acum. Se întâmplă în fiecare zi. Clienții, angajații și societatea noastră se confruntă cu un număr tot mai mare de provocări. Ne angajăm să protejăm mediul, să conservăm resursele naturale, să promovăm sănătatea și performanța angajaților noștri și să asigurăm condiții de muncă sigure.

EHS înseamnă mai mult decât îndeplinirea cerințelor de conformitate, a legilor, reglementărilor sau a standardelor din industrie. Este vorba despre înțelegerea EHS ca un motor important al strategiei generale de afaceri. Și facem acest lucru pe baza valorilor companiei: responsabilă, excelentă și inovatoare.

E Protecția mediului

Este vorba despre mediu

Sustenabilitate, eficiență a resurselor și protecția mediului prin tradiție.

H Managementul sănătății

Totul despre sănătate

Sănătatea fizică și mentală ca o condiție prealabilă pentru bunăstare și motivație într-un mediu de lucru productiv.

S Siguranță

Este vorba despre siguranță

Siguranța este o sarcină corporativă, responsabilitatea socială este un factor de succes, iar succesul este un factor de responsabilitate.

Știri EHS

Experții noștri EHS publică în mod regulat articole profesionale în diverse mass-media și își împărtășesc experiențele prin prelegeri sau discuții de grup. Explorați colecția noastră pentru a obține informații aprofundate, de primă mână și pentru a afla cum promovăm siguranța, sănătatea și protecția mediului într-un context corporativ.

EHS de-a lungul veacurilor

Protecția mediului, managementul sănătății și siguranța au o tradiție îndelungată la Siemens. Werner von Siemens a fost deja un pionier al timpului său și a recunoscut de la început importanța implicării în aceste domenii. Scufundați-vă aici în istoria corporativă Siemens și aflați cum a evoluat EHS de-a lungul timpului.

Raportul de sustenabilitate 2025: Responsabilitatea pentru un viitor mai bun

De peste 176 de ani, dezvoltăm tehnologii inovatoare pentru a face față provocărilor timpului nostru și pentru a îmbunătăți viața a miliarde de oameni. Prin abordarea noastră holistică a sustenabilității, Cadrul DEGREE, stabilim obiective clare în domeniile protecției climei, managementului resurselor, diversității, sănătății, siguranței și guvernanței corporative. Raportul Sustainability Report 2025 arată modul în care implementăm aceste obiective, facem progrese și aducem o contribuție pozitivă la societate și mediu împreună cu angajații și partenerii noștri.

Protecția mediului

În calitate de jucător global, avem o responsabilitate specială pentru provocările mondiale, cum ar fi schimbările demografice, schimbările climatice și resursele limitate. Protecția mediului a fost un obiectiv central pentru noi încă din 1971.

Armonizăm cerințele economice, ecologice și sociale și ne îndeplinim responsabilitatea socială. Folosim progresul tehnologic și soluții inovatoare pentru a minimiza impactul negativ al activităților noastre de afaceri asupra mediului. În același timp, ne asigurăm competitivitatea pe termen lung, profitând la maximum de materii prime valoroase și adesea costisitoare.

La Siemens, oferim o gamă cuprinzătoare de expertiză, toate într-un singur loc. Oferim un design de produs competitiv, ecologic, eficiență îmbunătățită a resurselor, evaluare și consiliere cu privire la riscurile de mediu și sprijin pentru securitatea juridică.

A person standing in front of a building with a Siemens logo and text
O copertă de broșură pentru eforturile Siemens de protecție a mediului în 1971.

50 de ani de protecție a mediului

În urmă cu cincizeci de ani, conducerea Siemens a stabilit cursul pentru o politică corporativă care recunoaște responsabilitatea sa față de oameni și mediu prin înființarea unui departament pentru protecția mediului.

A diagram of a geometric shape with a curved line and a straight line intersecting at a point.

Conservarea resurselor naturale printr-o economie circulară

Scopul unei economii circulare este de a conserva resursele naturale prin închiderea ciclurilor materiale și energetice cât mai eficient posibil. Acest proces începe cu proiectarea produsului. În fiecare etapă a procesării, materialele sunt utilizate într-un mod care minimizează deșeurile reziduale și menține sistemele cu buclă închisă. După o durată lungă de viață, produsul final poate fi reciclat aproape în întregime, păstrând o parte semnificativă a materiilor prime în ciclul de producție. Sprijinind această abordare, contribuim la protejarea mediului nostru.

The image shows a close-up of a person's face with a serious expression, wearing a black shirt and a white mask.

Către zero deșeuri - separarea deșeurilor la uzina din Munchen Perlach

Luăm foarte în serios gestionarea deșeurilor și a resurselor. Într-o lume cu o populație în creștere rapidă și resurse din ce în ce mai rare, această problemă devine din ce în ce mai importantă. De aceea am făcut din gestionarea deșeurilor o componentă cheie a programului global de mediu EHS.

Scopul nostru este să ne asigurăm că niciun deșeu nu ajunge în depozitele de deșeuri, ci rămâne în ciclul economic. Cu o rată de reciclare de 99%, situl Munchen Perlach este pe cale să atingă acest obiectiv.

A pile of electronic waste, including old computers and phones, is shown in the image.

Ofertă de preluare pentru ambalaje, aparate electrice vechi și baterii

Unele ambalaje, aparate electrice și baterii conțin substanțe nocive care poluează mediul înconjurător eliberat de găină. De asemenea, conțin resurse valoroase care pot fi reutilizate prin reciclare. Prin urmare, punctele de vânzare pentru aparatele electrice sunt obligate să preia aparatele vechi, iar clienții noștri pot returna, de asemenea, ambalaje, aparate electrice și batere pentru a permite eliminarea care economisește resursele.

Managementul sănătății

Este un fapt simplu că un mediu de lucru sănătos este o condiție prealabilă pentru angajații mulțumiți, motivați și creativi.

Aliniem activitățile de sănătate din companie la cerințele lumii muncii de astăzi și îmbunătățim continuu managementul sănătății ocupaționale.

Promovarea sănătății la locul de muncă consolidează sănătatea fizică și mentală a persoanelor din companie, sporind motivația pe termen lung, reducând costurile de boală, îmbunătățind imaginea angajatorului și sporind competitivitatea. Ne bazăm pe o abordare planificată și sprijinim implementarea cerințelor locale pentru promovarea problemelor de sănătate cu instrumente adecvate.

A Siemens Health Management system interface displaying various health metrics and data.

Ne angajăm să integrăm promovarea și abilitarea oamenilor ca parte indispensabilă a strategiei noastre corporative. Această abordare a fost, de asemenea, recunoscută și apreciată pe plan extern.

Am fost confirmați ca lideri în managementul sănătății ocupaționale în urma unui audit de sănătate corporativă cuprinzător și de succes, care a dus la prezentarea Premiului Corporate Health 2022.

Promovarea sănătății la locul de muncă este adaptată nevoilor angajaților Siemens și oferă o gamă largă de programe și măsuri preventive. Aducem o contribuție semnificativă în domeniul rezilienței și sănătății mintale în special. Știm că investiția în colegii noștri este cea mai valoroasă investiție pe care o putem face în compania noastră.

Select...
A medical professional is using a tablet in a hospital setting.

Subiectul ocupării forței de muncă se schimbă fundamental, iar medicina muncii trebuie să se adapteze pentru a răspunde acestor noi cerințe. Interfețele se numesc Work 4.0 și Medicine 4.0.

Un mediu de lucru sănătos este esențial pentru angajații mulțumiți, motivați și creativi și, prin urmare, pentru competitivitatea unei companii.

Serviciile medicale oferă servicii statutare de sănătate ocupațională și gestionează toate problemele legate de sănătatea la locul de muncă. În plus, dezvoltăm și implementăm concepte adaptate pentru promovarea, prevenirea, menținerea și restaurarea sănătății angajaților, în strânsă coordonare cu alte domenii specializate în EHS.

Promovarea sănătății angajaților noștri

Fundația fondului de pensii, văduve și orfani

Werner von Siemens a fost un pionier care a asigurat oamenii din companie cu un fond de sănătate, deces și invaliditate cu 30 de ani înainte de introducerea asigurărilor legale de sănătate. În 1872, a fondat „Fondul de pensii, văduve și orfani”, punând astfel bazele Siemens Health Management.

Un grup de oameni îmbrăcați în ținută formală care stau în fața unei clădiri cu logo-ul Siemens.

Primul medic de companie la Siemens

Werner von Siemens știa că promovarea sănătății și securității la locul de muncă era crucială pentru bunăstarea angajaților săi. În 1888, l-a numit pe Dr. Friedrich Körte ca medic de companie, punând bazele serviciilor medicale de astăzi.

O imagine istorică a unui medic de companie într-o haină albă și stetoscop, în fața unei clădiri Siemens.

Siguranță

Ne angajăm fără echivoc să asigurăm siguranța și protecția angajaților noștri. Dedicarea noastră se extinde cu mult dincolo de simpla conformitate cu reglementările legale și specificațiile Siemens.

Este imperativ să gestionăm pericolele potențiale în siguranță pentru a evita orice boli sau vătămări legate de muncă. Experții noștri lucrează îndeaproape cu celelalte departamente specializate în domeniul EHS pentru a sprijini managerii și angajații în elaborarea măsurilor de prevenire a accidentelor și reducerea riscurilor tehnice, de mediu și de sănătate.

O persoană care poartă o cască de siguranță și o vestă reflectorizantă care stă în fața unui șantier.
Femeie zâmbitoare cu părul creț purtând o cămașă albastră într-un cadru de birou

Ești interesat? Vino și alătură-te nouă. Deveniți parte a echipei EHS

Angajați-vă pentru un viitor sustenabil, asumați-vă responsabilitatea și creați valoare adăugată împreună cu noi - pentru clienții, angajații și societatea noastră. La Siemens, oferim, de asemenea, o gamă largă de beneficii.

Ne extindem continuu echipa EHS. Dacă în prezent nu există un post vacant potrivit pentru dvs., vă rugăm să reveniți la o dată ulterioară.

EHS-Întrebări frecvente

Aici veți găsi răspunsuri la întrebări frecvente despre protecția mediului, managementul sănătății și siguranța (EHS).

Protecția mediului

Managementul sănătății

Siguranță