Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Raport privind monitorizarea tranziției infrastructurii

Rețele mai inteligente, decizii mai inteligente

Construirea de rețele energetice rezistente și durabile

Perspective globale pentru un viitor durabil

Bazat pe un sondaj global efectuat pe 1.400 de directori și completat de interviuri aprofundate cu experți, Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025 oferă perspective cuprinzătoare asupra transformării globale a infrastructurii. Acest studiu examinează, în trei rapoarte distincte, pilonii interconectați ai schimbării:

  • Modul în care evoluția infrastructurii energetice - activată de tehnologiile digitale - conduce la progresul către un viitor net zero
  • Progresul, prioritățile și problemele legate de decarbonizarea clădirilor
  • Progresul sectorului industrial către sustenabilitate
Constatări cheie

Reziliența pe primul loc: digitalizarea alimentează mai multă stabilitate

Sondajul nostru ITM 2025 arată că s-au înregistrat progrese puternice în ceea ce privește obiectivele cheie de tranziție a infrastructurii începând cu 2023. Cele mai mari câștiguri au fost în independența energetică, sursele regenerabile și stocarea. Aprovizionarea cu energie rezilientă este acum prioritatea principală a guvernului. Rețelele electrice sunt esențiale pentru acest lucru, unde rezistența poate fi avansată prin digitalizare, IA și interconexiuni regionale, cruciale pentru gestionarea creșterii cererii de energie regenerabilă și a vehiculelor electrice (EV) pe fondul creșterii riscurilor geopolitice și climatice.

Împuternicirea infrastructurii pentru atingerea obiectivelor de electrificare

Electrificarea este cheia decarbonizării, dar modernizarea rețelei este esențială pentru a gestiona cererea în creștere și complexitatea. Software-ul de rețea, AI și gemenii digitali sunt acum vitale pentru vizibilitate și flexibilitate. Cu toate acestea, reglementările învechite și modelele pieței împiedică progresul. Piețele de flexibilitate oferă o soluție care permite gestionarea transfrontalieră a energiei în timp real. Colaborarea strategică - în special între guvern și afaceri - câștigă teren, așa cum se vede în lansarea rețelei inteligente din India, arătând modul în care tehnologia și parteneriatele pot conduce transformarea națională.

Nu mai construim doar infrastructură. Construim piețe de flexibilitate. Aceasta este singura modalitate de a răspunde suficient de rapid, eficient din punct de vedere al costurilor, dincolo de frontiere.
Daniela Haldy-Sellmann, Vicepreședinte senior, SAP

Rețele autonome: modul în care rețelele inteligente devin mai inteligente

Inteligența artificială transformă rapid sistemele energetice, 72% dintre respondenții din sectorul energetic spunând că AI va transforma modul în care funcționează organizația lor în termen de trei ani. Rețelele autonome - capabile să se auto-vindece, să echilibreze sarcina și să optimizeze în timp real - apar, majoritatea respondenților spunând că sunt gata să adopte. Sistemele fragmentate și lipsa standardelor de date rămân bariere-cheie. Dar investițiile sunt în creștere, iar digitalizarea, IA și integrarea datelor sunt văzute pe scară largă ca factori esențiali pentru construirea unei infrastructuri energetice rezistente, eficiente și inteligente.

76% dintre respondenții din sectorul energetic spun:

Organizația mea intenționează să crească investițiile în tehnologiile de integrare a datelor

73% dintre respondenții din sectorul energetic spun:

Organizația mea folosește AI pentru a ajuta la decarbonizarea operațiunilor noastre

68% dintre respondenții din sectorul energetic spun:

Utilizarea sistemelor autonome în rețelele electrice va juca un rol crucial în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Informații despre parteneri

Luarea deciziilor susținută de AI transformă utilitățile

Întrebări și răspunsuri cu Marc Lamoureux, Director de Product Management, IFS Copperleaf

A person standing in front of a copper leaf plant with a blurry background.

Ce tendințe vedeți în modul în care utilitățile abordează planificarea capitalului?
Cea mai recentă este consolidarea sistemului sau a proceselor, de exemplu, de la planificarea silozată, bazată pe programe la planificarea integrată continuă care acoperă mărfuri (electricitate, gaze etc.), unități de afaceri (transport, distribuție etc.) și grupuri funcționale (strategie, execuție etc.). Planificarea integrată permite utilităților să aibă o imagine consolidată a nevoilor de active și să creeze planuri de investiții care leagă obiectivele strategice de mai multe decenii de implementarea la nivel de circuit. Activarea leadershipului poate vedea impactul pe zece ani al deciziilor de astăzi.

Cum pot soluțiile de planificare a investițiilor în active (AIP) bazate pe AI să transforme modul în care funcționează utilitățile?

Deși există un loc important în AIP pentru instrumentele deterministe, AI excelează în medii complexe cu date intensive în cadrul utilităților. De la luarea în considerare a tuturor contextelor relevante pentru crearea de investiții, explorarea scenariilor viitoare, până la iterarea strategiilor de comunicare adaptate pentru diverși părți interesate, AIP bazat pe IA va conduce la o schimbare semnificativă în timpul valorificării și capacitatea de a apăra deciziile în mod cuprinzător.

Cum sunt încorporate obiectivele de mediu și de reglementare?

Cadrul nostru ia în considerare constrângerile și obiectivele la o scară economică comună, inclusiv plafoanele de emisii, bugetele de carbon și obiectivele de reglementare. Acest lucru permite compromisul între investiții în timpul optimizării scenariilor de tipul „dacă” și analiza sensibilității la constrângeri, ceea ce face relativ simplă alinierea deciziilor de alocare a capitalului la obiectivele de mediu și de reglementare.

Ce rezultate măsurabile au văzut utilitățile din utilizarea platformei dvs.?


Utilitățile obțin de obicei o îmbunătățire cu până la 20% a eficienței capitalului, o reducere cu 25% a amânărilor proiectelor, un ciclu de planificare cu 30% mai rapid și economii de până la 15% în OPEX prin gruparea lucrărilor. De exemplu, am ajutat rețeaua națională de transport de electricitate din Marea Britanie (NGET) să înlocuiască întreținerea periodică, bazată pe frecvență, cu o abordare continuă, bazată pe risc și valoare. Aceasta a crescut valoarea medie anuală a planurilor de întreținere și modernizare cu 900 de milioane de lire sterline - o creștere cu 270%. Optimizarea bazată pe riscuri a redus și mai mult volumele de întreținere cu 17%, în valoare de 4,4 milioane de lire sterline pe parcursul a cinci ani și a redus la jumătate timpul de planificare.

Ce tehnologii credeți că vor avea cel mai mare impact asupra decarbonizării?


IA va juca un rol critic în îmbunătățirea eficienței proceselor și a profunzimii analizei pentru scenariile necesare pentru a modela căile potențiale către atingerea obiectivelor de decarbonizare. Platformele de modelare și simulare vor avea un impact tot mai mare asupra definirii investițiilor fezabile. În timp ce analiza incertitudinii va permite organizațiilor să performeze într-o varietate de scenarii viitoare, crescând probabilitatea de a atinge obiectivele de decarbonizare.

Obțineți informații complete despre infrastructura energetică

Construirea de rețele energetice rezistente și durabile

Despre cercetare

Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITM) este un studiu de cercetare bienal lansat în 2023. Acum, la cea de-a doua ediție, ITM urmărește evoluția tranziției mondiale către zero net de-a lungul timpului, evidențiind prioritățile cele mai urgente și calea viitoare pentru întreprinderi și guverne. ITM se bazează pe un sondaj global efectuat pe 1.400 de lideri și directori superiori atât din sectorul privat, cât și din sectorul public. În 2025, respondenții sondajului au fost selectați din 19 țări și 37 de sectoare (grupați în opt segmente industriale majore în scopuri de raportare). Cercetarea se bazează, de asemenea, pe informații din interviuri aprofundate cu un grup select de lideri și experți.

  • Dr. G Ganesh Das, Șef, Colaborare și Inovare, Tata Power Company
  • Sabine Erlinghagen, Director General Grid Software, Siemens Smart Infrastructure
  • Jan Fassbender, Director de Facilitati si Inginerie Globale, One Human Pharma, Boehringer Ingelheim
  • Edmund Fowles, Director fondator, Feilden Fowles Architects
  • Daniela Haldy-Sellmann, SVP și Director General pentru Industria Energiei și Resurselor Naturale, SAP
  • Thomas Kiessling, Director Tehnologie, Siemens Smart Infrastructure
  • Brian Motherway, Șeful departamentului Eficiență Energetică și Tranziții Incluzive, Agenția Internațională a Energi
  • Andreas Schumacher, Vicepreședinte Executiv Strategie, Fuziuni și Achiziții, Infineon Technologies
  • Susanne Seitz, Director executiv al clădirilor, Siemens Smart Infrastructure
  • Dr. Sean Woolen, Profesor asistent, Departamentul de Radiologie și Imagistică Biomedicală, Universitatea din California