Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Campusul rezistent Princeton

Aveți o microrețea în campus? Integrarea tehnologiilor avansate, cum ar fi software-ul de rețea, stocarea bateriilor, energia solară fotovoltaică, încărcarea vehiculelor electrice, automatizarea clădirilor și comutatoarele electrice pot reduce emisiile de carbon și costurile de operare, crescând în același timp rezistența și sursele de venituri.

Microrețele moderne: flexibile, inovatoare, accesibile

Microgrid Siemens Princeton este una dintre primele care combină soluțiile de energie regenerabilă atât cu soluții de gestionare a clădirilor, cât și cu soluții de gestionare a energiei. Rezultatul este o soluție inovatoare, rezistentă și rentabilă, care servește ca un pat de testare live pentru clienții și partenerii Siemens. Aflați cum o abordare pe etape are ca rezultat o rețea eficientă din punct de vedere energetic.

O nouă abordare a rezistenței microrețelelor

A drawing of a campus with buildings, trees, and a clear sky.

De la brevet la idee premiată

În cazul unui dezastru natural sau al unui atac cibernetic, cum pot operatorii de sisteme de alimentare să mențină operațiunile de microrețea? Doi cercetători Siemens Technology au avut un răspuns atât de eficient la această întrebare, încât a condus la un brevet - și la un premiu.

Cercetătorul Siemens Technology Xiaofan Wu, manager de proiect al Princeton Island Grid, și Ulrich Muenz, șeful grupului de cercetare Siemens Autonomous Systems and Control, colaborând cu Joachim Bamberger de la Siemens Smart Infrastructure, au câștigat un premiu Edison Brevet 2021 pentru abordarea lor în gestionarea de la distanță a DER-urilor. Numit Cadrul de control descentralizat fără comunicații pentru angajamentul unităților în microrețele, permite operatorilor să integreze DER-uri, cum ar fi vântul, stocarea bateriilor și energia solară în sistem, în timp ce funcționează într-un mod descentralizat.

Definirea viitorului energiei cu un campus de microrețea

„Piața microrețelelor a crescut rapid și nu a existat ocazia de a testa modul în care fiecare componentă a acestor sisteme funcționează împreună până acum”, spune Xiaofan Wu, manager de proiect, Princeton Island Grid, Siemens Corporate Technology. „Frumusețea activității noastre de cercetare și dezvoltare din Princeton este că avem puterea de a investiga și valida tehnologii extrem de inovatoare într-un mediu real și capacitatea de a încerca din nou, astfel încât rezultatul va fi un plan clar pentru un sistem de microrețea mai eficient și flexibil, care poate fi replicat în întreaga lume.”

Urmăriți videoclipul pentru a afla cum a fost construit acest „Laborator viu” și cum abordarea noastră poate informa planurile organizației dvs. de a vă atinge obiectivele de afaceri și de mediu.

Testarea soluțiilor „black start” cu microrețele

Siemens a fost întotdeauna la vârful sistemelor de distribuție și al tehnologiilor DER. Acum, creăm următorul nivel - o microrețea autonomă capabilă de pornire neagră, care aprinde luminile din nou în condiții severe după uragane, furtuni de zăpadă sau incendii de vegetație.

La Siemens Technology din Princeton, NJ, un pat de testare multi-microgrid, construit pe parcursul a doi ani de cercetătorii din jurul Abhishek Banerjee, poate demonstra un start negru inteligent și autonom. Deoarece platforma de testare implementează un controler de microrețea Siemens și DER-uri 100% regenerabile, o configurație care se potrivește cu atributele rețelei Princeton Island, acesta își poate imula funcționarea și poate rula prin orice scenariu potențial, inclusiv necesitatea de a intra în modul insular și capacitățile de pornire neagră ale Princeton Island Grid.

Frumusețea activității noastre de cercetare și dezvoltare din Princeton este că avem puterea de a investiga și valida tehnologii extrem de inovatoare într-un mediu real. Rezultatul va fi un plan clar pentru un sistem de microrețea mai eficient și mai flexibil, care poate fi replicat în întreaga lume.
Xiaofan Wu, Manager de proiect, Tehnologia corporativă Siemens

Explorați mai multe resurse pentru microrețele

Solutions

Gestionarea totală a energiei

Explorați cum să optimizați eficiența, sustenabilitatea și rezistența clădirii.

Un grafic care arată obiectivele de flexibilitate energetică și durabilitate ale Siemens.

Începeți-vă călătoria