Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Date standard deschise: deblochează întregul potențial al datelor

Acum este bine înțeles că datele dețin cheia transformării productivității, eficienței, sustenabilității și flexibilității organizațiilor.

Ajutarea IT și OT să vorbească aceeași limbă

Conectarea sistemelor de tehnologie informațională (IT) și tehnologie operațională (OT), astfel încât datele să poată curge liber, permite unei întreprinderi să analizeze și să optimizeze întregul ecosistem.

Dar nu toate datele sunt create egale.

Datele brute fără context pot avea o valoare redusă pentru formarea modelelor de învățare automată până când nu sunt etichetate cu informații suplimentare de identificare, de exemplu.

Și datele trebuie, de asemenea, să fie ușor de înțeles; într-o lume din ce în ce mai conectată, provocarea nu constă întotdeauna în generarea de date, ci de a face ca tot IT și OT să vorbească aceeași limbă.

Aceasta este o provocare specială cu datele OT atunci când o organizație a crescut organic, cu hardware și software adăugate în timp care nu împărtășesc un limbaj comun.

Acest lucru previne schimbul de date fără probleme, împiedicând oportunitățile de optimizare a operațiunilor.

Păstrând o minte deschisă

Este o problemă cheie care se bazează pe faptul că furnizorii de tehnologie folosesc standarde deschise pentru datele lor pentru a crea soluții mai inteligente și apoi au stiva de tehnologie pentru a reuni sistemele.

Datele standard deschise sunt create într-un format care poate fi accesat, utilizat și partajat de diferite sisteme și utilizatori.

Utilizarea datelor standard deschise asigură faptul că dispozitivele și sistemele de la diferiți furnizori pot comunica și schimba date fără probleme.

Această transparență oferă organizațiilor o supraveghere completă a operațiunilor lor, astfel încât să poată identifica oportunitățile de a inova și de a crea eficiență și de a identifica potențialele vulnerabilități de securitate.

De asemenea, înseamnă că organizațiile nu se bazează pe un singur furnizor atunci când investesc în sisteme sau utilaje noi și pot căuta cele mai bune soluții, ceea ce poate duce la economii semnificative de costuri.

Andrew Smyth, Head of Sustainability for Smart Infrastructure Buildings la Siemens UK & Ireland, a explicat: „Dacă vă gândiți la o clădire de birouri, aveți adesea volume uriașe de tehnologie disparată de la diferiți furnizori, care vor împărtăși date care nu pot fi înțelese unul de celălalt.

„Dar dacă putem conecta CCTV la senzorii de mișcare, HVAC și iluminat, atunci avem o mare oportunitate de a obține economii uriașe de eficiență energetică folosind energia numai acolo unde este nevoie într-o clădire.”

Dacă vă gândiți la o clădire de birouri, aveți adesea volume uriașe de tehnologie disparată de la diferiți furnizori, care vor împărtăși date care nu pot fi înțelese unul de celălalt. Dar dacă putem conecta CCTV la senzorii de mișcare, HVAC și iluminat, atunci avem o mare oportunitate de a obține economii uriașe de eficiență energetică folosind energia doar acolo unde este nevoie într-o clădire.
A. Smyth, Head of Sustainability pentru SI Buildings

Integrat și acționabil

Microsoft și Siemens abordează această provocare făcând platformele lor de clădiri inteligente - Microsoft Azure IoT Operations și Building X de la Siemens - interoperabile.

„Această colaborare este un pas semnificativ înainte în a face datele IoT mai acționabile”, a spus Erich Barnstedt, director principal și arhitect, Grupul de standarde corporative, Microsoft.

Colaborarea va ajuta managerii de clădiri să reducă efortul necesar pentru conectarea și integrarea tuturor diferitelor dispozitive dintr-o clădire cu până la 80%.

Andrew Smyth a continuat: „Folosim standarde deschise, ceea ce înseamnă că acesta nu este un sistem închis. Poate funcționa cu mulți furnizori și dispozitive diferite.

„În cele din urmă, colaborarea permite managerilor de clădiri să monitorizeze și să îmbunătățească eficiența energetică, calitatea aerului și utilizarea spațiului mult mai ușor și să obțină actualizări în timp real cu privire la modul în care funcționează totul.

„Acest lucru îi ajută să găsească modalități de a economisi bani și de a reduce emisiile de carbon.”

O imagine neclară a feței unei persoane cu un fundal albastru.

Pur și simplu, utilizarea standardelor deschise face ca datele să funcționeze într-un mod imposibil dacă sunt prinse în sisteme silozate, profitând la maximum de cea mai valoroasă resursă.

Deci, este logic ca datele standard deschise să fie prima alegere pentru toți furnizorii de tehnologie operațională.

Aceasta este o filozofie cheie din spatele Siemens Xcelerator, platforma digitală deschisă pentru afaceri care reunește un portofoliu de soluții hardware și software într-un ecosistem care utilizează standarde deschise pentru a facilita transformarea digitală mai ușoară, mai rapidă și scalabilă.

Aceasta înseamnă că companiile, colaboratorii și clienții pot lucra împreună fără restricții.

Și extinde posibilitățile a ceea ce pot face clădirile inteligente în întreaga lume.

La fel ca Spitalul Orașului Ankara din Turcia, care utilizează o singură platformă de management pentru a monitoriza și controla 22 de subsisteme, de la alimentarea cu energie la protecția împotriva incendiilor, HVAC, iluminat, controlul accesului și CCTV, permițând funcționarea fără probleme a infrastructurii critice.

Este o viziune a viitorului care este acum deschisă organizațiilor de toate dimensiunile.

Deci, acum este momentul să deblocați întregul potențial al datelor dvs. cu date standard deschise.

Ankara-city-hospital-bilkent-01 original - 143238b1-a52e-4146-ada5-28c026758a4e

Așa cum este prezentat în Transformarea, un rezumat regulat de știri și informații despre modul în care tehnologia modelează lumea în care trăim, livrat în căsuța dvs. de e-mail.

Transforming are o privire asupra a ceea ce mișcă cadranul în ceea ce privește transformarea industrială, decarbonizarea și digitalizarea.

Aflați punctele de vedere ale liderilor sectorului, vedeți cum pionierii îmbrățișează noile tehnologii și descoperiți noi abordări pentru abordarea celor mai mari provocări.