Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

10 moduri în care Industrial AI schimbă modul în care lucrează inginerii

Eigen Engineering Agent arată ce se întâmplă atunci când Industrial AI încetează să consilieze și începe să facă. Iată cum arată în practică.

1. Scrie cod de automatizare - și îl testează înainte de tine

Știm că inginerii cu experiență în automatizare sunt puțini. Eigen Engineering Agent ajută echipa pe care o aveți deja să livreze mai mult cu mai puține erori. Generează cod Programmable Logic Controller (PLC) în Structured Control Language (SCL) și Ladder Logic (LAD), adaptează logica existentă, creează rutine de testare și remediază erorile de compilare. De asemenea, nu este suficient ca acesta să furnizeze doar cod, Eigen Engineering Agent își validează propria muncă prin raționament în mai mulți pași și auto-corecție. Aceasta înseamnă că inginerii revizuiesc rezultatele, mai degrabă decât să construiască de la zero.

2. Înțelege proiectul tău, nu doar promptul

Până acum, majoritatea oamenilor care au folosit un model de limbă mare (LLM) precum ChatGPT știu cât timp poate dura chiar pentru a obține promptul corect. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea instrumentelor AI funcționează din cunoștințe generale. Eigen Engineering Agent nu o face. Funcționează din cunoștințe specifice direct în dvs. TIA Portal proiect (Blocuri funcționale, tipuri de date definite de utilizator, ecrane HMI și relațiile acestora) și generează ieșiri bazate pe acel context specific. Veți descoperi că petreceți mai puțin timp solicitând, reelaborând și mai puține nepotriviri.

Eigen Engineering Agent - Keyvisual Woman

3. Reduce decalajul dintre proiectarea electrică și codul de automatizare

Inginerii electrici și de automatizare au lucrat întotdeauna în ordine, folosind diferite instrumente și moduri diferite de a descrie aceeași mașină. Traducerea între cele două - retiparea listelor de dispozitive, remedierea numelor nepotrivite, urmărirea modificărilor hardware târzii - este în prezent manuală, lentă și predispusă la erori. Eigen Engineering Agent citește acum fișiere de proiectare electrică în formate utilizate pe scară largă, inclusiv XML și AML. Detectează neconcordanțele, le rezolvă sau le semnalează, adaugă dispozitive la proiectul TIA Portal, configurează conexiunile și generează etichete PLC împământate în topologia hardware reală.

4. Transformă o descriere a mașinii în limbaj simplu într-un proiect gata de utilizare

Un nou proiect de automatizare începe cu aceeași lucrare de configurare: împărțirea mașinii în părți, denumirea modulelor, organizarea datelor, definirea mașinilor de stare. Chiar și echipele experimentate petrec zile întregi înainte de a scrie o singură linie de software de control. Eigen Engineering Agent transformă descrierile mașinilor în proiecte conforme cu standardele în câteva minute. Inginerii descriu utilajul într-un limbaj simplu: stațiile, dispozitivele și modul în care ar trebui să se comporte, iar agentul generează apoi un proiect complet care urmează Siemens Automation Framework, referința Siemens pentru cele mai bune practici pentru structurarea proiectelor TIA Portal. Proiectul se deschide direct în TIA Portal, gata de dezvoltare.

5. Se ocupă de dezvoltarea HMI - inclusiv migrarea moștenită

Munca HMI poate fi acolo unde proiectele rămân în întârziere. Aceasta este una dintre cele mai consumatoare de timp părți ale ingineriei de automatizare și una dintre cele mai repetitive. Automatizarea economisește acest timp. Eigen Engineering Agent generează și integrează JavaScript pentru comportamentul HMI dinamic în WinCC Unified, acceptă tranziția scripturilor clasice VB și permite configurarea rapidă și consecventă a comportamentului etichetelor dinamice.

6. Configurează unitățile, hardware-ul și rețelele dintr-o foaie de calcul

Configurația hardware este predispusă la erori, deoarece este repetitivă. Cu The Eigen Engineering Agent, configurarea unității, configurarea dispozitivului și topologia PROFINET pot fi gestionate de agent - inclusiv importurile în vrac din foi de calcul. În loc să introducă manual listele de dispozitive unul câte unul, inginerii încarcă un fișier și lasă agentul să configureze totul în mod consecvent.

7. Oferă deja rezultate măsurabile în peste 100 de companii

Soluțiile Industriale AI se pot simți mai mult ca o dovadă a conceptului decât un impact real în lumea reală. Dar Industrial AI nostru de calitate de producție oferă deja randamente măsurabile la scară globală. Peste 100 de companii din 19 țări utilizează Eigen Engineering Agent. În aceste proiecte vedem deja o execuție de două până la cinci ori mai rapidă decât fluxurile de lucru manuale, câștiguri de eficiență de până la 50% în inginerie și o îmbunătățire de până la 80% a calității generale a soluției. Citiți cum folosește CASMT Eigen Engineering Agent.

8. Explică ceea ce găsește - nu doar ceea ce construiește

Înțelegerea unui proiect este uneori mai dificilă decât construirea unuia. Eigen Engineering Agent este conceput pentru a explica contextul, accelerând fiecare inginer din echipă, nu doar pe cei care au construit inițial sistemul: Eigen Engineering Agent oferă o imagine de ansamblu a dispozitivelor și logicii în proiecte necunoscute sau complexe ale TIA Portal, traduce texte PLC și HMI în câteva secunde și oferă asistență pas cu pas pentru depanare. Pentru inginerii care moștenesc proiecte vechi sau lucrează între echipe, acest lucru singur economisește ore.

Imaginea CASMT Hero

9. Noile capabilități sunt incluse, nu ca suplimente

Eigen Engineering Agent este construit pentru a scala accesul, nu pentru a-l porni. Inginerii obțin instrumente mai bune fără o nouă conversație de achiziții de fiecare dată când se livrează o capacitate. Ambele cele mai noi capabilități - integrarea ECAD și generarea de proiecte conforme cu standardele - sunt incluse în abonamentul standard Eigen Engineering Agent fără costuri suplimentare. Există, de asemenea, un perioadă de încercare de o lună pentru a începe.

10. Așa arată Industrial AI atunci când părăsește ecranul

Majoritatea conversațiilor despre AI se concentrează în continuare pe text și imagini. Eigen Engineering Agent este Industrial AI care acționează în lumea fizică: ajută la construirea mașinilor, fabricilor și infrastructurii care mențin viața de zi cu zi în funcțiune. După cum a spus Peter Koerte, directorul nostru de tehnologie și director de strategie: „Face companiile cu până la 50% mai eficiente în lucrările complexe de inginerie, făcând rezultatele mai fiabile. Asta este nevoie pentru a construi mașinile, fabricile și infrastructura care să mențină viața de zi cu zi în funcțiune - și așa arată valoarea reală a AI în lumea fizică”