Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Inspection vizuală cu Inspekto

AI asigură o verificare rapidă a calității în motor

Cu Siemens Inspekto Visual Inspection, verificările de calitate la Horse Powertrain din Skövde pot fi efectuate în doar câteva secunde.

În centrul producției de motoare de lungă durată a Skövde, un nou sistem vizual bazat pe IA este acum în funcțiune. Cu Inspekto Visual Inspection, verificările calității pot fi efectuate în doar câteva secunde - automatizate, trasabile și fără a fi nevoie de expertiză specializată în viziunea automată. Rezultatul este un proces mai rapid, o calitate mai consistentă și un mediu de lucru în care operatorii evită pașii monotoni și solicitanți din punct de vedere ergonomic. Fabrica istorică de motoare intră astfel într-o nouă eră a industriei inteligente, unde tradiția întâlnește tehnologia viitorului.

Cu sistemul nostru de viziune bazat pe AI Inspect, fabrica de motoare din Skövde, Suedia, trece într-o nouă eră în care abaterile sunt detectate în câteva momente, trasabilitatea este asigurată și operatorii sunt scutiți de munca monotonă. Este un salt tehnologic care leagă cunoștințele industriale tradiționale cu controlul inteligent al calității viitorului - și plasează Skövde și mai clar pe hartă ca centru de inovare pentru dezvoltarea sistemului de propulsie.

De la cazane din fontă la motoare

Sistem de propulsie pentru cai

Cu aproape o sută de ani în urmă, în 1927, a fost lansată prima mașină Volvo, numită mașina Jacob. Acesta a fost alimentat de un motor cu 4 cilindri fabricat la Skövde într-un atelier mecanic care a fost fondat încă din 1868, când Sköfde Gjuteri & Mekaniska Verkstad cazane din fontă și ulterior au fabricat motoare marine cu kerosen, originea Volvo Pentaverken.

Fabrica de motoare de astăzi din Skövde a fost inaugurată în 1991 și de-a lungul anilor și-a schimbat atât proprietarul, cât și numele, de la Volvo Cars la Powertrain Engineering Sweden la Aurobay, care a devenit recent Sistem de propulsie pentru cai , care astăzi este deținută de Geely, Renault și Aramco.

Hibrizii cheie pentru o tranziție mai rapidă

Horse Powertrain este o companie care produce sisteme de propulsie, inclusiv motoare cu ardere internă și sisteme hibride, cu sediul în Londra. Compania operează 17 fabrici și cinci centre de cercetare și dezvoltare în Europa, China și America de Sud, furnizând soluții de propulsie - motoare, transmisii, electronice de putere și platforme hibride integrate - diverșilor producători de vehicule. În timp ce o mare parte a industriei auto se concentrează pe un viitor electric, Horse Powertrain vede hibrizii ca pe o cale realistă către emisii nete zero, în special în regiunile în care energia electrică este încă produsă folosind combustibili fosili.

Fabrica Horse Powertrain din Skövde joacă un rol central în dezvoltarea următoarei generații de propulsie hibride. Grupurile de propulsie care combină tehnologia electrică și cea de combustie sunt, potrivit companiei, o soluție crucială pentru reducerea mai rapidă a emisiilor.

„Lumea nu este încă pregătită pentru vehicule complet alimentate cu baterii. Schimbarea nevoilor globale necesită mai multe soluții energetice, motiv pentru care analizăm diverse oportunități de a sprijini piața și producătorii de vehicule. Un exemplu este extinderea autonomiei noastre, un motor compact cu combustie care funcționează ca un generator și ajută la încărcarea bateriei, extinzând astfel distanța totală de conducere”, spune Elisabeta Kraft, PR manager la Horse Powertrain din Skövde.

De asemenea, a fost lansat un nou sistem hibrid bazat pe arhitectura mașinilor electrice, precum și o cutie de viteze hibridă cu pornire electrică 100% și funcționare electrică de până la 80% în traficul urban.

„Motoarele hibride sunt un instrument eficient pentru reducerea emisiilor aici și acum”, spune Elisabeth Kraft.

Elisabeth Kraft, manager de PR la Horse Powertrain

Tradiție îndelungată de calitate și eficiență

Oscar Gejervall, inginer de verificare la Horse Powertrain

Producția eficientă și de înaltă calitate face parte din cultura acestei fabrici. Aici, personalul își cunoaște munca lean și a primit atenție pentru o producție optimizată. Ceea ce a lipsit sunt instrumentele pentru o inspecție finală mai eficientă a motoarelor.

„Verificarea pentru a găsi orice abateri și defecte a fost făcută manual în stație. Am vrut să schimbăm asta. Este nevoie de mult timp și nu este atât de ergonomic pentru operatorii cu sarcini repetitive. Este vorba despre asigurarea calității, eficiență și ergonomie”, spune Oscar Gejervall, inginer de verificare la Horse Powertrain.

Conectați și inspectați cu inspecția vizuală Inspekto

Inspekto este noul nostru sistem vizual bazat pe AI pentru controlul calității diferitelor tipuri de produse și este adaptat pentru a permite operatorilor să instaleze, să utilizeze și să întrețină sistemul fără a fi nevoie de experiență anterioară cu sistemele de viziune.

„Inspekto este ușor integrat cu sistemul de automatizare pentru un control complet și automatizat al calității”, spune Ilias Temsamani, manager de produs la Siemens, care ajută producătorii să implementeze controlul calității bazat pe AI.

„În mod tradițional, nu a fost sigur dacă o soluție de viziune este scalabilă și profitabilă pe termen lung. Dar cu Inspekto, puteți evalua soluția extrem de rapid cu produsele dvs. pentru a vedea dacă funcționează și în termen de două ore aveți o decizie de a merge sau nu. Nu sunt necesare cunoștințe de specialitate sau experiență anterioară, Inspekto poate fi gestionat în întregime de către operatori”, continuă el.

Sistem de propulsie pentru cai

Nu este nevoie de experiență anterioară

Inspection Visual Inspection

Jani Minkkinen, supervizor în Departamentul Calitate, vede multe oportunități cu Inspekto:

„Acum putem verifica motoarele într-un mod standardizat și, deoarece salvăm atât de multe imagini ale camerei, munca de analiză devine mai ușoară și obținem o trasabilitate mai bună. Devine un complement foarte bun.”

„Interfața este foarte ușor de utilizat pentru operatori, chiar și pentru personalul nou. Doar adăugați noi puncte de control dacă aveți nevoie sau eliminați, fără a schimba parametrii robotului”, spune Mikael Karlgren, inginer de verificare la Horse Powertrain.

„De aceea am ales sistemul de viziune al Siemens Inspekto, pentru simplitatea și flexibilitatea sa ridicată. Este rapid să te schimbi și să alegi ce să urmărești”, spune Oscar Gejervall.

„Magia este în software, care poate fi actualizat continuu”, spune Iliass Temsamani.

Activitatea de cercetare și dezvoltare din spatele sistemului inteligent bazat pe IA este motivul pentru care acum este ușor să comandați și să mențineți un proces optimizat de detectare a defecțiunilor în care pot fi detectate chiar și defecte neprevăzute.

Produse de la Siemens care sunt utilizate de client în proiect

Sistem de viziune bazat pe AI: Inspection Visual Inspection
Sistem de control: Simatic S7
Platforma de automatizare: TIA Portal
PC industrial: Simatic Box PC
HMI: Panouri HMI Simatic
Sistem PLM: Teamcenter
I/O distribuit: Simatic ET 200
Sistem de control CNC: Sinumeric
Sistem servo: Sinamică
Sursa de alimentare: Sitop
Comunicare industrială: Scalance
Sistem RFID: Simatic RFID
Produse și startere de joasă tensiune: Sirius
Măsurarea energiei: Sentron PAC
Automatizarea clădirilor: Sistem de management al clădirilor: Desigo CC,
Sistem de Incendiu și Securitate: Sinteso

siemens.com/inspecție
cale-powertrain.com

Iunie 2026