Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Braț robot cu modele de circuit strălucitor pe un fundal întunecat cu efecte de lumină albastră
Inteligență artificială industrială

Siemens accelerează revoluția Industrial AI

AI va transforma acest secol așa cum electricitatea a transformat în ultimul secol. Scalăm inteligența artificială în întreaga lume fizică, de la proiectare și inginerie până la operațiuni, astfel încât clienții noștri să poată transforma ideile în impact real mai rapid, cu o calitate și o eficiență mai ridicate.

Industrial AI

Industrial AI în lumea reală

Tehnologie

femeie în camera de server

Industrie

Persoană care poartă ochelari de protecție și cască, care examinează o piesă a mașinii într-un cadru industrial

Oameni

Tehnologie

Ce este AI industrial?

Industrial AI este AI conceput special pentru lumea reală: fabricile, clădirile, trenurile, rețelele electrice și spitalele care ne mențin economiile în funcțiune. Spre deosebire de AI pentru consumatori, IA industrială trebuie să funcționeze în medii în care fiabilitatea, siguranța și precizia sunt priorități critice.

Un designer folosește o cască VR pentru a interacționa cu o simulare generativă de design

Glosar AI

Acest glosar al celor mai importanți termeni cheie vă poate ajuta să vă lărgiți înțelegerea și să vă adânciți mai adânc în această lume fascinantă.

Această fotografie este decorativă

Industrial AI și sustenabilitate

Acest nou raport explorează modul în care AI ajută organizațiile să-și realizeze obiectivele de sustenabilitate. Acesta oferă o analiză aprofundată a impactului actual și proiectat al AI industrială care accelerează schimbările transformative.

Sigla Siemens Xcelerator cu o imagine a doi bărbați în spate

Hub de învățare AI

Obțineți o înțelegere profundă a AI și învățării automate. Programele noastre de instruire sunt concepute pentru a vă oferi cunoștințele și instrumentele necesare pentru a stimula inovația în domeniul dvs.

Industrii

Impactul IA asupra industriei și infrastructurii

Prin tehnologie, parteneriate și povești despre clienți din producție, clădiri, transport, rețele și infrastructura AI, vom arăta cum Siemens accelerează Industrial AI și oferă un impact real asupra clienților și partenerilor.

30% Costuri reduse de răcire în centrele de date

Optimizați gestionarea temperaturii cu răcire alimentată de AI pentru a minimiza intervenția manuală. Acest lucru sporește eficiența și susține operațiuni mai durabile ale centrelor de date prin reducerea consumului de energie.

50% Reducerea efortului de inginerie manuală pentru instalațiile de hidrogen

Pentru instalațiile de hidrogen: eficientizați proiectarea și ingineria utilizând inteligența artificială generativă. Reduceți durata proiectelor de la luni la săptămâni, pentru a accelera și eficientiza extinderea producției de hidrogen verde.

9% Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile comerciale

Modernizați sistemele învechite cu controlere de margine compatibile cu AI. Folosiți datele în timp real pentru a automatiza optimizarea clădirilor, descompunerea silozurilor de date și făcând operațiunile mai accesibile și mai durabile.

Industrial AI în practică

În ceea ce privește producția, energia și clădirile, inteligența artificială industrială Siemens generează rezultate măsurabile în ceea ce privește randamentul, eficiența, costul și timpul de funcționare. Acestea sunt sisteme implementate, în instalații de operare, cu rezultate care pot fi numărate.

The image shows a digital twin composer interface with various tools and options displayed on a computer screen.

PepsiCo a implementat Siemens Digital Twin Composer pentru a simula și optimiza modificările liniei de producție înainte de orice modificări fizice. Acest lucru a dus la o creștere cu 20% a randamentului la o instalație din Gatorade în termen de trei luni, reducând în același timp cheltuielile de capital cu 10-15% prin descoperirea capacității ascunse.

The Mecalux and Siemens robotized picking system in action.

Noul sistem de colectare robotizat bazat pe IA este rezultatul unui parteneriat solid între Mecalux și Siemens, combinând cunoștințele și experiența ambelor companii în tehnologia AI industrială.

siemens-industrial-copilot-640x360

Siemens Industrial Copilot este asistentul nostru generativ AI care împuternicește oamenii de-a lungul lanțului valoric. Simplifică sarcini complexe, cum ar fi generarea de cod și diagnosticarea erorilor prin limbaj natural, ajutând experții umani să se concentreze pe inovație și rezolvarea problemelor de mare valoare.

Smart agricultural technology with interconnected digital systems and sustainable farming techniques

O fermă verticală inovatoare din Dubai — printre cele mai mari din lume — folosește tehnologia Siemens pentru a promova noile soluții de producție alimentară la potențialul lor maxim.

Oameni implicați în proces

În timp ce AI industrială excelează la procesarea și automatizarea datelor, oamenii oferă responsabilitatea și judecata contextuală pentru a naviga în nuanțele din lumea reală. Aceste trei povești arată modul în care experții folosesc AI pentru a conduce siguranța, eficiența și îmbunătățirea continuă.

Inginer vorbind prin radio

MANAGER DE ÎNTREȚINERE A PRODUSELOR LACTATE

Un manager de la Sachsenmilch a folosit Senseye AI pentru a găsi o defecțiune a pompei cu săptămâni mai devreme. Acest lucru a permis echipei să o remedieze în timpul unei opriri planificate, economisind o sumă de șase cifre și prevenind pierderea a mii de litri de lapte.

Un bărbat în picioare cu brațele încrucișate, purtând echipament de siguranță

OPERATOR DE UTILITĂȚI DE APĂ

Operatorii din Spania folosesc SIWA Leak Finder pentru a detecta scurgeri de până la 0,2 litri pe secundă. Prin identificarea a 10.000 de evenimente, ei trimit echipaje cu precizie, economisind apă și reducând costurile pentru comunitate.

Simon și Victor de la VA SYD zâmbind în fața camerei

INGINER DE DEZVOLTARE A APEI

La VA SYD, inginerii au instruit AI pentru a monitoriza 2.000 km de conductă. A surprins scurgeri minuscule pe care senzorii le-au ratat, reducând pierderile de apă de la 10% la 8% și prevenind exploziile majore înainte ca acestea să poată perturba aprovizionarea orașului.

A statue of a human on the right with the words, 'Human and AI: Mind, Machines, and the Gradient Descent.'

SERII DE PODCASTURI

Oamenii și AI

Laboratorul nostru AI prezintă un podcast plin de vocile celor care sporesc gradul de conștientizare cu privire la potențialul AI în cadrul Siemens.

PERSPECTIVA NOASTRĂ

Siemens la CES 2026

Siemens și-a demonstrat abordarea integrată a IA la CES 2026, arătând modul în care inteligența se deplasează printr-o stivă unificată de la modele de inginerie la date de producție, inferența de margine la implementarea cloud. O singură platformă. În orice context industrial. Nu este necesară reinventarea.

Roland Busch and Jensen Huang shaking hands at CES 2026

Alăturați-vă nouă pentru revoluția industrială AI

Deblocați întregul potențial al Industrial AI prin unirea fiecărui nivel necesar pentru o adevărată inteligență a datelor.