Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Monitoramento de alarmes para operações prediais otimizadas

Para melhorar ainda mais o desempenho, a segurança e a eficiência operacional de seus edifícios, a WONIK HOLDINGS, com sede na Coréia, conta com a plataforma de construção baseada em nuvem Building X e o aplicativo Building X Operations Manager.

Uma espinha dorsal de tecnologia para edifícios inteligentes

A WONIK HOLDINGS Co., Ltd., parte do Grupo WONIK que opera globalmente, gerencia ambientes industriais complexos onde operações seguras e ininterruptas são essenciais. Com mais de 400 funcionários em Gyeonggi‑do, Coreia do Sul, a empresa é especializada em sistemas de fornecimento de gás, purificadores de gás, tubulação de sistema e depuradores de gás e atende clientes em indústrias altamente exigentes de semicondutores e displays.

Para controlar e supervisionar esses edifícios de alto desempenho, a WONIK usa Desigo CC como sua espinha dorsal central de gerenciamento de edifícios. À medida que as necessidades operacionais cresciam, a empresa procurou aprimorar essa infraestrutura estabelecida adicionando monitoramento remoto de alarmes, permitindo operações prediais mais flexíveis, móveis e responsivas sem depender de estações de trabalho baseadas em PC.

Homem olha para tablet

Os benefícios da empresa

Um ícone representando um sinal WiFi com um indicador de força.

Nenhuma revisão é necessária

Os dados podem ser coletados e gerenciados em tempo real, mantendo o sistema atual, melhorando a eficiência operacional sem a necessidade de uma revisão completa do sistema.

Um ícone que representa as soluções escaláveis de transporte flexível da Siemens.

Escalabilidade preparada para o futuro

Vários sites da WONIK HOLDINGS podem ser gerenciados simultaneamente para monitoramento e gerenciamento eficientes de cada local, e a empresa pode expandir de forma econômica a plataforma Building X com o Energy Manager no futuro.

Um ícone representando o tratamento de dados com uma representação estilizada do fluxo e processamento de dados.

Benefícios para operadoras

Os operadores podem monitorar os problemas em tempo real e acessar remotamente o sistema de gerenciamento predial para uma resposta imediata.

Tivemos uma colaboração muito produtiva com a Siemens, fornecendo benefícios mútuos que aumentam a qualidade e a eficiência de nossos projetos. Ao adotar as tecnologias digitais mais recentes, estamos acompanhando as tendências globais e melhorando significativamente nossa eficiência operacional.
Parque HyunMin, Divisão de negócios do sistema, equipe de fabricação, Grupo de Tecnologia de Equipamentos da WONIK HOLDINGS

Segurança ambiental na WONIK HOLDINGS

A equipe supervisiona todos os sistemas prediais e garante a segurança no local de trabalho. Guiados pelo lema “Segurança ambiental é o primeiro princípio de gerenciamento”, eles identificam riscos de forma proativa, mitigam perigos e trabalham continuamente para proteger o bem-estar de todos os funcionários.

Monitore 300 pontos de alarme — em tempo real, de qualquer lugar

Rapidamente ficou claro que estender o sistema de gerenciamento de edifícios existente Desigo CC, integrando-o à plataforma Building X baseada em nuvem e usando o aplicativo Building X Operations Manager, aprimoraria os recursos de monitoramento. Isso forneceria à WONIK HOLDINGS uma solução eficaz e abrangente, adaptada às suas necessidades específicas.

Atualmente, a empresa monitora aproximadamente 300 pontos de alarme no sistema de gerenciamento predial. Isso inclui pontos relacionados a equipamentos mecânicos, temperatura interna e umidade. Além disso, 42 alarmes diferentes são monitorados ativamente para garantir o desempenho ideal do sistema e a resolução imediata de problemas. O Building X permite que a WONIK HOLDINGS gerencie as operações prediais a partir de uma única plataforma usando o aplicativo Operations Manager. O aplicativo permite que a empresa opere e monitore remotamente uma ampla variedade de ativos de construção em tempo real de qualquer lugar.

Três funcionários da WONIK HOLDINGS olham para a tela digital
WONIK HOLDINGS usa tecnologia Siemens

Colaboração estreita para garantir operações perfeitas

A implementação da solução apresentou vários desafios específicos. Uma delas era garantir que as medidas de segurança robustas continuassem operando de forma confiável durante a implementação da nova solução. Isso foi alcançado por meio de um planejamento cuidadoso e de uma estreita colaboração e coordenação com a equipe de segurança.

Além disso, a implementação exigiu a instalação do Building X Connector, que fornece conectividade das instalações do Desigo CC aos aplicativos Building X, como o Operations Manager. Inicialmente, a instalação e a atualização necessária do banco de dados no local demoraram algum tempo, mas compensam a longo prazo.

Para permitir o uso do aplicativo móvel, também foi necessário atualizar o Desigo CC para atender às necessidades da empresa e fornecer a funcionalidade desejada. Esses fatores tiveram que ser cuidadosamente gerenciados para garantir uma implementação tranquila e eficiente.

Colaboração bem-sucedida

Dado o sucesso anterior da Siemens na integração da plataforma Desigo CC, foi uma escolha óbvia trabalhar em conjunto novamente para ampliar o sistema de gerenciamento de edifícios existente e integrar a plataforma Building X baseada em nuvem. O extenso portfólio e os recursos comprovados de desenvolvimento de soluções da Siemens foram fatores-chave na decisão. A consultoria de soluções personalizadas da empresa, que inclui design inicial e suporte técnico, também foi uma vantagem significativa. Além disso, as habilidades e a tecnologia de engenharia de última geração da Siemens, baseadas em muitos anos de experiência, foram um grande ativo. A estabilidade do gerenciamento do cronograma de construção, juntamente com o inabalável atendimento ao cliente e suporte técnico, solidificou ainda mais a Siemens como uma parceira confiável da WONIK HOLDINGS.

Dois funcionários da WONIK HOLDINGS examinam a caixa de TV a cabo
Para melhorar nossa eficiência operacional e sustentabilidade, estamos considerando implementar um sistema de monitoramento e economia de energia. A Siemens demonstrou uma precisão excepcional em atender aos requisitos dos clientes desde os estágios iniciais de nossa colaboração. Esperamos continuar com essa abordagem colaborativa e produtiva e com uma parceria mutuamente benéfica.
Parque HyunMin, Divisão de negócios do sistema, equipe de fabricação, Grupo de Tecnologia de Equipamentos da WONIK HOLDINGS
Sinal WONIK em um prédio

Um vislumbre do que o futuro reserva

Ao implementar a nova solução, a WONIK HOLDINGS atingiu seu objetivo principal: monitoramento remoto eficaz de alarmes. Agora, os operadores podem monitorar os problemas em tempo real e acessar remotamente o sistema de gerenciamento predial para obter uma resposta imediata. Esse recurso aumenta a eficiência operacional e permite que a WONIK HOLDINGS expanda a solução para outros escritórios na Coreia do Sul, demonstrando a escalabilidade e a eficácia do sistema.

Os recursos aprimorados de monitoramento podem contribuir indiretamente para um melhor gerenciamento de energia, garantindo que os sistemas estejam operando de maneira ideal e que os problemas sejam resolvidos imediatamente. Como os resultados ainda não são mensuráveis, a WONIK HOLDINGS está avaliando a implementação de um sistema de gerenciamento de energia para monitorar as emissões de carbono. Integrar um sistema de gerenciamento de fábrica e estender a plataforma Building X com o aplicativo Energy Manager pode ser uma parte possível dessa solução.