Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Coworking de próximo nível para startups de ciências biológicas

Espaços de trabalho flexíveis não são novidade. Exceto em um ambiente de laboratório. Essa é a ideia por trás da Life Science Factory em Göttingen, Alemanha: 3.300 m² de laboratórios modernos, escritórios abertos e espaço para prototipagem, oferecendo às startups de ciências biológicas tudo o que é necessário para transformar suas visões em realidade.

Aumente o nível do seu jogo de ciências biológicas

Mesmo que as ideias entrem no mundo em uma folha de papel limpa, transformá-las em realidade precisa de tecnologia de ponta. Nas ciências da vida, isso significa, antes de tudo, espaço de laboratório. É aí que a Life Science Factory se destaca: ela oferece laboratórios flexíveis e totalmente equipados que oferecem às novas empresas o ponto de partida ideal para fazer pesquisas e preparar seus produtos para uma entrada bem-sucedida no mercado.

Pronto para novos jogadores

A maior força da Life Science Factory não é apenas seu ecossistema inteligente, mas também a diversidade de seus usuários. Pessoas de todos os ramos das ciências da vida trazem seus próprios conceitos e ideias para um espaço comum, onde a tecnologia é a base da criatividade, inovação e cocriação.

Dra. Katrin Wallbrecht, gerente de laboratório na Life Science Factory

Um espaço de laboratório feito para esperar o inesperado

O que mais entusiasma a Dra. Katrin Wallbrecht, gerente de laboratório da Life Science Factory, é sua flexibilidade. A infraestrutura precisa atender a requisitos que podem mudar tão rapidamente quanto a cada seis meses. E isso funciona muito bem. O segredo está no teto: consiste em uma grade flexível que permite fornecer às bancadas de laboratório todos os recursos necessários para um projeto específico.

Mas a Life Science Factory não se trata apenas de infraestrutura; trata-se também de compartilhar conhecimento sobre operação segura e eficiente de laboratórios, uso de equipamentos e, em última análise, como administrar um laboratório.

Um ambiente que ajuda a ultrapassar limites

Jordi Morales, CTO da Cultimate Foods, estava procurando um espaço para desenvolver culturas de células. A Life Science Factory trouxe um grande benefício: espaços de laboratório equipados com a mais recente alta tecnologia que normalmente não seriam financiáveis para uma startup. Então, em vez de investir milhões de euros em equipamentos, Jordi poderia investir tempo no desenvolvimento de seu produto.

Mas Jordi conseguiu mais do que esperava: a tecnologia mais recente e o ambiente moderno, ideais para receber visitantes, mostrar ideias e desenvolver conceitos para uma maior expansão.

Leia mais sobre a startup de tecnologia de alimentos que cultiva gordura para tornar a carne vegetal mais saborosa

Jordi Morales, CTO da Cultimate Foods

Christian Wirsching, CEO da Conference

Um lugar que cresce com suas necessidades

Christian Wirsching, CEO da Cference, usa inteligência artificial para criar medicamentos à base de proteínas. Como start-up, ele estava procurando duas coisas: um espaço de laboratório de última geração e suporte nas áreas de networking, financiamento e treinamento.

A Life Science Factory oferece exatamente isso. Christian valoriza especialmente o conceito de espaço altamente flexível: usar salas de reuniões, imprimir em 3D no laboratório de fabricação e reservar o número exato de bancadas de laboratório o ajudam a expandir seus negócios exatamente como ele deseja.

Um playground para novas ideias

Um edifício só pode ser tão flexível e inteligente quanto o conceito por trás e a tecnologia dentro dele. Na Life Science Factory, a tecnologia de automação predial da Siemens é a prova viva de que um ambiente de laboratório inteligente, seguro e eficiente pode ser tão flexível quanto um espaço de escritório de coworking.

Planejadores de edifícios e funcionários da Siemens

Encontre seu divisor de águas

Select...
O funcionário da Life Science Factory trabalha com software modular.

Modular por design

Todo o espaço do laboratório com todos os componentes, como exaustores, controle de sala e equipamentos primários, foi projetado de forma totalmente modular. Cada sala é dividida em segmentos que podem ser adaptados às necessidades do usuário em 24 horas.

O segredo por trás dessa flexibilidade é o Desigo CC e os controladores correspondentes. A equipe da Life Science Factory pode atribuir segmentos e suas instalações por meio de arrastar e soltar, sem programação adicional ou serviço externo. A personalização dos espaços do laboratório é simplesmente uma questão de cliques. Interfaces preparadas para o futuro, como o BACnet, garantem que a base instalada possa ser estendida para máxima flexibilidade em todo o ciclo de vida.

Fundo azul escuro com um grande recorte estilizado em forma de X, revelando um interior de laboratório moderno e luminoso com armários brancos, superfícies de trabalho e grandes janelas.

Descubra o ecossistema Siemens Smart Lab

Estabelece referências em segurança, flexibilidade e eficiência, oferecendo soluções ágeis para aplicações de ciências biológicas.